Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Expansão sustentável

Crescimento das operações de energia renovável sem comprometer iniciativas ambientais

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Um trabalhador examina painéis solares em uma fábrica

Sustentabilidade não é apenas uma palavra da moda – é um imperativo. 

Em todos os setores, as empresas estão se movendo em direção a emissões líquidas zero e neutralidade de carbono, impulsionadas por incentivos governamentais, mudança na demanda pública e viabilidade econômica da energia renovável. Somente em 2023, os investimentos em energia renovável devem atingir um recorde de USD 1.700.000.000.000,00 [1] superando os investimentos previstos em combustível fóssil. [2]

Além de atender às metas ambientais, a transição para a sustentabilidade também permite que as organizações reforcem o desempenho financeiro, catalisem o crescimento da receita e garantam o lucro a longo prazo. A demanda por soluções sustentáveis está aumentando à medida que mais e mais empresas estabelecem metas de sustentabilidade — e as empresas estão recorrendo aos fabricantes de energia renovável em busca de soluções para atender a essa demanda crescente.

Forneça energia renovável de forma confiável, sustentável e em escala

Embora a transição energética seja uma oportunidade notável para o fabricante de energia renovável, expandir para atender à demanda apresenta desafios. A expansão dificulta a manutenção dos padrões de qualidade, especialmente quando as organizações são forçadas a lidar com a escassez de trabalhadores qualificados. O treinamento e o aprimoramento em escala do pessoal — e a manutenção da conformidade ao longo do caminho — nunca foram tão importantes, adicionando pressão adicional a um setor em transformação.

Para o fabricante de energia renovável, expandir para aproveitar essa oportunidade, superar desafios dinâmicos e atender às metas de gestão ambiental ao longo do caminho requer uma nova abordagem. Isso começa com a digitalização das operações, capacitação das pessoas e otimização da produção, tudo isso pode ser alcançado adotando e ampliando as operações com tecnologias novas e inovadoras.

Digitalize suas operações para aumentar a eficiência

Muitas organizações de fabricação de energia renovável hoje dependem de processos manuais e baseados em papel. Embora esses processos sejam necessários e predominantes, eles costumam ser ineficientes e intensivos em recursos — e, acima de tudo, desafiadores para expandir.

Por exemplo, o fabricante de painel solar First Solar estava enfrentando uma demanda crescente por produtos solares e precisava expandir os esforços de fabricação construindo novas instalações mais próximas dos centros de demanda. Juntamente com a Kalypso, uma empresa da Rockwell Automation, eles conseguiram digitalizar seus sistemas e eliminar os silos de informações para criar um gêmeo digital de suas instalações que replicava as operações físicas. Esse esforço resultou em uma operação orientada por dados com custos mais baixos, redução de desperdícios e melhor visibilidade, controle e produtividade em toda a produção.

No entanto, digitalizar sistemas não é algo que pode ser feito instantaneamente ou de forma aleatória. Começa com a conexão de dispositivos e máquinas e a padronização de dados para que os sistemas falem a mesma língua.

Com a capacidade de capturar e padronizar dados, fabricantes de energia renovável podem então aproveitar soluções inovadoras que liberam insights valiosos. Ao utilizar análise e IA, é possível identificar padrões, prever a demanda e tomar decisões baseadas em dados. Essa previsão é inestimável ao planejar a expansão e ajuda a garantir que produtos e serviços mantenham altos padrões mesmo com o aumento dos volumes de produção. Cenários como manutenção preditiva permitem que fabricantes mantenham a continuidade operacional — abordando proativamente o tempo de inatividade para melhorar a utilização de ativos fixos. E para reduzir o risco associado à expansão das operações, gêmeos digitais simulam novos processos ou mudanças em um ambiente virtual antes de serem implementados no mundo real.

Aprimore seu pessoal e capacite os funcionários para trabalharem com eficiência

Com a redução do pessoal ano após ano, treinar e manter um pessoal qualificado é fundamental. Funcionários bem treinados são mais produtivos e podem lidar com cargas de trabalho maiores e tarefas complexas de forma eficiente, permitindo que as empresas expandam as operações enquanto a próxima geração do pessoal é treinada.

Para impulsionar rapidamente as habilidades dos novos trabalhadores, as ferramentas de realidade aumentada (AR) ajudam a agilizar o processo de integração, proporcionando experiências de treinamento imersivas e interativas. Além da integração, as soluções de realidade aumentada também oferecem oportunidades de aprendizado contínuo para até mesmo os funcionários mais qualificados. Treinar os funcionários para usar as técnicas e tecnologias mais recentes garante que eles permaneçam adaptáveis e capazes de assumir novas responsabilidades à medida que o negócio se expande.

Além disso, conectar os funcionários digitalmente permite uma comunicação e colaboração perfeitas entre equipes e locais. Ferramentas digitais como dispositivos inteligentes e soluções de assistência remota fornecem a flexibilidade para acessar informações operacionais e realizar tarefas de quase qualquer lugar. Essas soluções de trabalhador conectado permitem a troca de informações em tempo real para reduzir o tempo de inatividade, minimizar o risco de acidentes e garantir que os funcionários possam tomar decisões informadas prontamente.

Alcance metas de gestão ambiental otimizando a produção

Os fabricantes não precisam comprometer suas próprias iniciativas ambientais à medida que crescem. Ao manter as metas de sustentabilidade em mente desde o início, eles podem reduzir sua pegada ecológica e manter compromissos éticos e ambientais à medida que o negócio se expande.

Para garantir que as empresas permaneçam ágeis enquanto minimizam o consumo de recursos, as ferramentas orientadas por IA ajustam dinamicamente os processos em tempo real com base nas condições previstas. Especificamente, o relatório de análise avançado pode medir e monitorar o uso de água, ar, gás, energia e vapor (WAGES) e a intensidade energética — ajudando a identificar áreas para melhoria, apontar processos para otimização e evitar riscos de segurança e conformidade. Sistemas avançados de monitoração e automação que aproveitam dados de ativos existentes permitem que as organizações maximizem seus investimentos atuais e reduzam o consumo excessivo e o desperdício.

Com esses sistemas conectados em vigor, as organizações podem estabelecer e aprimorar as linhas de base em suas operações para ajudá-las a alcançar metas como a redução das emissões de escopo 1 e escopo 2.

Aumente a capacidade enquanto protege as operações contra ameaças de cibersegurança em evolução

À medida que a conectividade e a automação aumentam, o risco de cibersegurança também aumenta. É importante adotar uma abordagem proativa e holística para a cibersegurança da tecnologia operacional, garantindo que as vulnerabilidades sejam identificadas e tratadas para salvaguardar a proteção da infraestrutura crítica e os dados. Uma violação de segurança pode interromper as operações, comprometer a segurança dos trabalhadores e resultar em perdas financeiras significativas. À medida que as empresas expandem suas capacidades, investir em infraestrutura de cibersegurança não é apenas uma melhor prática, é um requisito fundamental.

Projetos de rede abrangentes e soluções de cibersegurança podem ser usados para monitorar operações e ajudar a garantir que as organizações estejam em conformidade e atualizadas com as regulamentações de cibersegurança mais recentes. Ao integrar soluções e tecnologia de cibersegurança aos planos de crescimento, empresas de energia renovável podem expandir com confiança, sabendo que estão protegidas contra o cenário de ameaça em constante evolução.

Parceiros Trusted podem ajudar você a aproveitar ao máximo as oportunidades sem sacrificar a sustentabilidade

À medida que a demanda por soluções sustentáveis aumenta, fabricantes de energia renovável precisam expandir de forma rápida e eficiente. Digitalizar operações, aprimorar e treinar o pessoal e otimizar a produção para aumentar a capacidade são etapas importantes para fabricantes de energia renovável que buscam expandir de forma sustentável sem comprometer valores principais do negócio. Ao se conectar com um parceiro Trusted e experiente, fabricantes podem fazer investimentos inteligentes e direcionados que maximizam os benefícios, minimizam os riscos e atendem às necessidades exclusivas de suas organizações.

Na Rockwell Automation, estamos dedicados a ajudar fabricantes de energia renovável a expandir enquanto atendem às suas próprias metas de sustentabilidade. Temos mais de 120 anos de experiência fornecendo serviços e soluções comprovados para empresas industriais em todo o mundo. Juntamente com uma extensa rede de parceiros estratégicos, oferecemos a flexibilidade que as empresas precisam para enfrentar seus desafios únicos — garantindo que recebam a ajuda necessária para expandir de forma sustentável, hoje e no futuro.

Saiba mais sobre como a Rockwell Automation pode ajudar você a expandir de forma sustentável hoje.

 

 

[1] “World Energy Investment 2023” Agência Internacional de Energia, 2023.

[2] “Clean energy investment is extending its lead…” Agência Internacional de Energia, 25 de maio de 2023.

Energia renovável
Energia renovável
Indústria
Indústria
Energia renovável
De solar a turbina eólica, a Rockwell Automation tem os produtos, serviços e suporte global para oferecer um portfólio completo de soluções de energia renovável.
Saiba mais

Publicado 21 de novembro de 2023

Topics: Sustentabilidade Wind Solar Geração de energia Renewable Energy

Erik Orsino
Erik Orsino
Gerente de contas do setor, Eco Industrial - Energia Renovável, Rockwell Automation
Erik tem mais de 8 anos de experiência no desenvolvimento de energia renovável para plantas solares e eólicas em escala de utilidade. Ele está comprometido em impulsionar o crescimento dentro do ecossistema de energia renovável, com foco em EOM’s e Produtores Independentes de Energia (IPP).
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Expansão sustentável
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.