Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Revolucionando a indústria de proteínas por meio do poder da digitalização

Desbloqueando melhorias operacionais em toda a empresa com tecnologias conectadas e insights orientados por dados.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Pessoas conversando sobre a linha de produção farmacêutica

No cenário industrial em rápida evolução no setor de alimentos e bebidas, o impacto transformador da digitalização está se tornando cada vez mais evidente. Desde o aumento da produtividade e eficiência até a melhoria da agilidade, rentabilidade, resposta do cliente/mercado e qualidade, as vantagens de adotar a tecnologia contemporânea são inegáveis.

E os benefícios da digitalização são evidentes em todo o ciclo de vida da tecnologia. Desde a concepção e o projeto até a simulação, testes, fabricação, operação, manutenção e atualizações, cada estágio se torna mais rápido, mais eficiente e mais próximo da perfeição. A chave está em aproveitar as ferramentas e arquiteturas digitais que se alinham com as demandas e dinâmicas do mercado específico.

 

Crescimento da proteína

Um desses mercados em expansão é o de proteína animal, que, de acordo com a Expert Market Research, deve crescer a uma taxa composta anual de 4.10% entre 2023 e 2028. Para maximizar o lucro diante dessa demanda crescente, as empresas devem modernizar e adotar plenamente as capacidades das arquiteturas digitalizadas; e essa jornada começa com uma abordagem holística, considerando estímulos internos e externos.

A indústria de proteína, como muitas outras, enfrenta desafios, como volatilidade da cadeia de fornecimento, aumento dos custos, escassez de mão de obra, aumento da demanda por variação de produto e regulamentações rigorosas de sustentabilidade. No entanto, esses desafios também são oportunidades de melhoria. A Rockwell Automation fornece soluções holísticas em todo o ciclo de vida da tecnologia, abordando projeto, testes, produção e muito mais.

Soluções de vários estágios

Na fase de projeto, as empresas devem se esforçar para obter a melhor velocidade, precisão e eficiência possíveis, não apenas em termos de trabalho em equipe e colaboração, mas também em relação às ferramentas que usam para simulação e virtualização. É aqui que o software FactoryTalk® Design Studio™ se destaca, pois promove uma colaboração de equipe de projeto mais próxima, rápida e produtiva. Para simulação e virtualização, o software Emulate3D Virtual Commissioning e o software FactoryTalk® Logix Echo ajudarão a reduzir os tempos de desenvolvimento.

Na fase de operação, a flexibilidade é uma solicitação principal dos projetistas de máquinas e dos usuários finais. Acabaram os dias de uma máquina para um papel; os usuários querem máquinas que possam se adaptar rapidamente entre lotes e tipos de produto, o que significa que qualquer coisa com passo fixo ou não adaptável reduz imediatamente a agilidade. Por esse motivo, para o transporte de produto, vários setores estão reconhecendo os benefícios dos sistemas de trilho inteligente, que oferecem máxima flexibilidade e adaptabilidade – combinadas a perfis de movimento programáveis quase infinitos. A Rockwell Automation atende a essa necessidade em todas as escalas com suas tecnologias de carrinho independente iTRAK®, MagneMover® LITE e QuickStick®.

Por fim, na fase de manutenção, as ofertas de serviço e suporte também são aprimoradas por meio de recursos digitais. Os dados operacionais e os caminhos de comunicação associados podem ser usados para monitorar, registrar e analisar as informações dos ativos; e, caso seja necessária uma ação corretiva, conexões remotas seguras podem ser estabelecidas para resolver os problemas. Os dados também podem ser usados para fins de análise, para melhorar a Eficiência Geral do Equipamento, reduzir o tempo de parada não programada e aprimorar a qualidade. Para alcançar esses objetivos – e mais – nossa suíte de software FactoryTalk® oferece um amplo espectro de plataformas dedicadas, mas altamente conectadas, incluindo FactoryTalk® AssetCentre, FactoryTalk® Remote Access™ e FactoryTalk® Analytics™.

Operações sustentáveis

A revolução digital também se estende à sustentabilidade, onde os insights operacionais contribuem para iniciativas ambientais. Uma cadeia digital conectada, envolvendo empresas a montante e a jusante, constrói a resiliência da cadeia de fornecimento. As aquisições recentes da Rockwell Automation, AVATA e Plex, enriquecem ainda mais a gestão da cadeia de fornecimento e os recursos de produção inteligente disponíveis para os clientes.

 

Evolua no seu próprio ritmo

Embora os benefícios da digitalização sejam substanciais, o caminho para a adoção pode parecer íngreme. No entanto, a ajuda está disponível em todas as etapas, e as implantações passo a passo são prevalentes em vários setores. A chave é embarcar na jornada digital em um ritmo que lhe convém, garantindo que ela se torne um elo integral em sua própria cadeia digital.

À medida que a indústria de proteínas continua a evoluir, manter-se à frente requer abraçar o poder transformador da digitalização. Para um mergulho mais profundo no mundo da transformação digital e suas aplicações na vida real, baixe nosso eBook abrangente, que expande os insights compartilhados neste blog por meio de estudos de caso ilustrativos e casos de uso.

Publicado 9 de fevereiro de 2024

Topics: Alimentos e bebidas

Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Revolucionando a indústria de proteínas por meio da transformação digital
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.