Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Revitalize suas operações

6 maneiras pelas quais as tecnologias modernas de IHM podem ajudar sua transformação digital

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Operador usando o software FactoryTalk Optix em um OptixPanel

No clima digital atual, está se tornando imperativo para as organizações aproveitar a nova tecnologia para impulsionar ainda mais a inovação, simplificar as operações e aumentar a agilidade nos negócios. O objetivo de uma interface homem-máquina (IHM) é criar uma interface intuitiva e acessível que seja facilmente compreendida pelos operadores. As IHMs podem ser projetadas para aumentar a flexibilidade, aumentar a produtividade e facilitar a localização de falhas.

Os designers precisam de ferramentas de IHM que os ajudem a criar soluções rapidamente e ofereçam maneiras para os operadores visualizarem dados do chão de fábrica enquanto disponibilizam as informações em toda a empresa. Neste artigo, exploraremos seis maneiras pelas quais o software de visualização e a tecnologia de IHM estão auxiliando a transformação digital e revitalizando as operações por meio de uma solução aberta e flexível.

Capacitando a transformação digital por meio de uma IHM moderna

Os avanços na tecnologia tiveram um papel importante na evolução das IHMs. Como resultado, vimos experiências mais amigáveis com interfaces baseadas em toque e acesso aprimorado a dados. O desenvolvimento mais recente está na integração de IHMs com automação e Internet das coisas industrial (IIoT). Essa integração permite uma maior comunicação máquina a máquina, monitoração remota e controle geral.

O futuro da IHM verá uma integração total da Inteligência Artificial (IA) e do Aprendizado de Máquina (ML). Dispositivos e aplicativos inteligentes anteciparão as necessidades do usuário, se adaptarão às preferências e melhorarão a experiência do usuário com base na análise de dados. Com o crescimento da Internet das coisas industrial (IIoT), as IHMs serão fundamentais para gerenciar e controlar dispositivos interconectados, proporcionando uma experiência do usuário unificada e coesa. 

Conduzindo um futuro mais conectado

A tecnologia e a automação estão impulsionando a próxima geração de manufatura, na qual todos os papéis se beneficiarão das novas tecnologias.

A capacidade de usar dados para a tomada de decisões em tempo real começa com a visualização construída sobre a interoperabilidade e a abertura, que é tão fácil de usar que seus operadores podem começar a trabalhar com uma IHM apresentada automaticamente em seu idioma preferido, configurações regionais, formato e estilo de data e hora. Com o FactoryTalk® Optix™ da Rockwell Automation®, desenvolvedores de IHM podem proporcionar aos operadores uma experiência do usuário intuitiva que minimiza a necessidade de treinamento.

Leia mais sobre o portfólio FactoryTalk® Optix™

Com o FactoryTalk® Optix™, os usuários podem se beneficiar de:

  • Desenvolvimento acelerado com colaboração em tempo real
  • Gestão centralizada de fontes com repositórios de código integrados hospedados na nuvem ou em um servidor local
  • Visibilidade da IHM de qualquer lugar
  • Acesso a ferramentas de projeto por navegador
  • Implantação remota de aplicação IHM

À medida que as IHMs continuam a evoluir, as barreiras entre humanos e máquinas continuarão a diminuir, levando-nos a um futuro mais conectado e capacitado.

Facilitando o ambiente de projeto colaborativo

As ferramentas modernas de IHM oferecem maior eficiência. A falta de visibilidade pode levar a dificuldades no acompanhamento do progresso, na identificação das partes que fazem alterações e na compreensão do raciocínio por trás dessas alterações. As novas ferramentas de software de IHM oferecem visibilidade abrangente do projeto em um ambiente de projeto colaborativo, conectando os designers com informações oportunas e pertinentes necessárias para uma tomada de decisões rápida e informada. A integração da IHM com ferramentas baseadas em nuvem capacita as equipes a projetar e implantar aplicações remotamente e implementar alterações ou atualizações de forma transparente no ambiente de produção.

Portfólio FactoryTalk Optix
Portfólio FactoryTalk Optix
Portfólio FactoryTalk Optix
Descubra novas possibilidades para suas soluções de interface homem-máquina (IHM) e Internet das coisas industrial (IIoT) com o portfólio FactoryTalk Optix: hardware e software desenvolvidos para oferecer transparência e flexibilidade.
Saiba mais
Ícone de rede baseada em nuvem

Capacite sua força de trabalho com a nuvem

Reimagine a eficiência e expanda instantaneamente para atender à demanda adicionando usuários, habilitando o acesso a projetos e ativando novos softwares com o clique de um botão.

Ícone de gestão de grupo

Conecte suas equipes de projeto

Colabore intuitivamente e libere todo o potencial de sua equipe usando software e conteúdo de projeto que estão sempre atualizados e são facilmente acessados a partir de um navegador da Web.

Ícone de maximização

Aproveite novas oportunidades de crescimento

Use as capacidades mais recentes de automação digital para projetar, refinar e inovar mais rapidamente, para que você possa criar sistemas melhores e chegar ao mercado mais rapidamente.

Vantagens da integração de repositório centralizado

As ferramentas de projeto baseadas em nuvem podem se integrar perfeitamente ao repositório centralizado, permitindo que vários usuários façam e mesclem alterações. Essa integração também ajuda a identificar e resolver possíveis duplicações. A integração centralizada permite que as equipes identifiquem facilmente quem fez as alterações e acessem diferentes versões de componentes individuais, bem como de toda a aplicação, diretamente na ferramenta de projeto. Isso capacita os desenvolvedores de IHM a se envolverem com os clientes, facilitar a construção de aplicações, compartilhar ideias, trocar trechos de código, realizar localização de falhas e avaliar objetos e aplicações de demonstração por meio de um repositório compartilhado e centralizado.

Outra vantagem das ferramentas de projeto de IHM integradas é a criação de bibliotecas de código reutilizáveis armazenadas no repositório de código centralizado. O desempenho comprovado no campo torna esses módulos de código um recurso valioso para os projetistas, permitindo que eles os arrastem e soltem em seus blocos de código e construam os recursos da aplicação em torno deles.

Aumentando operadores

As ferramentas de acesso remoto para manutenção desempenham um papel fundamental no empoderamento dos operadores. Elas permitem a sinalização oportuna de problemas e a notificação dos engenheiros de manutenção. Dependendo da complexidade, o problema pode ser resolvido por meio de uma ferramenta de chat integrada, como fornecido pelo FactoryTalk® Remote Access™ da Rockwell Automation, com o operador descrevendo o problema enquanto a manutenção oferece soluções potenciais. Alguns problemas podem exigir escalonamento e, com o acesso remoto em ferramentas de IHM, os engenheiros de manutenção podem visualizar a tela do operador. Essa colaboração permite que eles façam as alterações necessárias remotamente. Quaisquer alterações relacionadas à manutenção em uma aplicação em execução são salvas no repositório em nuvem, garantindo que a aplicação execute a versão mais atualizada.

Solução completa

Do hardware ao software, uma solução abrangente como o portfólio FactoryTalk® Optix™ permite que os desenvolvedores simplifiquem as operações e otimizem os processos. Isso não apenas economiza tempo, mas também orçamento, quando os desenvolvedores podem unificar vários processos em um ambiente projetado para funcionar em conjunto.

Em muitos setores, as pessoas estão procurando uma solução IHM completa de ponta a ponta com uma plataforma de software, opções de hardware e solução de acesso remoto que resolverá todos os seus problemas diários. Uma solução única e completa oferece vantagens distintas.

Os benefícios de uma solução de ponta a ponta incluem:

  • Visibilidade completa do início ao fim em um único projeto
  • Custos mais baixos ao usar apenas um fornecedor
  • Confiabilidade consistente com produtos de software e hardware projetados para funcionar juntos
  • Maior flexibilidade e expansibilidade
  • Melhores insights de dados
  • Melhores experiências do cliente

Alcance sua visão de IHM hoje mesmo

Uma IHM moderna deve ser flexível, intuitiva e de custo otimizado. Uma IHM precisa fornecer a um operador uma visão de todo o processo com o mínimo de esforço. Mas uma IHM verdadeiramente moderna vai muito além de apenas conectar operadores a dados de sistemas de controle de chão de fábrica.

O cenário digital atual não para para ninguém, os membros da comunidade de manufatura podem se juntar ou ficar para trás. O progresso é interminável e, para permanecer relevante, devemos nos adaptar e abraçar as inovações mais recentes. As organizações estão aproveitando a tecnologia para impulsionar ainda mais sua inovação, agilizar as operações e aumentar a agilidade nos negócios.

Os OEMs e integradores de sistemas podem ajustar seus modelos de negócios e criar novos aproveitando e monetizando os serviços de conectividade baseados em nuvem oferecidos por seus fornecedores de soluções de automação. Fabricantes como a Rockwell Automation® estão liderando o caminho ao fornecer às empresas soluções de ponta a ponta que as capacitam com inovação e agilidade. Sua mais nova adição, o portfólio FactoryTalk® Optix™, oferece uma plataforma de visualização IHM aberta e expansível com opções. Para saber mais sobre essa oferta mais recente, visite o website.

FactoryTalk Remote Access solution
FactoryTalk Remote Access solution
FactoryTalk Remote Access solution
Com o FactoryTalk Remote Access solution, você não precisa viajar para gerenciar máquinas. Descubra uma maneira mais rápida de dar suporte, de qualquer lugar.
Saiba mais

Publicado 26 de julho de 2024

Topics: Acelere a transformação digital Transformação digital FactoryTalk Optix Interface homem-máquina FactoryTalk Remote Access
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Revitalize suas operações
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.