Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Repense o que é possível com sua IHM

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Repense o que é possível com sua IHM hero image

Você pode ver seu software de IHM como a ferramenta que coloca os dados de produção na frente dos trabalhadores nos terminais. Mas a verdade é que o software de IHM moderno faz muito trabalho “por trás da tela” que, se aproveitado, pode ajudar a melhorar o funcionamento de suas operações.

Desde a capacidade de obter o status de produção a qualquer hora e em qualquer lugar até a capacidade de integrar-se a uma ampla gama de sistemas de chão de fábrica, o software de IHM atual pode fazer coisas que você talvez não tenha imaginado serem possíveis há apenas 10 anos.

Veja três maneiras importantes pelas quais uma IHM moderna pode transformar suas operações.

Acesse insights de novas maneiras

Uma IHM moderna não apenas dá aos trabalhadores acesso às informações. Ela dá a eles acesso às informações no tempo e no local em que precisam para tomar decisões.

Como? Estendendo as telas além dos terminais do operador com novas tecnologias, como dispositivos móveis, thin clients ou headsets de realidade mista – proporcionando aos trabalhadores acesso mais rápido e conveniente às informações em seus momentos de necessidade.

Quando os técnicos podem acessar as telas de IHM em dispositivos móveis, por exemplo, eles podem ver e reagir a alarmes remotamente para resolver problemas de produção mais rapidamente. E ao fornecer telas para thin clients, sua empresa pode reduzir a manutenção, economizar dinheiro e aumentar a segurança em comparação com o uso de PCs.

Crie operações mais familiares

À medida que os trabalhadores acessam mais informações de produção em uma gama mais ampla de dispositivos, é importante que as telas sejam consistentes, para que os trabalhadores sempre saibam o que estão vendo. Uma IHM moderna permite que você ofereça uma aparência padronizada em terminais de operador, PCs e tablets para criar um ambiente de operação familiar.

Uma IHM moderna também permite armazenar e reutilizar faceplates de dispositivos e outros objetos em uma biblioteca. Isso pode ajudar a garantir que os trabalhadores vejam os elementos de forma consistente à medida que se movem de máquina em máquina, de linha em linha ou até mesmo de fábrica em fábrica.

Obtenha mais de seus dados

Uma IHM moderna pode se conectar a outros sistemas industriais para dar aos trabalhadores uma visibilidade mais profunda das operações e melhorar o desempenho geral.

Por exemplo, o software pode se integrar aos seus sistemas de produção para dar aos trabalhadores acesso não apenas a informações do controlador em tempo real, mas também a informações armazenadas em dispositivos no chão de fábrica. Isso pode ajudar os trabalhadores a gerenciar melhor a qualidade, otimizar o desempenho dos equipamentos e muito mais.

Da mesma forma, o software pode se conectar a um histórico para ajudar os trabalhadores a analisar mais facilmente dados de processos complexos por longos períodos de tempo. Os dados históricos de processos podem ser combinados com ações do operador, alarmes do sistema e até mesmo eventos do sistema de produção para fornecer dados ao operador com o contexto que facilita a análise.

Uma IHM moderna também pode funcionar em conjunto com o software de gestão de ativos para fazer backup e recuperar suas aplicações de IHM – além de seu controlador e outras configurações de dispositivo. No caso de uma catástrofe ou máquina parada, os engenheiros podem simplesmente recarregar as aplicações em vez de reconstruí-las.

Publicado 13 de maio de 2020


Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recommended For You

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Repense o que é possível com sua IHM
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.