Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

As fontes de energia renovável ajudam a atender à insaciável demanda mundial por geração de energia

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
As fontes de energia renovável ajudam a atender à insaciável demanda mundial por geração de energia hero image

A mais recente Perspectiva de Energia Mundial da IEA destaca como a energia renovável está desempenhando um papel cada vez mais proeminente no atendimento à demanda global implacável por energia.

As renováveis, segundo o relatório, representarão quase metade do aumento na geração de energia global até 2035, com fontes como eólica e solar constituindo 45% da expansão do setor.

As renováveis agora representam mais de um terço do fornecimento total de energia global, ultrapassando o gás natural nos próximos anos e se aproximando da preeminência do carvão como o principal combustível para geração de energia até 2035.

Os maiores aumentos na demanda por energia vêm de economias emergentes, com China, Índia e Oriente Médio impulsionando o uso global de energia em um terço. A China está experimentando o maior aumento na geração a partir de fontes renováveis, mais do que o aumento combinado na União Europeia, nos Estados Unidos e no Japão.

A energia eólica é a segunda maior fonte de energia renovável de emissões zero da China, depois da energia hídrica, com o mercado de automação de energia eólica previsto para aumentar entre 30% e 50% nos próximos cinco anos.

A Shandong Changxing Wind Power Technology Co. Ltd. é líder do setor na produção chinesa de turbinas eólicas. Quando a empresa iniciou seu plano de produção para uma nova turbina eólica avançada de 850 kW, a Changxing recorreu à Integrated Architecture da Rockwell Automation, que permitiu à empresa integrar todas as suas 58 turbinas de 850 kW para controle sincronizado. A capacidade de controlar as turbinas simultaneamente simplifica significativamente as operações e melhora muito a eficiência do projeto.

Com essa plataforma aberta, a Changxing também pode desenvolver internamente componentes inovadores de turbinas, atendendo às regulamentações governamentais para sourcing e o desenvolvimento adicional do mercado local de energia eólica chinês.

Na Índia, por sua vez, a Lauren-Jyoti, uma joint venture entre a Lauren Engineers & Constructors, uma empresa americana de engenharia, aquisição e construção, e a Jyoti Power Structures, uma empresa indiana, solicitou à Rockwell Automation que fornecesse uma solução de sistema digital de controle distribuído (SDCD) de central elétrica baseada no PlantPAx com painéis de controlador local de campo solar para a Godawari Green Energy em Rajasthan.

A central elétrica solar de campo novo concentrada de 50 MW foi uma das primeiras centrais elétricas solares térmicas em escala de utilidade pública comissionadas na Índia, resultando em parte da contribuição da Missão Solar Nacional Jawaharlal Nehru, uma iniciativa do governo indiano para incentivar as empresas a aumentar a energia solar indiana para 20000 MW até 2020.

Confira nossas soluções para projetos de energia eólica e solar e saiba mais sobre nossa solução de automação de processos PlantPAx e como ela beneficiou as empresas de petróleo e gás em todo o mundo.

Publicado 11 de julho de 2014

Topics: Geração de energia

Mary Burgoon
Manager, Competency, Business Development, Rockwell Automation
Mary is the Business Development Manager for the Academy of Advanced Manufacturing at Rockwell Automation. She is responsible for the development of strategies that address customer workforce challenges in Advanced Manufacturing.
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recommended For You

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left As fontes de energia renovável ajudam a atender à insaciável demanda mundial por geração de energia
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.