Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Reduzindo o tempo de produção com dispositivos inteligentes

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Reduzindo o tempo de produção com dispositivos inteligentes hero image

Na indústria, há sempre uma necessidade crescente de encontrar maneiras de aumentar o throughput sem aumentar o tempo de produção.

Uma maneira de conseguir isso é por meio do uso de dispositivos “inteligentes” altamente flexíveis e adaptáveis em arquiteturas de sistemas de controle — dispositivos que podem executar muito rapidamente funções de controle simples localmente, tomando decisões independentes de um processador central.

Imagine que você acabou de capturar a emoção de um fim de semana divertido com sua câmera digital. No passado, você tinha que:

  • Baixar os arquivos de fotos para o seu computador
  • Enviá-los pela internet para o centro de fotos em uma farmácia local
  • Esperar algumas horas ou dias para que o centro de fotos os processasse
  • Ir até a loja para buscá-los e depois voltar para casa com suas fotos impressas

Em geral, poderíamos dizer que se começássemos com nossos arquivos de imagem digital, poderíamos esperar vários dias para obter nossas fotos impressas.

Se olharmos para algumas das tecnologias atuais, agora temos impressoras “inteligentes” que nos permitem simplesmente conectar nossas câmeras diretamente a elas, ajustar algumas configurações e, em minutos, essas impressoras são capazes de processar nossos arquivos de imagem em fotos de alta qualidade.

Não precisamos mais suportar os atrasos envolvidos no envio de arquivos pela internet para serem processados, nem o tempo gasto indo e voltando do centro de fotos – ou, pior ainda, não poder pegar nossas fotos porque a loja está fechada.

Com a tecnologia DeviceLogix, podemos evitar alguns desses mesmos problemas que podem atrasar nossos processos industriais e reduzir nosso throughput. Por exemplo, podemos reduzir o atraso no processamento devido a controladores centrais totalmente carregados ou evitar o encerramento de um processo inteiro devido a um controlador central ficar off-line.

Se olharmos para uma aplicação industrial típica, como um pacote descendo por um transportador, podemos ter um scanner de código de barras que serve como nosso dispositivo de entrada.

Os dados de entrada do nosso scanner são enviados para o nosso dispositivo (ou seja, uma partida suave) que controla o motor em nosso transportador. O dispositivo processará essa entrada e a transmitirá por nossa rede de comunicação para nosso controlador lógico programável central.

Depois que os dados são recebidos pelo CLP, ele executa a lógica. Nesse momento, o CLP também escaneia os dados de entrada e atualiza os dados de saída. Se o CLP estiver totalmente carregado, a quantidade de tempo do CLP pode aumentar significativamente.

A saída atualizada do CLP é então transmitida de volta do CLP para o nosso dispositivo pela rede de comunicação e nosso dispositivo então executa alguma ação, como mover nosso transportador 10′.

Se este “dispositivo” estiver habilitado para DeviceLogix, todo o processamento da entrada à saída acontece localmente. DeviceLogix é um mecanismo lógico independente de plataforma que está incorporado em vários dispositivos Allen-Bradley, como estações de botão pulsador, relés de sobrecarga, partidas suaves de motor e inversores, tornando todos eles dispositivos “inteligentes”.

Então, o que significa ter controle local?

Este mecanismo lógico integrado processa entradas, controla saídas e gerencia informações de status localmente dentro de um dispositivo, eliminando a necessidade de passar por uma rede de comunicação e controlador central. Por causa disso, o tempo de resposta do nosso sistema é melhorado em quase 90%. Esses tempos de atuação aprimorados são particularmente úteis em aplicações onde o tempo de resposta é crítico.

Se você está procurando um desempenho aprimorado do sistema de controle para aplicações críticas de tempo, isso pode ser alcançado usando dispositivos inteligentes com tecnologia de componente DeviceLogix™.

Publicado 30 de maio de 2016


Amanda Eason
Amanda Eason
Senior Commercial Engineer, Rockwell Automation
Conectar:
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recommended For You

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Reduzindo o tempo de produção com dispositivos inteligentes
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.