Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Tempo de inatividade reduzido usando medidas alternativas

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Tempo de inatividade reduzido usando medidas alternativas hero image

Imagine este cenário: um empacotador de caixa carregando 25 caixas por minuto trava várias vezes por dia.

A cada vez, a equipe de manutenção segue o procedimento específico de bloqueio/sinalização (LOTO), bloqueando cada ponto de isolamento antes de remover o emperramento.

Todo esse processo pode levar 15 minutos ou mais, incluindo o tempo de reinicialização, o que significa que pelo menos 375 caixas ficam vazias durante o tempo de inatividade.

Multiplique isso pelo número de vezes que a máquina trava a cada dia ou semana, e você terá uma quantia significativa de dinheiro sendo deixada de lado.

Não seria ótimo se você pudesse eliminar esses emperramentos ou realizar outras tarefas de manutenção rotineiras, repetitivas e essenciais para a produção de uma maneira que não prejudicasse a produtividade como o bloqueio/sinalização completo faz?

Felizmente, essas alternativas ao bloqueio/sinalização existem e são apoiadas pela OSHA. Elas podem oferecer ganhos de produtividade e, ao mesmo tempo, ajudar a manter os funcionários seguros.

Conforme descrito na norma OSHA 29 CFR 1910.147, alternativas ao bloqueio/sinalização são permitidas para tarefas de manutenção, como pequenas trocas e ajustes de ferramenta, e para outras atividades de manutenção menores, desde que as medidas alternativas ofereçam proteção tão eficaz quanto o bloqueio/sinalização, enquanto estiverem sob controle exclusivo do funcionário.

A norma ANSI/ASSE Z244.1 também permite o uso de medidas alternativas no lugar do bloqueio/sinalização para tarefas consideradas “rotineiras, repetitivas e integrais” para a operação de equipamentos durante a produção.

Essas medidas protetoras alternativas salvaguardam as máquinas sem a necessidade de desligar completamente a energia, permitindo que os trabalhadores façam a manutenção de uma máquina.

Isso pode ajudar a melhorar a segurança, reduzindo o incentivo a bypass dos procedimentos tradicionais de bloqueio/sinalização, e melhorar a produtividade, permitindo que os profissionais de manutenção e operações realizem tarefas em uma fração do tempo.

Tomando a rota alternativa

Medidas protetoras alternativas eficazes são uma combinação de tecnologias e procedimentos de segurança – incluindo apreciações de risco rigorosas. A apreciação de risco deve ser uma revisão completa de cada modo de operação e de cada ponto de interação entre humanos e a máquina.

Ela também deve avaliar se a medida protetora alternativa, como uma proteção de barreira intertravada ou parada de emergência, fornecerá uma proteção tão eficaz quanto o bloqueio/sinalização.

Vamos voltar ao nosso exemplo original da máquina empacotadora de caixa que está sofrendo emperramentos frequentes. Com medidas protetoras alternativas em vigor, a equipe de manutenção pode implementar rapidamente salvaguardas como o controle de zona para interromper ou desacelerar a produção em uma zona designada, remover rapidamente o emperramento e colocar a máquina em funcionamento novamente em 30 segundos.

Isso representa 14 minutos e 30 segundos de disponibilidade recuperada e cerca de 360 caixas que podem ser embaladas – uma melhoria significativa em comparação com o bloqueio/sinalização tradicional.

Implementadas corretamente, as medidas protetoras alternativas podem proporcionar melhorias significativas na produtividade, mantendo a conformidade e, o mais importante, ajudando a manter os trabalhadores seguros.

A Rockwell Automation falará sobre medidas protetoras alternativas em duas sessões durante a Safety Leadership Conference no próximo mês. Saiba mais sobre as sessões e inscreva-se na conferência aqui.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: A Rockwell Automation sempre recomenda que os usuários sigam os procedimentos adequados de bloqueio/sinalização ao realizar serviços em equipamentos onde nenhuma alternativa segura “aprovada pela empresa” foi avaliada e implementada. Os usuários devem garantir que todos os procedimentos de manutenção e serviço sejam seguros, eficazes e totalmente testados para conformidade com todas as normas e regulamentações aplicáveis e em conformidade com a melhor prática.

 

 

Publicado 15 de agosto de 2016


George Schuster
George Schuster
T�V-certified Functional Safety Expert (FSExp), Certified Functional Safety Engineer (CFSE), Rockwell Automation
Conectar:
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recommended For You

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Tempo de inatividade reduzido usando medidas alternativas
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.
Atualize suas preferências de cookies para continuar.
Este recurso requer cookies para melhorar sua experiência. Atualize suas preferências para permitir esses cookies:
  • Cookies de Redes Sociais
  • Cookies Funcionais
  • Cookies de Desempenho
  • Cookies de Marketing
  • Todos os Cookies
Você pode atualizar suas preferências a qualquer momento. Para mais informações, consulte nosso {0} Política de Privacidade
CloseClose