Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Reduza o risco no design de sua E-house

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Usina de energia à noite

Adicionar mais inteligência às e-houses – enquanto gerencia vários fornecedores e cumpre prazos de projeto mais apertados – não é fácil. Mas é um desafio que você e muitos outros EPCs devem enfrentar hoje.

É por isso que mais EPCs estão recorrendo a um sistema de energia integrada inteligente, que consolida sistemas elétricos e de controle de processo em uma solução.

Um sistema que unifica os sistemas elétrico e de controle de processo pode reduzir seus riscos ao projetar e construir uma e-house. Ele pode reduzir o número de fornecedores com os quais você deve trabalhar de quatro ou mais para um. Isso, por sua vez, pode reduzir seu tempo de projeto e custos. E pode reduzir o potencial de falhas de comunicação com o fornecedor, o que pode criar desafios de integração dispendiosos.

Além disso, um sistema unificado permite que você faça a transição de fisicamente conectado para uma abordagem em rede. Isso pode reduzir seus custos de material, mão de obra e documentação.

Claro, um sistema unificado e digitalizado também oferece benefícios significativos para seus clientes. Ele oferece a eles um sistema para controle, visualização, arquivamento e relatórios. Ele também permite que eles acessem dado em tempo real de dispositivos elétricos inteligentes (IEDs) para ajudar o pessoal de operações e manutenção a tomar decisões mais inteligentes e rápidas.

Mas antes de dar o salto para a energia integrada inteligente, certifique-se de encontrar um fornecedor com a tecnologia e experiência certas para implementá-la.

Encontre o Parceiro Certo

Em alguns casos, o fornecedor de automação que já fornece seu sistema de controle de processo pode simplesmente estender seu papel para fornecer um sistema unificado de sistemas elétrico e de controle de processo.

...mais EPCs estão recorrendo a um sistema de energia inteligente integrado, que consolida sistemas elétricos e de controle de processo em uma única solução.

Mas se o fornecedor não tiver essa experiência, é importante encontrar um que tenha, em vez de fazer um projeto pela primeira vez. Afinal, alguns fornecedores que têm experiência na implementação de sistemas de potência integrada inteligente ajudaram as EPCs a reduzir os custos do projeto em 25 percent ou mais.

Essas economias podem ser obtidas reduzindo os custos de instalação, o tempo de comissionamento e partida, e a documentação de engenharia. Por exemplo, em vez de conectar individualmente cada componente usando cabos multicondutores, tudo pode ser conectado por meio de um cabo Ethernet. Além disso, um fornecedor experiente que possa integrar produtos de terceiro e reduzir interfaces também pode reduzir os custos de embalagem do sistema em 15 percent em comparação com uma e-house “construída no local”.

O fornecedor que você escolher também deve estar familiarizado com os protocolos de comunicação mais recentes. Eles devem ser capazes de usar IEC-61850 e EtherNet/IP por meio de IEDs para dar aos clientes acesso a informações em tempo real sobre equipamentos e condições operacionais.

Tenha tranquilidade

Você enfrenta muitos riscos para continuar com a abordagem tradicional de vários fornecedor para projetar e desenvolver e-houses. Com o parceiro certo, você pode usar um sistema de potência integrada inteligente para entregar e-houses mais inteligentes com confiança, no prazo, dentro das especificações e do orçamento. Saiba mais sobre soluções de potência integrada inteligente.

Publicado 27 de agosto de 2018


Bruce Hall
Bruce Hall
Senior Electrical Solutions Engineer, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left Reduza o risco no design de sua E-house
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.