Testando sistemas no mundo digital
Ao criar um gêmeo digital dinâmico que compreende tanto o CAD quanto a lógica operacional real do sistema, você tem à sua disposição um meio poderoso de testar um sistema em um ambiente virtual, onde o custo das mudanças é mínimo em comparação com o incorrido na fase de comissionamento.
O software de simulação e emulação 3D fornece uma plataforma ideal para criar gêmeos digitais dinâmicos. Com ele, você pode importar o CAD de uma ampla gama de formatos padrão, criar comportamentos cinemáticos para refletir os movimentos do sistema real e conectar os itens de controle do modelo ao sistema de controle real por meio de um navegador de tags. Em seguida, você só precisa criar cargas para acionar o sistema e seu gêmeo digital estará ativo e pronto para ser operado por meio das IHMs que você usará no sistema real.
As duas verdades potencialmente conflitantes agora são representadas com precisão em um ambiente virtual. Sua operação completa pode ser verificada e demonstrada exaustivamente e de forma repetida, antes de comprometer quaisquer recursos para sua fabricação.
Quando o sistema real é montado no local e conectado ao sistema de controle, você pode ter certeza de que não encontrará nenhum problema de operação lógica ou sequenciamento. Eles terão sido identificados e resolvidos anteriormente durante a fase de comissionamento virtual do projeto.
Vencedores em todos os lugares
Um sistema que passou pelos rigores dos testes virtuais e comissionamento beneficia a todos. Os trabalhadores da produção ganham um sistema mais testado que funciona conforme as especificações. Os integradores de sistemas podem prever os tempos de comissionamento com mais precisão e planejar de acordo. E todas as partes interessadas ganham quando os projetos são entregues no prazo e dentro do orçamento.
O uso do comissionamento virtual agrega valor a todo o processo não apenas produzindo retornos tangíveis, mas também aumentando o nível de confiança associado ao processo de implementação de sistemas de automação industrial.