Loading
uma maneira melhor de gerenciar custos e complexidade
Recent ActivityRecent Activity

Produção digital de pneus

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

O setor de pneus viu uma enxurrada de projetos de CAPEX nos últimos anos, com muitos bilhões de dólares destinados a fábricas de pneus novas e ampliadas em todo o mundo. Como essas fábricas entraram em operação e agora as empresas são forçadas a dimensionar novamente devido aos desafios econômicos resultantes da COVID-19, algo ficou claro: a sua capacidade de dimensionar as operações de maneira econômica é mais vital do que nunca.

Felizmente, várias tecnologias digitais podem ajudar a reduzir seus custos operacionais, dimensionar as operações e cuidar do treinamento da força de trabalho de novas maneiras.

Por meio de visibilidade e processos digitalizados melhores, as tecnologias digitais podem ajudar você a melhorar a eficiência em suas fábricas e reduzir problemas como tempo de parada não programada e problemas de qualidade que aumentam os custos. Elas também podem melhorar sua flexibilidade e expansibilidade para ajudar você a responder mais rapidamente às mudanças nas necessidades dos clientes e do mercado.

Há muitas soluções digitais à sua disposição, mais do que você provavelmente tenha tempo para avaliar. Portanto, vejamos as três que podem ter o maior e mais imediato impacto em seus negócios.

1. Análise

Um software de análise transforma dados de produção brutos em informações úteis que podem ajudar os funcionários a resolver seus maiores desafios.

O tempo de parada não programada é um bom exemplo. O software de análise preditiva pode coletar dados de ativos críticos, como misturadores, extrusoras e máquinas de fabricação de pneus, para aprender os padrões que precedem as falhas. Então, se o software detectar esses padrões, poderá notificar os técnicos, para que eles possam solucionar o problema.

Isso não apenas ajuda a reduzir ou evitar o tempo de parada, como também reduz o tempo e o dinheiro gastos em reparos desnecessários.

Qualidade é outra área em que a análise pode ajudar você a ter um desempenho melhor. O software pode descobrir variabilidades no processo de fabricação de pneus para ajudar os operadores a fabricar pneus de maneira mais consistente de acordo com as receitas.

2. MES

As operações flexíveis e digitalizadas de pneus respondem mais rapidamente às demandas do mercado, e um moderno sistema de execução de manufatura (MES) é um dos principais motivos para isso.

Um MES pode conectar suas operações entre fábricas e sistemas de negócios globais. Ele permite que a equipe use informações em tempo real, como atualizações de trabalho em processo (WIP), para tomar decisões mais rápidas e inteligentes em suas fábricas.

Um MES também pode ajudar a garantir que todos os funcionários fabriquem pneus de alta qualidade, mesmo aqueles com pouca experiência em produção. Isso graças aos recursos principais, como instruções de trabalho executáveis ​​que orientam os operadores em cada processo de produção para ajudá-los a fabricar pneus conforme as especificações.

Em uma época na qual as variedades de pneus, a demanda do consumidor e a força de trabalho estão passando por mudanças, um MES pode ajudar você a permanecer ágil. Por exemplo, ele pode automatizar a coleta de dados para reduzir a papelada e ajudar você a acompanhar tudo, desde o consumo de material até produtos com baixa qualidade.

3. Gêmeo digital

Um gêmeo digital é uma réplica virtual de um ativo físico (como um produto, uma máquina ou uma fábrica) que pode imitar o desempenho e o aspecto do ativo, como desgaste ao longo do tempo.

Vamos ver como isso pode agregar valor a um ativo, como uma máquina de fabricação de pneus ao longo do ciclo de vida.

Enquanto a máquina está sendo projetada, você usa um gêmeo digital para verificar que o desempenho seja o esperado. Em seguida, você pode usar o gêmeo digital para comissionar virtualmente a máquina antes de implantá-la no local e ajudar a evitar problemas de integração caros e de última hora que podem atrasar a partida.

Após o comissionamento, você pode usar o gêmeo digital para treinar virtualmente os operadores. Isso pode ajudar os operadores a aprender a executar a produção em um estado ideal e como responder a cenários que podem ser difíceis de recriar com equipamentos físicos.

Então, quando a máquina estiver em operação, o gêmeo digital pode ajudar a diagnosticar problemas em um ambiente de realidade aumentada (AR). E o gêmeo pode ser usado para testar alterações de processos antes de serem implementadas.

Acelere seu desempenho

As soluções digitais capacitam a equipe de produção com ideias novas para ajudar você a tomar melhores decisões em todas as suas fábricas. Elas ajudam a transformar processos para reduzir o tempo de parada, otimizando a velocidade e a qualidade na produção de pneus. E ainda podem oferecer maior flexibilidade para ajudar você a permanecer na vanguarda de um setor de pneus que muda rapidamente.

Clique aqui para saber mais sobre como as soluções digitais reimaginam como você compete na produção de pneus.

Publicado 14 de setembro de 2020

Tópicos: Automotivo e pneus

Dan Paul
Dan Paul
Global Business Leader, Tire Industry at Rockwell Automation
Dan Paul is the Global Tire Industry Business Leader for Rockwell Automation. His career in automation spans 28 years, including 18 years with Rockwell Automation. He has spent much of his time concentrating in the Automotive & Tire Industries with 10 years focused on delivering world class automation services and solutions to the Global Tire Industry.
Conectar:

Recommended For You

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Produção digital de pneus
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.