Loading
Blog | Soluções de processo
Recent ActivityRecent Activity

A sustentabilidade é um driver para a automação de processo

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Conceito de energia renovável, Dia da Terra ou proteção ambiental: mãos protegem florestas que crescem no solo e ajudam a salvar o mundo.

Como a automação de processos permite um futuro sustentável: fundamentos para o meio ambiente, social e governança

O futuro da automação de processos está sendo moldado por três tendências principais: sustentabilidade, transformação digital e produção flexível. Nesta série de três blog, exploraremos essas tendências com mais detalhes e discutiremos como elas transformam as indústrias em geral.

Em um de nossos relatórios recentes, mais de 95% dos entrevistados observaram algum nível formal ou informal de política de sustentabilidade e/ou Environment, Social and Governance (ESG) nos últimos dois anos. As regulamentações estão pressionando as empresas em toda a cadeia de valor a abordar a sustentabilidade e a ESG em suas operações. Soluções de tecnologia inteligente podem ajudar.

A sustentabilidade é um fator fundamental para a inovação em automação. As empresas estão percebendo como o compromisso com a sustentabilidade está aumentando as economias de custo e otimizando as operações, ao mesmo tempo em que atrai novos clientes. Este blog se concentra em como nossas soluções de processo, alimentadas por nosso SDCD, PlantPAx, permitem mandatos ESG para a organização.

Entendendo como processo integrado e energia impulsionam a jornada de sustentabilidade da empresa

À medida que as organizações definem e socializam seus mandatos ESG, há uma demanda em todo o setor por dados avançados que contribuam para a crescente necessidade das empresas por dispositivos inteligentes e redes que se integrem de forma eficiente em toda a empresa.

O primeiro passo para o roteiro de energia é conhecer o cenário de consumo de energia. Soluções de tecnologia inteligentes e integradas, como o FactoryTalk Energy Manager, podem ajudar. Ele oferece visibilidade sobre o uso de energia, identifica oportunidades de economias de custo e relata o uso de energia, ajudando as operações a cumprir as regulamentações.

O próximo passo é adotar soluções que abordem os fatores regulatórios e de negócios. A separação entre controle de processo e energia no chão de fábrica—including linhas traçadas entre padrões arquitetônicos e comunicação entre equipes—deve ser eliminada para que as organizações industriais permaneçam competitivas no mercado e mantenham seu pessoal a longo prazo. Essa divisão definitiva entre processo e energia precisa ser substituída por hardware, software e redes integrados que sejam ágeis, orientados por dados e fáceis de usar. 

PlantPAx é um sistema de automação de processo que pode ser usado para controlar e monitorar aplicações de processo e energia. Os benefícios econômicos dos controles unificados de processo e energia são significativos e são obtidos por meio do aumento da produção, do aumento das economias de custo e da redução dos custos operacionais. Para ajudar as empresas a se beneficiarem dos controles combinados de processo e energia, muitas organizações estão desenvolvendo soluções de TI, TO e Internet das coisas industrial que podem ser usadas para personalizar sistemas recém-combinados, monitorar e coordenar o desempenho e maximizar a produção. Veja como Dairy Idaho Jersey Girls Dairy redefine a eficiência e a energia usando o PlantPAx.

Além disso, a capacidade da automação de reduzir salários permite que as organizações aumentem seu resultado final sem sacrificar a qualidade ou a integridade para iniciativas de sustentabilidade. A Green Enterprise pode reduzir até 80% dos resíduos ao utilizar o PlantPAx DCS em sua estratégia. Simplificando – a automação desbloqueia uma maneira poderosa de atingir metas de net zero em escala industrial.

Compreendendo a sustentabilidade e a viabilidade do pessoal

O mundo mudou, e as indústrias de processo mudaram com ele. A mão de obra qualificada – e a mão de obra de qualquer tipo – continua a ser escassa globalmente. A sustentabilidade e a viabilidade do pessoal são essenciais para o sucesso de qualquer negócio de processo, independentemente do tamanho. À medida que as empresas buscam resiliência operacional em suas fábricas, entender a sustentabilidade do pessoal nunca foi tão influente.

Uma maneira de abordar a sustentabilidade do pessoal é usar a tecnologia para automatizar e simplificar as operações e manter as pessoas, os processos e o ambiente ao redor seguros e produtivos. Isso pode liberar os trabalhadores para se concentrarem em atividades mais estratégicas e de maior valor agregado, e também pode ajudar a atrair e reter trabalhadores qualificados e até mesmo fazer com que o pessoal da geração mais nova escolha o trabalho no chão de fábrica em vez de outras opções.

Eventos recentes nas indústrias de processo enfatizaram a importância de manter os mais altos padrões de segurança. Esses eventos destacaram as possíveis ramificações para os trabalhadores, para o meio ambiente e para os negócios de um evento de segurança significativo. A estratégia de migração eficaz e pronta para o futuro é a chave para garantir que apoiemos os mandatos ESG de nossas empresas.

Compreendendo a sustentabilidade e suas implicações de cibersegurança

O pilar de governança da sustentabilidade enfatiza a importância de implementar políticas e procedimentos para garantir a gestão adequada dos recursos de uma empresa. Isso inclui proteger a proteção da infraestrutura crítica e os dados sensíveis contra ameaças cibernéticas. A integração de IACS com sistemas de nível empresarial permite melhor visibilidade e colaboração, o que ajuda a melhorar a eficiência, a produção e o lucro. Mas uma maior conectividade também expõe os sistemas de controle a riscos adicionais de cibersegurança.

Este artigo demonstra como o PlantPAx® da Rockwell Automation, um SDCD moderno, aborda a cibersegurança com base na norma IEC 62443-3-3.

Como líder mundial em automação industrial, a Rockwell Automation sabe como proteger sistemas industriais para organizações de todos os tamanhos em todos os setores. Oferecemos uma capacidade incomparável em cibersegurança de TO com uma combinação poderosa de conhecimento cibernético interno especializado, aliado a parcerias de classe mundial. Você pode contar com a Rockwell Automation para todas as suas necessidades de segurança de TO, assim como muitas organizações na Fortune 100 fazem.

Entre em contato conosco para saber como o PlantPAx pode viabilizar sua jornada de sustentabilidade

Publicado 25 de julho de 2023

Fale conosco
Topics: Soluções de processo

Ruchi Mathur
Ruchi Mathur
Gerente de Marketing Comercial Global, Soluções de Processos
Ruchi Mathur é Global Commercial Marketing Manager para Process Solutions na Rockwell Automation. Ela tem mais de 17 anos de experiência na indústria de automação e ocupou várias funções em gestão de produtos, marketing e vendas. Ela é apaixonada por usar a tecnologia para ajudar as empresas a melhorar suas operações.
Conectar:
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Como a automação de processos permite a sustentabilidade
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.