Modernize os ativos de geração de energia para aumentar a visibilidade da usina e otimizar as operações
A visibilidade é crucial para permitir operações eficientes e tempo de parada, mas a maioria dos produtores de energia não tem uma visão transversal da fábrica de seus ativos. Instalações mais antigas, como usinas de carvão, gás natural e hidrelétricas, não têm a conectividade para estabelecer uma visão abrangente das operações orientada por dados, mas mesmo as instalações mais novas apresentam desafios de visibilidade.
Os parques eólicos de grande escala geralmente estão localizados em áreas remotas e geograficamente desafiadoras, o que dificulta sua monitoração e gestão. A energia eólica e solar também são fontes de energia altamente variáveis, exigindo que as organizações complementem a produção de energia em tempo real com armazenamento em baterias. Sem uma visão clara das operações e da demanda, os operadores não sabem quando produzir nova energia ou recorrer às suas baterias.
Um sistema de controle moderno oferece às empresas de energia a visibilidade entre fábricas necessária para apoiar operações eficientes e produtivas e obter mais de seus equipamentos existentes. Com dados ricos fluindo pela fábrica e painéis aprimorados e fáceis de ler, os operadores podem acessar informação contextualizada que os ajuda a operar com mais eficiência e responder mais rapidamente às mudanças na demanda.
Aplique inteligência energética para obter insights acionáveis e novas fontes de receita
Embora a visibilidade seja imperativa para operações eficientes, o verdadeiro benefício de um sistema de controle inteligente vem do estabelecimento de uma plataforma de dados unificada. Os dados sempre foram essenciais para as empresas de energia — alinhar a produção de energia à demanda requer uma análise cuidadosa das condições em constante mudança. No passado, isso exigia grandes equipes de pesquisadores para compilar, contextualizar e organizar suas descobertas, que muitas vezes estavam desatualizadas no momento em que eram apresentadas.
Hoje, sistemas de controle unificados, ferramentas de automação e dispositivos inteligentes capacitam as empresas de energia a gerar, consolidar e analisar dados constantemente, liberando insights acionáveis que ajudam os produtores de energia a antecipar a demanda flutuante. Por exemplo, as empresas podem prever necessidades de capacidade ou problemas de estabilidade e fazer alterações operacionais rápidas e seguras para evitar interrupções antes que elas ocorram.
As organizações podem até usar insights em tempo real para identificar ativos em risco e agendar a manutenção de forma proativa — evitando o tempo de parada não programada e ajudando a maximizar a eficiência. E à medida que o mundo continua a se tornar mais orientado por dados, as organizações inovadoras podem identificar novas maneiras de monetizar seus dados e desbloquear novos fluxos de receita.
Mantenha os sistemas seguros para proteger suas operações e seus funcionários
À medida que as empresas de energia investem em novas tecnologias digitais, elas devem ter cuidado para garantir que os benefícios superem os riscos potenciais. Os ataques de cibersegurança são incrivelmente caros para as organizações — em 2023, o custo médio de uma violação de dados foi de USD 4.450.000,00, e esses números só estão aumentando. Pior ainda, à medida que os ataques cibernéticos se tornam mais complexos, eles ameaçam mais do que apenas os lucros — a Gartner prevê que, até 2025, os atacantes cibernéticos usarão a tecnologia operacional como arma para prejudicar as pessoas.
Isso é especialmente preocupante para as empresas de energia que operam infraestrutura de alto risco e de missão crítica, especialmente à medida que o setor se torna menos centralizado. As microrredes compostas por painéis solares de telhado e pequenas turbinas eólicas estão remodelando a relação tradicional entre concessionária e consumidor, fornecendo às comunidades um backup resiliente caso a grade da concessionária falhe. No entanto, a natureza descentralizada dessas microrredes aumenta ainda mais o vetor de ataque enfrentado pelos produtores de energia.
As empresas de energia reconhecem os perigos da descentralização — 75 % dos executivos dizem que a complexidade da cadeia de fornecimento aumenta o risco. Trabalhar com um parceiro do setor confiável permite consolidar seus investimentos e reduzir seu vetor de ataque. O parceiro certo pode ajudá-lo a estabelecer uma rede confiável e resiliente, facilitando a prevenção, detecção, resposta e recuperação de ataques cibernéticos.
Prepare a organização para o futuro priorizando operações sustentáveis
À medida que o setor se volta para a energia renovável, os produtores de energia devem maximizar a eficiência e minimizar o desperdício. As regulamentações governamentais em evolução estão impondo limites mais rígidos às usinas de geração, enquanto os investimentos do setor privado estão impulsionando ainda mais a necessidade de sustentabilidade.
Embora fontes de energia limpa, como solar e eólica, estejam ganhando popularidade (junto com tecnologias emergentes, como energia das marés e geotérmica), os ativos movidos a carvão e gás natural ainda são essenciais para o setor. Para usinas mais antigas, em particular, agora é uma exigência regulamentar minimizar o desperdício e controlar a poluição sem afetar a produção ou o lucro.
Os sistemas modernos de controle de fábrica e os dispositivos inteligentes podem ajudar as empresas a operar de forma eficiente e sustentável. Ao rastrear a integridade e o desempenho dos equipamentos por meio de insights em tempo real, as organizações podem garantir a máxima produtividade sem produzir resíduos em excesso. As organizações também podem usar esses insights para rastrear e monitorar as emissões. Quando combinados com ferramentas de relatórios automatizados, os operadores podem detectar rapidamente os problemas antes que ocorram e garantir que as emissões permaneçam dentro dos limites regulamentares.
Mantenha-se à frente em um setor em rápida evolução
A indústria de energia está mais dinâmica do que nunca, e a demanda só aumenta. O parceiro certo pode ajudá-lo a fazer os investimentos certos hoje para enfrentar a volatilidade atual e se preparar para as inovações do futuro.
A Rockwell Automation fornece os produtos e serviços de ponta a ponta de que você precisa para acompanhar as crescentes demandas de energia do futuro — tudo isso maximizando a segurança, a sustentabilidade e a conformidade. Com anos de experiência e experiência no setor, apoiados por uma robusta rede de parceiros, podemos atender você onde estiver para oferecer resultados reais de negócios, como maior confiabilidade, eficiência e disponibilidade.
Para saber mais, visite nosso website ou entre em contato conosco hoje mesmo.