Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Por que seu volume de produção de alimentos e bebidas não é mais o mesmo?

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Por que seu volume de produção de alimentos e bebidas não é mais o mesmo? hero image

O volume de produção da sua máquina de embalagem não é mais o mesmo?

Mais SKUs, maior personalização e a necessidade de rastrear produtos na linha de produção continuam a redefinir a embalagem de alimentos e bebidas e a impactar a eficiência geral do equipamento (OEE).

Em alguns casos, esse relato partiu de OEMs que vinham alcançando uma OEE bastante alta para seus clientes finais. Agora, esses clientes estão reportando uma OEE significativamente mais baixa, entre 40% e 60%.

O motivo para essa mudança? O maior número de produtos e opções de embalagem que os usuários finais precisam produzir requer a troca de máquinas com muito mais frequência. Cada vez que a linha precisa ser modificada, a fabricação é interrompida e a produção cai.

Obviamente, um novo tipo de fabricação requer um novo tipo de máquina. Uma que seja mais inteligente e flexível. E a tecnologia de carrinho independente está liderando esse caminho.

 

Aproveite melhor as máquinas de embalagem

A tecnologia de carrinho independente utiliza transportadores controlados individualmente que conduzem os produtos por uma trilha e oferece inúmeros benefícios em relação à condução tradicional por engrenagens, correntes e cintas.

Para começar, os fabricantes podem alternar a produção pressionando um único botão. Bibliotecas orientadas por objeto permitem a padronização e a rápida implementação de perfis de controle de movimento pré-selecionados na IHM, com praticamente nenhum tempo de parada em mudanças no formato de máquinas.

Ao contrário da tecnologia de transportador convencional, que tem um espaço fixo entre os produtos, a tecnologia de carrinho independente tem um passo variável. Ela pode ajustar a distância entre os produtos na linha de produção de acordo com os diversos formatos desses produtos. Essa flexibilidade possibilita a otimização da produção e o aumento da produtividade para todos os itens de alimentos e bebidas que você embala, tudo em apenas uma linha da máquina.

A DT Engineering, integrador de sistemas e desenvolvedor de automação industrial, usou a tecnologia de carrinho independente em um novo sistema para atender ao padrão de OEE de 85% de um cliente parte da Fortune 500. A solução foi além e alcançou uma OEE de 97%. Com base nesse sucesso, a DT Engineering desenvolveu a solução em um novo produto para uma ampla gama de aplicações de montagem, distribuição e embalagem.

O espaçamento inteligente entre os carrinhos também ajuda com um dos maiores pontos problemáticos da fabricação: a alimentação. Sendo um dos estágios mais complexos da embalagem de alimentos, se uma aplicação tem gargalos, eles geralmente ocorrem no estágio da alimentação. A tecnologia de carrinho independente pode ajustar o espaçamento entre os carrinhos para impedir desacelerações em estações de embalagem específicas. Ela também pode combinar processos contínuos e sincronizados para produção infinita.

Quando a ECONO-PAK precisou criar uma máquina encaixotadora e de embalagem que atendesse aos diversos produtos de um cliente do ramo de confeitaria, ela recorreu à tecnologia de carrinho independente. A máquina legada sendo substituída usava uma transmissão de corrente comum e foi ajustada para atender a bandejas individuais de chocolates. Como resultado, a velocidade da máquina passou a ser ditada pelo passo mais lento no procedimento de embalagem.

Na nova máquina, a alimentação e o empurrador da caixa agora estão separados. A tecnologia de carrinho independente é usada para posicionar carrinhos sob a alimentação dos produtos, coletar até três embalagens blister ou bandejas e, então, levá-las rapidamente à estação de embalagem. Como os carrinhos são controlados de forma independente, o tempo de permanência maior na estação de alimentação quando mais de uma bandeja é depositada não tem nenhum efeito na velocidade geral da máquina. Isso ajudou o cliente a atingir um aumento de 50% no volume de produção.

 

Repense a embalagem primária

A mais nova adição ao portfólio de carrinhos independentes da Rockwell Automation é o sistema de rastreamento inteligente de pequeno porte iTRAK 5730.

O sistema amplia as possibilidades das atuais operações de embalagem de vários produtos ao oferecer menor dimensão. Isso aumenta os benefícios de flexibilidade e produtividade da tecnologia de carrinho independente para aplicações de embalagem primária, como empacotamento de fluxo, encaixotamento de carga final e ensacamento de moldagem, enchimento e selagem.

O sistema também pode aprimorar a segurança e a produtividade com recursos de segurança integrados incorporados. A capacidade de criar zonas de segurança, por exemplo, pode aumentar a produtividade ao permitir que a máquina continue a se mover fora da zona de segurança onde tenha sido feito um desarme. Recursos como a parada segura e o Safe Torque-Off também podem aumentar a confiança na segurança da máquina.

 

Volte à sua melhor forma

A excelência da OEE não precisa ficar no passado. Pode ser que você só precise de uma ajudinha da tecnologia de carrinho independente.

Clique aqui para saber mais sobre como a tecnologia pode ajudar suas máquinas de embalagem a terem um melhor desempenho.

Publicado 14 de setembro de 2020

Topics: Controle e automação industrial Controle de movimento

Michaela Kaufmann
Michaela Kaufmann
Product Manager, iTRAK, Rockwell Automation
Conectar:
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe

Recommended For You

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Por que seu volume de produção de alimentos e bebidas não é mais o mesmo?
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.