Loading
Blog | Alimentos e bebidas
Recent ActivityRecent Activity

Tentando acompanhar a interrupção da cadeia de fornecimento?

Agora, os fabricantes de CPG podem construir operações mais resilientes – e reduzir o choque de demanda – apesar de circunstâncias sem precedentes.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Navio porta-contêineres fortemente carregado com carga no mar sob nuvens de tempestade cinzentas. Navio internacional de carga de contêineres no oceano, transporte de frete, embarcação náutica.

As paralisações na produção relacionadas à pandemia, desastres naturais e agitação política causaram estragos na cadeia de fornecimento nos últimos dois anos. Se você está na indústria de bens de consumo embalados (CPG), provavelmente sentiu as ondas de choque mais do que a maioria.

Uma coisa que aprendi com certeza: empresas que não têm um processo formal de planejamento da cadeia de fornecimento têm enfrentado dificuldades para atender às mudanças dinâmicas tanto na demanda – quanto na oferta.

Especificamente, empresas que dependem de um processo desconectado, amplamente orientado por métodos manuais de planejamento e comunicação da cadeia de fornecimento – com dados fragmentados em toda a organização – não conseguem entender claramente o que está por vir. E como alocar recursos da maneira mais ideal para atender às necessidades de seus clientes.

O resultado? Prazos de entrega mais longos e entregas atrasadas. Envio expresso caro. Aumento de pedidos em atraso. Dinheiro preso em inventários excessivos. E mais.

Serviços de Modernização de Alimentos e Bebidas
Serviços de Modernização de Alimentos e Bebidas
Serviços de Modernização de Alimentos e Bebidas
Modernize as operações de alimentos e bebidas com automação escalável, insights em tempo real e sistemas seguros.

Construindo resiliência na cadeia de fornecimento

Para ter sucesso no ambiente atual, sua cadeia de fornecimento deve ser mais resiliente a interrupções do que nunca. Uma cadeia de fornecimento resiliente pode suportar melhor circunstâncias que estão além do seu controle – como volatilidade da demanda, choques de fornecimento e outras escassez de materiais e aumentos de custos.

A chave para construir esse tipo de resiliência é uma melhor visibilidade tanto para possíveis problemas a jusante em sua organização quanto a montante em seus fornecedores. É aqui que uma solução de planejamento da cadeia de fornecimento digital pode assumir a liderança.

Essa solução de planejamento da cadeia de fornecimento hospedada na nuvem permite que você passe de um processo fragmentado e desconectado para um conectado e voltado para o futuro. Como? A solução se integra a qualquer sistema de ERP para conectar todas as facetas de suas operações – desde áreas críticas em sua própria organização até seus clientes e fornecedores.


"Em outras palavras, uma solução integrada conecta o planejamento do topo com a produção do chão de fábrica. E fecha o ciclo dos clientes aos fornecedores."


Ao remover silos organizacionais e unificar seus negócios, a solução oferece a visibilidade necessária para otimizar o inventário – e estabelecer objetivos estratégicos e táticos. Em outras palavras, você terá respostas prontas para perguntas críticas sobre as vendas esperadas e os meios para cumpri-las – até a execução tática do dia a dia.

Preparando-se para o sucesso

Uma abordagem conectada para o planejamento da cadeia de fornecimento pode ter um impacto dramático no desempenho final do seu negócio. Por exemplo, este fabricante líder de temperos secos reduziu os níveis de inventário em 20% e mantém quase 99% de entregas completas e no prazo.

Mas uma implementação bem-sucedida depende de alguns requisitos-chave:

  • Estabeleça clareza sobre o que você pode e não pode realizar em toda a organização.
    Gosto de dizer que "pensar positivo não é uma tática". Você deve ter uma compreensão clara das capacidades do negócio para atender aos requisitos de demanda do cliente.

  • Certifique-se de que todos os dados de planejamento sejam precisos e aceitos.
    Isso pode parecer óbvio, mas o ditado "lixo entra, lixo sai" certamente se aplica aqui.

  • Mantenha os atributos usados no planejamento fundamentados na realidade.
    Muitas empresas definem incorretamente os prazos de entrega como zero, o que, do ponto de vista do planejamento, pressupõe que o inventário aparecerá magicamente quando necessário. Na realidade, isso não poderia estar mais longe da verdade – especialmente no ambiente atual. Definir os requisitos de inventário e suas verdadeiras capacidades da cadeia de fornecimento é fundamental para evitar cenários de "falta de estoque" e atrasos na entrega.

  • Considere a incerteza e os erros de planejamento.
    Em períodos de grande incerteza e interrupção, o planejamento preciso é difícil. Mas a questão não é "você estava errado" – é o grau em que você estava errado. Se você entender o grau de error, poderá identificar meios de reduzir seu impacto, como a construção de buffers de inventário.

  • Aceite que nem todos os clientes e produtos devem ser tratados da mesma forma.
    Lembre-se da Regra 80/20. Quando confrontado com opções limitadas, o pequeno número significativo supera a grande maioria trivial.

  • Aceite que a excelência na fabricação não pode ser alcançada isoladamente.
    Repetidamente, vimos que as organizações que trabalham de forma multifuncional em toda a cadeia de fornecimento e com seus clientes alcançam resultados positivos – mesmo em tempos incertos. 
 

Publicado 26 de junho de 2022

Topics: Accelerate Digital Transformation Alimentos e bebidas Empacotamento de alimentos Software de simulação de cadeia de fornecimento

Ara Surenian
Ara Surenian
Gerente de negócios de logística de produção, Rockwell Automation
Ara atua como líder da unidade de negócios de logística de produção na Rockwell Automation, onde desenvolve abordagens para integrar soluções avançadas de movimento e robótica para ajudar os clientes a automatizar e otimizar o movimento de materiais de ponta a ponta para fábricas preparadas para o futuro. Anteriormente, ele supervisionou o portfólio de software de planejamento e scheduling de produção da empresa. Com quatro décadas de experiência em operações de fábrica, produção enxuta e transformação digital, Ara tem consistentemente proporcionado melhorias significativas em vários setores de manufatura.
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
Você está pronto para o próximo nível das tomadas de decisões?
Você está pronto para o próximo nível das tomadas de decisões?
Blog
Blog
Você está pronto para o próximo nível das tomadas de decisões?
As empresas de CPG coletam grandes volumes de dados. Porém, ainda é difícil conseguir uma visibilidade melhor em toda a empresa. Mude a equação com uma abordagem baseada em resultados.
Sua cadeia de fornecimento de CPG é inteligente o suficiente?
Sua cadeia de fornecimento de CPG é inteligente o suficiente?
Blog
Blog
Sua cadeia de fornecimento de CPG é inteligente o suficiente?
Conquiste o potencial da transformação digital com um sistema de execução de manufatura (MES). Reduza o desperdício, maximize a rentabilidade e aumente o lucro.
Jornada digital do Fonterra Co-operative Group
Jornada digital do Fonterra Co-operative Group
Case Study
Case Study
Jornada digital do Fonterra Co-operative Group
Conheça a jornada do Fonterra Co-operative Group para aproveitar a transformação digital e inspirar confiança em todas as funções de produção e empresariais.
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Tentando acompanhar a interrupção da cadeia de fornecimento?
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.