Loading
Blog | Soluções de processo
Recent ActivityRecent Activity

Como um SDCD moderno pode viabilizar sua transformação digital

Saiba como uma estratégia de transformação digital que inclui a atualização para um SDCD moderno pode ajudar os produtores a serem mais produtivos, aumentar o lucro e reduzir o risco.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Como um SDCD moderno pode viabilizar sua transformação digital hero image

Produtores e fabricantes – que atuam em setores que vão desde farmacêutico, bens de consumo embalados, alimentos e bebidas até mineração e químico – são adeptos em navegar pelas complexidades e desafios de se manter competitivo.

Os produtores devem se esforçar para proteger o resultado final e otimizar a produção expandindo a produtividade, diminuindo o tempo de parada não programada, melhorando a consistência, entregando qualidade e mantendo os funcionários seguros. Eles também devem considerar os custos do ciclo de vida associados à engenharia, inventário e manutenção e suporte do sistema.

Junte a isso uma pandemia mundial, e fica claro o quão importante é ser o mais produtivo e lucrativo possível, reduzindo o risco operacional.

Então, como um produtor ou fabricante da indústria de processo pode ir além do status quo para acompanhar as tendências do setor e tecnológicas? Como eles podem levar suas operações para o próximo nível de sofisticação e inovação para ajudar a alcançar o sucesso e o crescimento a curto e longo prazo?

Uma solução única para todos não é mais suficiente. É hora de ser cirúrgico em relação às soluções. Entre: transformação digital habilitada pelo SDCD moderno.

PlantPAx 5.0: Expanda o que é possível
Main Image
visão geral
PlantPAx 5.0: Expanda o que é possível

O PlantPAx® 5.0, o SDCD moderno da Rockwell Automation, foi projetado para atender às suas aplicações de toda a empresa e muito mais. O PlantPAx 5.0 ajuda a reduzir a sobrecarga necessária para sua infraestrutura de automação, ao mesmo tempo em que oferece diagnóstico e análise aprimorados.

Assista agora
Uma estratégia de transformação digital para seu SDCD

A transformação digital pode ser descrita como a modernização, atualização ou melhoria das operações por meio da integração da tecnologia digital em todas as áreas do seu negócio.

A transformação digital é uma mudança cultural fundamental que afeta como as organizações trabalham, como o chão de fábrica opera e como o valor é entregue aos clientes. Trata-se de resultados e de atender às necessidades dos clientes em constante mudança. É uma mudança sistêmica para qualquer produtor – e é por isso que um SDCD moderno pode ser a pedra angular dessa transformação.

Desenvolver uma estratégia para sua transformação digital significa determinar objetivos e metas de negócios, avaliar as necessidades do sistema para alcançar esses objetivos e planejar a execução de sua estratégia. Com os concorrentes investindo em tecnologia e transformando suas operações, a pressão é para fazer sua pesquisa e tomar decisões. Uma boa pergunta para começar é: “Preciso de uma atualização?”

Um SDCD tradicional apresenta um projeto de sistema fechado, é difícil de migrar e modernizar e tem um custo total de propriedade mais alto na maioria dos casos. O SDCD moderno é preferível por muitos motivos, incluindo maior desempenho, alta disponibilidade, recursos de sistema escaláveis, a pilha de tecnologia aberta e a facilidade de integração. Um sistema de controle de toda a fábrica usando tecnologias de automação comuns permite a integração total para controle de processo, controle discreto, controle de potência e controle de segurança com sistemas de chão de fábrica e de negócios.

Se você acha que seu SDCD já está ultrapassado, não está sozinho. A base instalada global de SDCDs que estão chegando ao fim da vida útil totaliza cerca de USD 65 bilhões. E muitos desses sistemas têm mais de 25 anos e precisam urgentemente de atualização.

Os motivos para substituir um SDCD podem incluir uma taxa de falha aumentada, maior incidência de produto fora das especificações, custos de manutenção acelerados, falta de experiência com SDCDs legados, limitações de capacidade e incapacidade de fazer interface com sistemas contemporâneos.

Quatro maneiras pelas quais a nova tecnologia SDCD torna a vida mais simples
Main Image
BLOG
Quatro maneiras pelas quais a nova tecnologia SDCD torna a vida mais simples

A versão mais recente do SDCD PlantPAx aproveita o poder de processamento de ponta – e uma melhor experiência de projeto – para impulsionar a produtividade do ciclo de vida.

Leia agora
Um SDCD moderno enfrenta desafios modernos

As plataformas DCS mais recentes acompanharam os desenvolvimentos tecnológicos. E mais usuários de DCS estão agora considerando atualizar e modernizar seus sistemas para obter um desempenho ideal. Um SDCD moderno pode ajudar a construir uma Connected Enterprise como parte de uma estratégia de transformação digital.

PlantPAx® 5.0, a versão mais recente do SDCD da Rockwell Automation, reduzirá a dimensão arquitetônica com menos servidores e controladores mais potentes, promoverá a consistência com instruções de processo incorporadas no controlador, agilizará os fluxos de trabalho com uma experiência de desenvolvimento aprimorada dos atributos do sistema, fornecerá análise robusta para a tomada de decisões em tempo real e se alinhará aos padrões internacionais de cibersegurança.

O que isso significa para os produtores? Isso torna a vida mais simples. Um SDCD moderno deve permitir que os produtores alcancem controle e otimização em toda a fábrica, maximizem as operações, alcancem alta disponibilidade, reduzam custos e aumentem a produção. Além disso, um SDCD moderno pode ajudar a enfrentar três grandes desafios enfrentados quase universalmente por produtores e fabricantes:

  1. Enfrentar o desafio da produtividade. Como os produtores podem inovar melhor quando sistemas diferentes em toda a empresa criam gargalos e ineficiências? A grande quantidade de dados das cadeias de fornecimento, ativos da fábrica e sistemas de negócios pode sobrecarregar as equipes que tentam funcionar em tempo real ou criar um novo conceito. Os rápidos avanços na tecnologia permitem que os produtores acessem mais dados do que nunca para fins de tomada de decisões.
  2. Fazer mais com menos para ajudar no resultado final. As equipes de produção devem fazer mais com menos para atender às expectativas orçamentárias ao longo do ciclo de vida da fábrica. Os operadores devem encontrar maneiras de obter a visibilidade e o controle necessários para reduzir o tempo de parada não programada, evitar problemas de qualidade e eliminar o desperdício da produção. Os produtores estão buscando automação em toda a fábrica que seja facilmente atualizada e suportada, e a tecnologia deve ajudar a fábrica a permanecer em operação contínua.
  3. Reduzir o risco operacional. O risco está em toda parte e assume muitas formas em relação à sua infraestrutura de rede, a espinha dorsal do seu sistema. Mesmo quando as contingências são consideradas, eventos imprevistos podem impactar as operações da fábrica de forma segura e confiável. À medida que os produtores identificam fatores que contribuem para atrasos não planejados, tempo de parada não programada, segurança de produto e segurança do trabalhador, eles exigem sistemas que possam navegar em condições dinâmicas e que lhes permitam responder de forma agressiva, armados com dados. À medida que as ameaças mudam de riscos operacionais para atores externos, os sistemas de controle precisam ser fortes, mas adaptáveis. Você está implementando uma infraestrutura robusta para o seu sistema?
PlantPAx 5.0: a versão mais recente do SDCD

A importância do PlantPAx 5.0, um sistema que tem uma dimensão menor, é mais fácil e rápido de implantar, fornece dado em tempo real e análise para a tomada de decisões informadas e é suportado durante todo o seu ciclo de vida, não passa despercebida pelos produtores. Aqueles em indústrias de batelada, híbridas e pesadas podem se beneficiar de um SDCD que é construído especificamente para o controle em toda a fábrica e capaz de atender operações maiores e mais complexas com segurança.

O que um produtor deve procurar em um SDCD moderno?

  • Dados, análise e insights que permitem a tomada de decisões em tempo real. Isso inclui visualização e painéis para operações que fornecem KPIs de produção e do operador, visão de situações anormais como registros de alarme e eventos de tempo de parada não programada, e uma abordagem moderna para gráficos de IHM.
  • Suporte para um sistema durante seu ciclo de vida. Você sabe que pode contar com nossos produtos por muito tempo. Além da compra inicial e comissionamento, você continuará a receber suporte personalizado por muitos anos. Isso inclui acesso a especialistas no assunto, serviços de campo, contratos de suporte e disponibilidade de produto a longo prazo.
  • Soluções para o pessoal. Desde o acesso remoto e dispositivos móveis até o treinamento para a transição de especialista para generalista, o SDCD moderno pode ajudar a resolver problemas comuns do pessoal. Ele fornece uma visão de toda a empresa para que o pessoal não precise estar no local e incentiva a transição da leitura e memorização de manuais para poder acessar ajuda especializada conforme necessário.
  • Cibersegurança para sistemas. A adesão a padrões e certificações de cibersegurança, como ISA99/IEC 62443, deve ser a expectativa de qualquer produtor.

Você pode encontrar tudo isso e muito mais no PlantPAx 5.0 – uma versão que capacita os produtores a expandir o que é possível.

Não fique para trás

A transformação digital é uma tendência que não vai desaparecer – em algum momento, todo fabricante e produtor terá que começar sua jornada. Para muitos, é considerado o novo normal.

Em seu nível mais alto, a transformação digital é uma evolução fundamental e potencialmente radical para os produtores no espaço industrial. Abraçar novas tecnologias mudará fundamentalmente a forma como você faz negócios – para melhor.

Avalie seu SDCD em obsolescência para ver se a plataforma SDCD mais recente pode ajudar em sua jornada de transformação digital. Essa decisão pode permitir flexibilidade para que você possa atender melhor às necessidades do cliente e fornecer dados e insights para ajudá-lo a melhorar o desempenho, a tomada de decisões e o lucro. Não precisa ser difícil ou disruptivo. Com as soluções certas em vigor, você pode enfrentar os desafios de amanhã com confiança.

Saiba mais sobre como o PlantPAx 5.0 pode ajudar você a fazer exatamente isso.

Publicado 28 de setembro de 2020

Topics: Soluções de processo

Blair Wilson
Blair Wilson
Gerente de Marketing do PlantPAx, Rockwell Automation
Conectar:
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left PlantPAx 5.0: habilite sua transformação digital
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.