Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Otimização em toda a fábrica: investimento em melhoria

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Otimização em toda a fábrica: investimento em melhoria hero image

As tecnologias estão evoluindo rapidamente no setor de equipamentos de fabricação — e os compradores estão prestando atenção. A produção de máquinas industriais cresceu cerca de 9% em 2014, com outro aumento de 9% previsto para 2015, de acordo com a Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation.

Por quê? Porque os executivos de fabricação querem que suas fábricas permaneçam seguras, em conformidade e lucrativas — e eles sabem que precisam de novos equipamentos para permanecerem competitivos.

Os líderes experientes também entendem que há muito espaço para melhorar a utilização da fábrica. A Eficiência Geral do Equipamento (OEE) — uma medida da confiabilidade da máquina, da rentabilidade da qualidade e da capacidade de produção — foi de 80 percent (mediana) nas fábricas dos EUA em 2014. No entanto, um quarto das fábricas relatou números de OEE ruins de menos de 70 percent, de acordo com o MPI Group. Os investimentos em máquinas — juntamente com as melhorias de processo — podem aumentar a OEE e melhorar a otimização em toda a fábrica, por meio de:

  • Entrega mais rápida — minimizar o tempo de parada e a manutenção não planejada
  • Melhoria da qualidade — manter as máquinas operando dentro das variações aceitas e reduzir o refugo e o retrabalho
  • Aumento da capacidade — gerar maior produção com a mesma dimensão da fábrica
  • Redução de custos — simplificar os processos de produção, minimizar os estoques e reduzir o consumo de energia e as necessidades de mão de obra.

Também é necessário um novo equipamento para impulsionar a inovação e manter a conformidade, por meio de:

  • Acomodar novos produtos, materiais e/ou tecnologias de componentes
  • Abordar novas regulamentações governamentais e do setor — e especificações do cliente — exigidas por novos produtos
  • Cumprir requisitos operacionais mais rigorosos (emissões, som, segurança do funcionário).

Novos equipamentos e atualizações também oferecem oportunidades para o planejamento de longo prazo e maior agilidade na produção. Os principais fabricantes (como a Rockwell Automation) implementaram modelos de Connected Enterprise® — infraestruturas avançadas de tecnologia da informação/tecnologia de operações (TI/TO) que permitem que os executivos usem dados de equipamentos de produção para aproveitar as operações em tempo real e obter insights da cadeia de fornecimento para uma melhor tomada de decisões proativa. À medida que as empresas aproveitam a Internet das Coisas com dispositivos inteligentes incorporados aos equipamentos, elas também podem proteger suas infraestruturas de TI/TO e manter as informações, redes e operações seguras.

Quão seguro, eficaz, conectado e lucrativo é o seu equipamento hoje? Mais importante, quão competitivo ele será amanhã?

Para saber mais sobre The Connected Enterprise®, visite nosso site.

Publicado 11 de maio de 2015


Beth Parkinson
Beth Parkinson
Market Development Director, Connected Enterprise, Rockwell Automation
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recommended For You

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Otimização em toda a fábrica: investimento em melhoria
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.