Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Painéis de visão geral da fábrica exibem informações para personas específicas

É assim que usamos painéis para apresentar dados e análise de maneiras úteis, para que você possa ver quais informações são mais importantes.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Engenheiro com jaqueta amarela e capacete branco, usando óculos, olhando para o PC

Alguns anos atrás, foi o ano de alinhar dados e análise com a estratégia de negócios maior, de acordo com Gartner. Ainda estamos no início de 2019, e a quantidade de dados continua a crescer sem sinais de desaceleração. Então, como está esse alinhamento?

Uma estratégia digital-first recebeu nova vida graças a ofertas que podem aprimorar a conectividade para todas as fontes de informação, enquanto normalizam todos esses dados para uso em qualquer lugar.  Diversos aplicativos agora estão mais prontamente disponíveis, graças à conectividade e normalização, e um em que tenho trabalhado recentemente tem despertado muito interesse dos usuários em várias organizações: o painel de visão geral da fábrica.

Os painéis são as telas fáceis de usar que utilizamos para apresentar dados e análise de maneiras úteis, dependendo das informações mais relevantes. Estamos começando a confiar mais neles porque nos ajudam a entender melhor o que está saindo de nossas máquinas, linhas e instalações.

Então, o que é interessante sobre o painel de visão geral da fábrica?

Torne os insights significativos

O painel de visão geral da fábrica oferece uma oportunidade valiosa para os produtores industriais porque exibe um conjunto geral de informações que uma persona específica considerará significativo.

Um gerente, por exemplo, se beneficiaria ao saber o número de produtos enviados, o desempenho dos equipamentos, o consumo de energia e outros indicadores, como o desempenho da produção alvo.

A imagem à esquerda demonstra todas as informações disponíveis em nossa demonstração do Mighty Q.

Como você pode ver, os painéis de visão geral coletam informações da fábrica e as organizam em gráficos simples, para que você possa capturar e compreender rapidamente os insights.

Uma breve olhada no gráfico inferior direito revela que a fábrica de Chicago tem o menor consumo diário de energia entre as três fábricas. Usando essas informações, o gerente de fábrica pode solicitar aos usuários que procurem a causa do consumo de energia e identificar o que e como as outras fábricas estão se saindo melhor.

Quais são suas expectativas?

Quais são os benefícios reais obtidos com um painel de visão geral? Definir e cumprir metas é importante para toda organização, mas isso requer saber o que esperar. Ao ter as informações ao alcance, os usuários podem simplificar o processo de estabelecimento de referências, usando sua percepção das operações como contexto para ajudar a determinar quais equipamentos e níveis de produção são esperados.

Uma vez que essas referências são definidas, graças aos dados históricos, torna-se possível identificar problemas e discrepâncias em suas instalações. No caso de um problema, como uma diminuição na Eficiência Geral do Equipamento (OEE), um usuário de empresa pode investigar o que está impactando a OEE. Ter uma ideia do que está causando a mudança ajuda a orientar aqueles no chão de fábrica e resolver problemas antes que eles impactem negativamente a produção.

As visões gerais do painel são especialmente úteis se você tiver várias fábricas, pois podem fornecer uma visão coletiva do desempenho, independentemente da localização geográfica. Ou seja, os dados são representados de uma maneira que permite comparar fábricas e acompanhar suas operações e produtividade em tempo real.

Por exemplo, no painel à esquerda, três plantas diferentes (Chicago, Bruxelas e Cingapura) estão produzindo biscoitos Mighty Q. Você vê métricas de desempenho como Eficiência Geral do Equipamento e rentabilidade em todas as três plantas. Atualmente, a planta de Cingapura está superando as outras duas unidades Mighty Q.

Essas informações são cruciais porque podem levar à pergunta: por que a rentabilidade de Chicago é baixa? Ou: o que Cingapura está fazendo que poderia ser replicado em Chicago e Bruxelas? Outras perguntas podem envolver metas diárias e consumo de energia.

Como mencionado acima, os usuários não estão restritos ao nível de visão geral da planta. A partir dessa única tela, eles podem ir mais fundo, explorando informações relacionadas ao que está acontecendo em cada planta ou qual linha está causando a queda na produção.

Um técnico de manutenção, por exemplo, pode começar com o painel de visão geral antes de verificar a análise de desempenho para identificar qual forno específico está com defeito. Com essas informações, você pode identificar exatamente onde as otimizações e melhorias devem ser feitas.

Mais do que Mighty Q’s

Os painéis são benéficos em todos os setores. Embora o exemplo anterior esteja relacionado a alimentos e bebidas, as visões gerais do painel também são úteis em petróleo e gás, mineração e muito mais. Eles também são valiosos para muitos cargos em um setor. Portanto, seja você um gerente de fábrica, alta gestão ou até mesmo RH, há um painel para você.

Semelhante aos painéis de visão geral, também é possível criar painéis de segurança da planta. Os painéis de segurança relatam eventos de segurança diários, dispositivos de segurança não conformes e notificam os usuários quando os dispositivos de segurança estão próximos do fim da vida útil. No próximo mês, Jeff Schmelebeck contará mais sobre os painéis de segurança.

E, finalmente, painéis de visão geral da planta como este são possíveis graças ao FactoryTalk InnovationSuite, alimentado pela PTC. Essa tecnologia extrai informações do modelo e as apresenta em mashups usando ThingWorx. Se você tiver dúvidas ou quiser compartilhar suas ideias, entre em contato, adoraria conversar.

Publicado 29 de março de 2019


Rob Prashad
Rob Prashad
Senior Technical Consultant , Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left Painéis de visão geral da fábrica exibem informações para personas específicas
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.