Loading
Blog | Soluções de processo
Recent ActivityRecent Activity

Eficiência da planta com o hardware de controle adequado

Produção inteligente no controle de processo e Universal I/O

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Mulher com colete de segurança olhando para uma tela em uma sala de controle. da sessão de fotos 0220_000655_L8PController_PTUPhotoShoot_1042

Os clientes de processo hoje estão se esforçando para reduzir o custo total de propriedade, o tempo de execução do projeto e otimizar a produção por meio da expansão da produtividade, da diminuição do tempo de parada não programada e do empoderamento dos operadores com a produção inteligente. 

A produção inteligente exige informações mais inteligentes. Felizmente, hoje as informações e o big data estão em todos os lugares. Sensores e instrumentação fornecem muito mais informações hoje do que anteriormente. O problema existe quando é necessário habilitar o sistema para aceitar essas informações adicionais. 

Muitas vezes, essas mudanças são difíceis, senão impossíveis, dependendo de como um sistema pode trazer os dados certos para o local certo. Normalmente, sistemas de controle são comissionados com um número e tipo definidos de placas de E/S que podem aceitar dados de sensores e instrumentação. Historicamente, quaisquer mudanças no layout das placas de E/S só podem ser possíveis deixando espaço livre em um gabinete e mantendo muitos tipos diferentes de placas de E/S disponíveis conforme necessário. Isso é caro e pode impactar a rapidez com que um sistema se recupera de uma falha ou manutenção agendada. 

Hoje, as opções de Universal I/O FLEXHA 5000™, habilitadas pelo sistema digital de controle distribuído PlantPAx® 5.20, fornecem uma nova resposta para lidar com esse problema.  

Universal I/O definida

A Universal I/O, também definida como marshalling eletrônico, permite que diferentes tipos de E/S sejam conectados em uma única placa. Esses tipos de E/S podem consistir em entradas e saídas analógicas (com HART) e entradas e saídas digitais. Com a Universal I/O FLEXHA 5000, essas configurações são habilitadas pelo software, evitando a necessidade de alterações físicas nos componentes.

Benefícios por meio da flexibilidade

  • Redução do esforço de execução do projeto:
    • A FLEXHA 5000 I/O permite vários tipos de fiação de campo. Não é incumbência do cliente finalizar sua fiação muito cedo. Isso permite reduzir o custo total de instalação, ao mesmo tempo em que possibilita eficiências para engenheiros durante o projeto inicial sem impactar os custos do painel. Muitas revisões e mudanças acontecem conforme as necessidades podem mudar não apenas no comissionamento, mas ao longo do ciclo de vida de um sistema. 
    • Há também um benefício em projetar um sistema com Universal I/O. Ao começar com um layout de Universal I/O, as necessidades de energia de um sistema, conjuntos de terminação e layouts de cabeamento podem permanecer os mesmos, independentemente de o tipo de E/S precisar mudar mais tarde, economizando muito esforço e planejamento.
  • Minimizar o impacto de mudanças tardias na E/S
    • A plataforma FLEXHA 5000 oferece a flexibilidade de mudar os tipos de E/S ao longo de sua operação. Isso permite fluxos de trabalho de projeto desacoplados, nos quais o projeto físico e funcional ocorrem em paralelo, possibilitando a otimização dos cronogramas e custos do projeto.
    • Historicamente, era necessário gerenciar as necessidades de manutenção mantendo muitas placas de E/S diferentes em inventário para cada área de gabinete. A placa universal FLEXHA 5000 se diferencia por ser uma única entrada de catálogo, reduzindo a necessidade de manter inventário adicional.

Otimizado para o usuário do sistema de processo

É importante observar que sistemas de controle de processo exigem certas capacidades das placas de E/S que ainda devem estar disponíveis, independentemente de a opção ser universal ou não. É fundamental ter opções redundantes, altamente disponíveis, bem como isolamento de canal e disponibilidade de comunicação HART. A nova FLEXHA 5000 I/O não apenas fornece essa diferenciação universal, mas também oferece interfaces de redundância, isolamento de canal e comunicação HART. 

Nem toda Universal I/O é igual

Muitos fornecedores de sistemas de controle lançaram capacidades de Universal I/O, mas nem todas as placas são construídas da mesma forma. 

Algumas, como a plataforma FLEXHA 5000, permitem a configuração remota via software dos tipos de E/S do canal durante o tempo de execução. A plataforma FLEXHA 5000 oferece componentes comuns entre os tipos de E/S, permitindo que um operador remoto tenha a capacidade de alterar dinamicamente o tipo de E/S sem estar localmente na placa de E/S. 

Saiba mais sobre Universal I/O.

Publicado 13 de fevereiro de 2023

Assista ao vídeo
Plataforma de E/S de processo flexível, de baixo risco e preparada para o futuro

Saiba como a Universal I/O pode ajudar clientes de processo com desafios comuns. 

Topics: Soluções de processo Sistemas de processo Sistema digital de controle distribuído (PlantPax) Integrated Architecture Distributed I O, In-Cabinet Modular

Armand Prezioso
Armand Prezioso
Gerente de produto
Armand é gerente sênior de produto global da Rockwell Automation. Com mais de 20 anos de experiência na indústria de processos, ele colabora com uma equipe de engenheiros para manter e desenvolver produtos de classe mundial. Armand tem formação em engenharia, vendas e marketing, e gestão de produtos.
Kristopher Dornan
Kristopher Dornan
Gerente de Marketing Comercial – Portfólios de Controladores, E/S e PlantPAx, Rockwell Automation
Kristopher Dornan lidera o Marketing Comercial para Controladores, E/S e PlantPAx na Rockwell Automation. Com 20 anos de experiência, Kris transforma a profundidade da engenharia em valor para o cliente, promovendo operações mais inteligentes e resilientes por meio de soluções de informação e controle integrados.
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Eficiência da planta com o hardware de controle adequado
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.