Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Produção de pivô com manufatura flexível

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Mulher montando produto

A crise cria mudanças – muitas vezes permanentes. Os consumidores se comportam de maneira diferente. A indústria inova. As máquinas vêm com novas expectativas.

No meio da crise da COVID-19, a única fabricante de máscaras cirúrgicas na Austrália, a Med-Con, foi solicitada a aumentar significativamente a produção – de dois milhões para 80 milhões de máscaras por ano. A Foodmach se prontificou a ajudar a aumentar a capacidade de produção construindo sete máquinas adicionais. Mas este não era um pedido comum. O desafio: recriar máquinas que foram projetadas e fabricadas há 40 anos.

Essas construções normalmente levam vários meses e incluem desenhos e listas de materiais. A Foodmach tinha apenas 60 dias e apenas um modelo para trabalhar, um modelo baseado em peças de 40 anos atrás.

Recriar essa máquina com os padrões atuais foi uma jornada de tirar o fôlego, com altos e baixos diários detalhados em seu Project Med-Con Blog. Mas estamos empolgados em compartilhar que foi um sucesso retumbante.

Main Image

Med-Con 1, a primeira nova máquina de máscaras da Austrália em mais de 30 anos, está pronta para entrega.

Mude com a fabricação flexível

Embora esse tenha sido um desafio extraordinário, no fundo é um cenário bastante comum: novas expectativas de equipamentos antigos. Esses equipamentos funcionavam muito bem para operações diárias regulares, mas em muitos casos não conseguem lidar com a velocidade necessária com demandas crescentes.

A velocidade exige flexibilidade – tanto de máquinas quanto de pessoas. Isso porque a flexibilidade é tanto uma mentalidade quanto um meio tangível de coordenar a produção. A rigidez não tem lugar diante de novas circunstâncias e condições de mercado. Trata-se de criar um fluxo contínuo da necessidade à entrega, da decisão à implementação e do desafio à solução.

A Foodmach não ia recusar uma oportunidade de ajudar pessoas ao redor do mundo. E estávamos prontos para fazer o que fosse necessário para agilizar nossos produtos e compartilhar nossa experiência para apoiar o trabalho da Foodmach.

Analisamos as máquinas de primeira geração – muitas instalações as têm, um motor acionando um único eixo que se conecta aos outros processos. Para cada revolução do eixo, uma peça sai da outra extremidade. Mas o eixo só pode girar até uma certa velocidade, limitando drasticamente a capacidade de aumentar a velocidade e variar a produção.

Ajudamos a Foodmach a mudar a produção, eliminando completamente o eixo em favor de novas mecânicas que controlam independentemente cada parte da operação e funcionam de forma assíncrona para otimizar o desempenho e a produtividade.

Não foi uma mudança que levou dias ou semanas. Horas após a ligação da Foodmach, nossa equipe de resposta a crises estava em ação.

Flexible Manufacturing: Adapting Quickly to Changing Markets and Events
Flexible Manufacturing: Adapting Quickly to Changing Markets and Events
Blog
Blog
Flexible Manufacturing: Adapting Quickly to Changing Markets and Events
Understanding how to adapt manufacturing operations in the face of massive market changes.

Prepare-se para o próximo normal

A flexibilidade da sua fabricação ajudará você a reagir às flutuações da cadeia de fornecimento e do mercado agora e também a se preparar para o ‘próximo’ normal. A beleza do trabalho da Foodmach é a capacidade de criar um sistema modular e escalável usando um conjunto comum de ferramentas de programação – em uma plataforma mais antiga. O principal: não complicamos demais o processo.

Parte disso foi resultado do intervalo de tempo – quando você tem apenas semanas para entregar, não há oportunidade para pensar demais. O prazo impulsionou iterações rápidas e inovação. Ao analisar o antigo projeto mecânico, ele era imensamente complexo. Quando pulamos gerações, eliminamos 80% das peças mecânicas. Ao reduzir o número de peças mecânicas, você reduz a chance de falha.

Essa foi uma resposta rápida. A tecnologia estava do nosso lado. Este também é um ótimo exemplo de foco com uma nova lente. Do controle de velocidade infinito aos controladores servo e motores integrados – a flexibilidade e a velocidade são possibilitadas pela simplificação do complexo.

A máquina antiga estava funcionando bem para o que precisava ser feito – antes da pandemia. Talvez sua configuração esteja adequada para o que você está fazendo agora. Mas você está pronto se precisar mudar de direção?

A fabricação flexível lhe dá a liberdade de atender às demandas de mercado em constante mudança.


Mike Wagner
Mike Wagner
Gerente de negócios globais de OEM, Rockwell Automation
Mike está na Rockwell há 27 anos e na indústria de automação há mais de 30 anos. Na Rockwell, Mike foi responsável pela Gestão de Produtos, Gestão de Marketing EMEA e Gestão de Segmento OEM. Ele atuou no Conselho de Administração da PMMI (organização comercial da América do Norte) e no Comitê de Marketing Global.

Publicado 3 de junho de 2020

Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recommended For You

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Produção de pivô com manufatura flexível
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.