Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Centro Nacional de Gelo Pettit melhora a sustentabilidade

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
patinador de velocidade no Pettit National Ice Center

A competição é sobre precisão.

Para atletas de elite, menos de uma polegada ou um centésimo de segundo pode significar a diferença entre ganhar e perder – um lugar no pódio ou um lugar na multidão.

O mesmo acontece na indústria, onde a nova tecnologia pode significar a diferença entre ser eficiente e ineficiente – produtivo ou não.

A precisão é a prioridade para o Pettit National Ice Center. O gelo preciso, as temperaturas do ar e a umidade são essenciais para o desempenho máximo dos patinadores de velocidade.

A atualização mais recente da Rockwell Automation nos permitiu gerar e gerenciar essas condições ideais, enquanto operávamos de maneira mais sustentável ambiental e financeiramente. 

Apoio ao treinamento de elite e à patinação comunitária

Somos uma instalação complexa que deve se ajustar para atender às expectativas de uma ampla variedade de usuários, desde recreativos até competitivos.

Além de uma especialização em patinação de velocidade, recebemos mais de 425000 visitantes todos os anos, criando condições ideais de gelo e ar para tudo, desde hóquei até patinação artística.

Com esse nível de especialização, vieram os altos custos de energia. Nossa tecnologia não conseguia responder rapidamente às demandas dos consumidores em constante mudança e exigia programação no local. Nossa viabilidade a longo prazo como um ativo comunitário e o local de treinamento para atletas de todo o mundo se tornou uma preocupação.

A migração traz benefícios imediatos

Precisávamos de uma solução que atendesse aos nossos objetivos de precisão, sustentabilidade e flexibilidade, bem como acesso remoto, porém seguro.

Com doações de produto em espécie e orientação de especialistas da Rockwell Automation, migramos de uma tecnologia ultrapassada para um sistema digital de controle distribuído PlantPAx. Com a nova visualização e gestão de receita, bem como acesso remoto, monitoração/gestão de energia e diagnóstico/alerta, agora posso: 

  • Programar com precisão o tipo de gelo que precisamos e por quanto tempo precisamos dele – com mais de 30 dias de antecedência
  • Monitorar e reduzir o uso de energia
  • Receber alarmes em meu dispositivo móvel para diagnosticar e solucionar problemas remotamente

Um edifício eficiente é crucial para a economia de energia. Agora posso manter o equilíbrio ideal entre dois sistemas opostos (um que aquece o ar e gerencia os níveis de umidade, e outro que resfria o gelo). A capacidade de variar constantemente as temperaturas do ar e do gelo reduz a carga nos compressores e permite que as bombas desacelerem. Tudo fica mais eficiente.

Controle preciso e tecnologia de ponta garantem excelência

Eu esperava uma economia de energia significativa, mas o que conseguimos me surpreendeu.

Com o novo sistema, reduzimos o uso de energia elétrica em um milhão de quilowatts por ano, economizando USD 90.000,00 anualmente.

Notícia: O Centro Nacional de Gelo Pettit comemora 25 anos.
 

Esses resultados são essenciais para nós, pois nos permitem investir as economias para renovar equipamentos e sistemas mecânicos em uma instalação de 25 anos, novamente com foco na melhoria da eficiência e da precisão.

Tudo no "bastidor" passa despercebido pelo nosso patinador, jogador de hóquei e corredor médio, mas eles apreciam o gelo de alta qualidade e temperaturas agradáveis do ar.

Aprecio poder monitorar e gerenciar os sistemas da instalação do centro onde quer que eu esteja: no trabalho, em casa ou em Pyeongchang, na Coreia do Sul.

 


 

Atualização de janeiro de 2022:

À medida que nos preparamos para sediar as provas olímpicas de velocidade de pista longa dos EUA de 2022, o sistema da Rockwell Automation continua sendo um grande divisor de águas para nós. Ele realmente manteve nosso consumo de energia em níveis anuais muito previsíveis que, ano após ano, nos ajudam a colocar mais dinheiro em nossos orçamentos operacionais. O nível de precisão que alcançamos com os valores de referência me permite atingir condições muito específicas para cada esporte no gelo individual. Todos os esportes no gelo exigem diferentes temperaturas de gelo e ar. A US Speedskating está confiando em nós para tentar imitar as condições da arena que eles devem encontrar em Pequim nos Jogos Olímpicos de 2022. Isso preparará melhor os atletas para o sucesso, patinando em um ambiente semelhante.

Publicado 31 de janeiro de 2018


Paul Golomski
Paul Golomski
Facility Director, Pettit National Ice Center
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
  5. Chevron LeftChevron Left Centro Nacional de Gelo Pettit melhora a sustentabilidade
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.