Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

O impacto da modernização na cadeia de valor do petróleo e gás na América Latina

Modernizar o setor de petróleo e gás é essencial para a competitividade das companhias

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Trabalhador usando um capacete com uma imagem virtual de uma refinaria de petróleo no topo da cabeça, simbolizando a indústria

O setor de petróleo e gás na América Latina está evoluindo rapidamente, e seu impacto na economia regional continua expressivo e relevante. De acordo com a consultoria global Rystad Energy, apenas nessa região, os investimentos devem somar US$ 500 bilhões de dólares até 2030. No entanto, apesar dessa perspectiva promissora, o segmento ainda enfrenta desafios consideráveis.

Dentro desses obstáculos, é possível citar taxas de produção em declínio, infraestrutura obsoleta, complexidade de manutenção, grandes volumes de dados não estruturados, aumento de custos operacionais e até mesmo riscos ambientais e de segurança. 

Esses pontos, por sua vez, ascendem a discussão acerca da importância da modernização tecnológica no setor.

Um complexo cenário atual

Atualmente, os campos de petrolíferos operam com infraestrutura e sistemas de controle desatualizados, incompatíveis com as modernas tecnologias de automação, dificultando o monitoramento remoto.

Esta realidade crítica estende-se por toda a cadeia de valor; nas operações onshore, há falta de sensores inteligentes e sistemas SCADA atualizados, o que limita a visibilidade e a detecção de anomalias.

Nas operações offshore, as plataformas enfrentam desafios de corrosão e manutenção, exigindo sistemas robustos para otimizar a produção e reduzir riscos; os terminais de armazenagem geralmente operam com equipamentos desatualizados, comprometendo a segurança e a eficiência do estoque; no transporte (dutos e navios), os sistemas rudimentares dificultam a detecção de vazamentos e a otimização do fluxo, tornando a telemetria e a automação avançadas essenciais.

Por fim, no processamento de gás e GNL, o equipamento limita a otimização em tempo real e o gerenciamento de energia, impactando a qualidade e os custos operacionais.

Em todos esses segmentos, desafios como conectividade deficiente e instrumentação limitada são evidentes, sem mencionar a necessidade de modelos de governança de dados que permitam a extração de informações em tempo real sem expor as operações a ameaças como ataques de hackers e ransomware.

No entanto, driblar esse cenário não é tão simples. Os desafios da transição para instrumentos inteligentes incluem custo, preocupação com segurança de dados e a necessidade de habilidades e treinamentos especializados, o que ainda é precário em muitas empresas do ramo.

Como modernizar o setor de petróleo e gás?

Levando em conta esse contexto, é fundamental adotar uma estratégia de migração de ativos, que avalie os equipamentos e processos atuais, identifique áreas com oportunidade de modernização e crie um plano de integração total, priorizando a modernização ou substituição e conectando sistemas em obsolescência com automação.

A adoção de uma metodologia é crucial na modernização dos sistemas de automação industrial no setor de petróleo e gás, pois abrange todos os estágios, desde a avaliação inicial e planejamento até a implantação e suporte pós. Assim, é possível, por exemplo, realizar uma migração em fases, permitindo atualizações incrementais do sistema para reduzir o tempo de parada e a interrupção da produção.

Planejamento e investimentos

Diversos aspectos importantes devem ser considerados no processo de modernização, como gestão dos dados, sustentabilidade e eficiência energética. O gerenciamento adequado de informações requer integração completa, resultando em relatórios de análise avançados que oferecem métricas de processo, otimização operacional e previsão de falhas. Isso é vital para todos os segmentos, desde a extração de poços até o transporte e processamento, permitindo uma tomada de decisão informada e ágil.

O setor também deve priorizar a sustentabilidade, por meio da gestão de energia, implementando sistemas de medição, monitoramento e verificação de carbono integrados a plataformas capazes de combinar dados de energia e produção para possibilitar estratégias de otimização visando à eficiência no consumo de energia e à redução da pegada de carbono.

Os esforços de modernização ainda devem acomodar a futura expansão do setor e se adaptar às tecnologias em evolução. Embora o caminho ainda seja longo, estamos diante da oportunidade mais promissora de nos posicionarmos solidamente em um mercado altamente competitivo e crucial para o desenvolvimento econômico de toda a América Latina.

Publicado 7 de julho de 2025

Topics: Artificial intelligence Transformação digital Petróleo e gás

Julieta Rodríguez
Julieta Rodríguez
Gerente Estratégica de Contas, O&G/Energy da Rockwell Automation para a América Latina.
Conectar:

También podría estar interesado en
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
  5. Chevron LeftChevron Left O impacto da modernização no setor de petróleo e gás
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.