Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Ninguém pode fechar a lacuna de competências sozinho

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Ninguém pode fechar a lacuna de competências sozinho hero image

Como nossa comunidade faz a formação de ponte para superar a carência de qualificação? Uma maneira importante é aproveitar as instituições culturais e educacionais ricas em nossa região.

A carência de qualificação é um problema em toda a comunidade e em todo o país. Os funcionários em potencial estão cada vez mais entrando no mercado de trabalho despreparados para as oportunidades de trabalho em todos os setores.

Empregadores, educadores, pais e alunos devem trabalhar juntos para resolver esse desafio. Um ingrediente frequentemente negligenciado para garantir uma tubulação viável de futuros funcionários melhor preparados está em nossas instituições culturais e em sua capacidade de influenciar os alunos desde cedo.

Nos últimos anos, muitas ideias e experimentos foram apresentados em uma tentativa de abordar a desconexão que existe entre as capacidades dos funcionários e os requisitos do empregador.

Muitas dessas propostas se concentram em parcerias entre empregadores, agências governamentais e conselhos locais de investimento em pessoal que incentivam os estudantes a começar a desenvolver conjuntos de habilidades industriais no ensino médio e na faculdade. Esses programas são extremamente importantes para a formação de ponte da lacuna de habilidades.

No entanto, muitos estudantes estão se afastando desses caminhos de carreira ainda no ensino médio, seja por escolha própria ou porque não tiveram exposição a essas carreiras na escola ou em casa.

Então, por que não começar em uma idade mais jovem para proporcionar mais tempo para desenvolver mentes impressionáveis?

Instituições culturais, como museus e centros de ciência, podem se tornar uma solução vital para o desafio da lacuna de habilidades ao se posicionarem na linha de frente da tubulação de desenvolvimento do pessoal.

Diferentemente das escolas, as instituições culturais podem se concentrar mais facilmente em setores ou conjuntos de habilidades específicos que podem ser importantes para seus locais e missões únicos. Para que esse esforço tenha sucesso, as empresas e os museus devem ser parceiros e devem ser transparentes, abertos e honestos sobre o que cada um espera obter com a colaboração.

Por exemplo, Discovery World e Rockwell Automation desenvolveram uma forte relação devido à proximidade das instalações e à dedicação de cada organização em aprimorar a Educação em Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM).

O mais importante é que a parceria está se fortalecendo e se tornando mais bem-sucedida porque ambas estão comprometidas com um objetivo comum – despertar o interesse por manufatura, automação e engenharia desde cedo e garantir que as crianças continuem ao longo da tubulação de desenvolvimento do pessoal à medida que entram no ensino médio e além.

Como fazemos as crianças se interessarem por manufatura, automação e engenharia? Encontrando maneiras de tornar os temas divertidos e empolgantes.

Como tantas outras empresas, a Rockwell Automation enfrenta uma iminente escassez de pessoal devido à aposentadoria e a uma demanda crescente, portanto, atacar o desafio em várias frentes é uma necessidade.

Leia mais sobre nosso compromisso com a educação STEM em nosso Relatório de Responsabilidade Corporativa.

Nos últimos anos, a Rockwell Automation trabalhou com o Discovery World para criar uma abordagem multifacetada com o objetivo de apresentar os alunos à empresa e às capacidades necessárias para ingressar na indústria nos próximos anos.

Em 2015, o Discovery World inaugurou a Music Factory, uma exposição que apresenta a tecnologia da Rockwell Automation por meio de visualização e música, usando dezenas de sensores e mais de 1000 bolas de golfe em movimento.

Nos últimos três anos, a Rockwell Automation ajudou a expandir o currículo de educação em automação do Discovery World, fornecendo um Educador de Automação em tempo integral para ministrar programação no Laboratório Educacional da Rockwell Automation, que oferece cursos de robótica, circuito, automação e programação para alunos do ensino fundamental e médio.

A exposição serve para despertar o interesse enquanto entretém convidados de todas as idades, e as experiências de laboratório fornecem uma saída para aqueles cuja curiosidade é despertada e que desejam se aprofundar mais na automação mesmo antes do ensino médio. As aulas dos alunos durante o ano letivo, bem como os programas de acampamento de verão de uma semana, permitem esse "mergulho profundo" para que as crianças explorem seus interesses.

Recentemente, a Rockwell Automation ajudou a cultivar uma parceria entre o Discovery World e o Waukesha County Technical College (WCTC).

A colaboração oferece aos alunos do WCTC a oportunidade de trabalhar ao lado de profissionais da indústria para construir e programar um robô que joga jogo da velha, que agora é um recurso permanente da exposição da Rockwell Automation no Discovery World.

O Discovery World recebe o benefício de conteúdo novo e fresco feito por estudantes locais, e os estudantes têm a chance de ver seu trabalho ser apreciado por 300000 visitantes anualmente.

Por meio de nossa parceria, estamos criando experiências transformadoras que têm o potencial de inspirar as crianças a explorar carreiras em engenharia e automação.

Os jovens são recebidos na porta de entrada da tubulação de desenvolvimento do pessoal na orla do lago de Milwaukee, e eles fazem paradas adicionais ao longo do caminho em escolas, faculdades técnicas e universidades antes de seguir para uma carreira na Rockwell Automation ou em outro lugar na fabricação ou engenharia.

Parcerias como esta oferecem múltiplos propósitos e podem servir como um modelo para um progresso adicional na formação de ponte da lacuna de habilidades localmente e em toda a região.

Publicado 10 de maio de 2017


Paul Fladten
Paul Fladten
Senior Public Relations Manager, Discovery World
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
  5. Chevron LeftChevron Left Ninguém pode fechar a lacuna de competências sozinho
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.