Loading
Blog | Soluções de processo
Recent ActivityRecent Activity

Modernize sua fábrica com Ethernet de alta velocidade

Modernize sua planta com Ethernet de alta velocidade até a tecnologia de campo com Ethernet-APL.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Engenheira monitorando a tecnologia de dispositivo de campo de forma digital.

O próximo padrão para aplicações de campo em indústrias de processo

A Ethernet-APL™ (Ethernet-Advanced Physical Layer) possibilita o futuro da automação de processo por meio destes recursos principais:

  • Facilidade de adoção
  • Integração perfeita
  • Instalação simplificada
  • Distâncias maiores
  • Classificação para indústria de processo
  • Dados valiosos

À medida que a digitalização se torna mais comum na automação industrial e as empresas buscam extrair seu valor, o acesso aos dados é mais crucial do que nunca.  

No entanto, as indústrias de processo têm requisitos especiais que dificultam a modernização para soluções digitais. Um exemplo desses requisitos inclui comunicação rápida e integrada do campo ao nível de informação em áreas explosivas e perigosas em condições desfavoráveis. Nesse setor industrial sensível, qualquer implantação de nova tecnologia deve ser testada minuciosamente, além de proporcionar benefícios comerciais adicionais. Além disso, a nova tecnologia não pode exigir treinamento extensivo para instalação e manutenção, tornando difícil atender às necessidades da indústria de automação de processo. Isso destaca o motivo pelo qual tem sido um desafio digitalizar o nível de campo na indústria de processo — até agora.

A Ethernet-APL é classificada para áreas perigosas e foi desenvolvida para ser o próximo padrão para aplicações de nível de campo. Ela foi desenvolvida com base em requisitos de organizações de usuário final como a NAMUR. Juntamente com recursos-chave como largura de banda de comunicação de 10 Mbit/s e cabeamento de dois fios capaz de alimentar dispositivos de campo, uma das principais vantagens da Ethernet-APL é a facilidade de uso. A Ethernet-APL estende a EtherNet/IP para todas as áreas de operações de processo. Isso permite PlantPAx® DCS, digitalização e expansão da borda da Connected Enterprise.

Por que você deveria se interessar pela Ethernet-APL? Simplificando: é o futuro da automação de processo.

Sintonize ao vivo o ACHEMA Pulse, um fórum global virtual nos dias 15 e 16 de junho de 2021, que visa reunir pessoas, ideias e tecnologias para explorar novas oportunidades de colaboração. Ethernet-APL será representada no evento em um estande virtual independente que terá uma variedade de palestras técnicas e de negócios ao vivo sobre a tecnologia Ethernet-APL.

Publicado 28 de maio de 2021

Topics: Soluções de processo Sistema digital de controle distribuído (PlantPax)

Frank Schirra
Frank Schirra
Gerente de Negócios, Soluções de Sustentabilidade, Software & Control - Rockwell Automation
Frank Schirra, que está sediado na Suíça, tem mais de 29 anos de ampla experiência de trabalho nas indústrias de automação de fábrica e automação de processo. Em seu papel atual, ele é responsável pelas soluções de sustentabilidade da Rockwell Automation que ajudam os clientes em sua jornada rumo ao net-zero.
Conectar:
Gregory Wilcox
Gregory Wilcox
Engenheiro de Aplicação Principal, Inovação e Tecnologia, Rockwell Automation
Gregory Wilcox é um líder de ideias com tecnologias de comunicação emergentes, Internet das coisas industrial, convergência de TI/TO e cibersegurança.
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Modernize sua planta com Ethernet de alta velocidade
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.