Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Novas tecnologias de visualização: como a indústria inteligente cria uma força de trabalho mais inteligente e segura

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Novas tecnologias de visualização: como a indústria inteligente cria uma força de trabalho mais inteligente e segura hero image

Você pode transformar digitalmente os funcionários da produção? Não é tão improvável quanto você pode pensar.

As tecnologias de visualização — realidade mista, virtual e realidade aumentada — podem aprimorar as capacidades dos funcionários e ajudar a criar processos mais seguros e produtivos.

Tecnologias de realidade mista

Imagine o conhecimento de toda a sua organização aplicado a um problema de produção específico. Por exemplo, um engenheiro de manutenção pode usar um dispositivo de realidade mista enquanto examina uma parada de máquina em uma linha de alto volume.

Centenas de USD são perdidos a cada segundo que o equipamento fica inativo; até agora, o engenheiro seria forçado a resolver o problema sozinho — lentamente.

Mas agora, a inteligência do fabricante do equipamento pode ser transmitida diretamente para seu dispositivo, mesmo enquanto o pessoal de manutenção em outras fábricas ajuda com o diagnóstico.

Juntos, eles examinam a máquina, coletam informações adicionais, identificam a causa do problema — e recomendam uma solução de reparo em minutos, não em dias.

Os dispositivos de realidade mista também podem ajudar os funcionários da linha de frente a montar produtos complexos com segurança. Em vez de folhear manuais de trabalho, um funcionário usa o dispositivo para ver dado de produção em tempo real e instruções de montagem segura conforme necessário (por exemplo, sequência de etapas, componentes corretos, ordem dos componentes, posicionamento) enquanto realiza a tarefa em questão.

As tecnologias de visualização — realidade mista, virtual e realidade aumentada — podem aprimorar as capacidades dos trabalhadores e ajudar a criar processos mais seguros e produtivos.
Beth Parkinson
Tecnologias de realidade virtual

A realidade virtual (VR) é outro componente vital da segurança do século 21st Century. Por quê? Porque, para muitas ações de trabalho, é impossível que os funcionários aprendam no trabalho sem risco.

No entanto, com a VR, os trabalhadores podem praticar tarefas de produção em um ambiente digital, aprendendo a gerenciar com segurança possíveis problemas — aumento da demanda e da velocidade da linha, baixa qualidade, quebras de máquinas, condições perigosas etc.

A VR também é vital para iniciativas de robótica, pois os especialistas controlam a robótica por meio de telas de visualização localizadas a uma distância segura de ambientes de produção desfavorável (por exemplo, calor intenso, ruído excessivo, materiais ou gases perigosos).

As implicações de receita da VR são igualmente promissoras. Os fabricantes de máquinas podem monitorar proativamente as bases instaladas de equipamentos em qualquer lugar do mundo por meio da VR, visualizando um gêmeo digital do equipamento ou até mesmo de todo o processo de produção.

Isso permite que eles reduzam os eventos de tempo de parada e resolvam rapidamente os incidentes (por exemplo, conectando-se com o pessoal de manutenção por meio da realidade mista).

Ao analisar dado em tempo real das máquinas, eles podem alertar os clientes sobre requisitos de manutenção, renovações de garantia ou cronogramas de substituição de peças/componente — gerando novas receitas e lucros de serviços.

Em troca, seus clientes desfrutam de maior disponibilidade, desempenho otimizado e respostas de manutenção mais rápidas.

As tecnologias de visualização e as informações de produção em tempo real criam vantagens competitivas para fabricantes de máquinas e clientes. Você está pronto para o futuro da fabricação?

Publicado 23 de julho de 2018


Beth Parkinson
Beth Parkinson
Market Development Director, Connected Enterprise, Rockwell Automation
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Novas tecnologias de visualização: como a indústria inteligente cria uma força de trabalho mais inteligente e segura
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.