Loading
Blog | petróleo e gás
Recent ActivityRecent Activity

O padrão MTP é o futuro

Padrão Module Type Package (MTP): uma nova maneira de conectar módulos em sua embarcação FPSO, economizando dinheiro e tempo, permitindo mais flexibilidade em todo o ciclo de vida

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Vista superior lateral de uma embarcação FPSO no meio do oceano com rebocador e embarcação de reboque

Manter uma embarcação FPSO durante todo o seu ciclo de vida não é uma tarefa fácil. Os processos atuais necessários para mantê-la atualizada e funcionando com eficiência consomem muito tempo, são caros e restritivos. No entanto, com a ajuda da automação modular, parece haver um futuro promissor pela frente.

O padrão MTP é uma ideia recente em comparação com os processos anteriores da indústria de petróleo e gás. É um padrão de pacote do tipo módulo que economizará uma quantia significativa de dinheiro para proprietários e operadores e reduzirá o tempo de treinamento. Esse padrão também facilitará o processo de atualização do vetor de sistemas de uma FPSO.

Padrão MTP: como e por quê?

A automação modular ajudou a criar conectividade fluida e melhorias de produção em outros setores. Ela foi usada por empresas do setor farmacêutico durante a pandemia para ajudar na fabricação de vacinas. Agora, espera-se que ela forneça uma injeção de eficiência aprimorada para a indústria de petróleo e gás.

As FPSOs contêm muitos módulos que compõem todo o processo em uma embarcação. No entanto, manter todos esses módulos atualizados e sincronizados pode ser difícil. Quando os módulos são projetados com um padrão em mente, conectá-los com outros permite que os proprietários e operadores os integrem e controlem com muito mais facilidade. O resultado é um sistema de automação mais integrado e eficiente. O MTP reduzirá a necessidade de integração personalizada, permitindo que os proprietários e operadores selecionem vários fornecedores, criando mais flexibilidade.

O que o MTP pode fazer por você

Um padrão MTP promete muitos resultados positivos. O primeiro é uma economia de custos significativa. Os processos atuais de atualização são caros para proprietários e operadores. Ao mudar para um padrão do setor, eles verão um aumento significativo na economia nos custos totais de manutenção e despesas de capital.

A longevidade também é uma vantagem desse padrão. Atualizar o conteúdo de automação a bordo é a maneira de manter uma embarcação funcionando sem problemas, e o MTP facilitará isso. Os operadores terão a capacidade de realizar atualizações à medida que a tecnologia envelhece e evolui, tudo isso enquanto podem reutilizar a interface. Isso também resulta em menos treinamento para os operadores da embarcação.

Simplificando e endereçando as necessidades de uma embarcação

Os pacotes de módulos proprietários geralmente exigem que os operadores de embarcações permaneçam com um único fornecedor de automação. Embora isso possa não causar problemas para alguns operadores, outros podem ter dificuldades se decidirem integrar novas soluções de fornecedor. Isso requer mão de obra qualificada, geralmente um engenheiro que conhece bem ambos os sistemas, e pode ser caro. Uma abordagem padronizada como o MTP permite que os usuários finais criem as melhores soluções para suas necessidades, mesmo com conteúdo de automação pré-existente.

Quais são os próximos passos para o futuro?

A adoção do MTP pela indústria de petróleo e gás está próxima, mas realmente leva muito tempo para estabelecer um padrão em toda a indústria. Por meio do esforço coletivo da NAMUR, fornecedores do setor e parceiros OEM, o MTP poderia ser finalizado já em 2023. Os sistemas proprietários têm sido a norma para operadores de FPSO, e os fornecedores enfrentam o potencial de um padrão de automação ameaçando as margens de lucro. No entanto, os benefícios que acompanham um padrão não são perdidos e a adoção facilitada dele beneficiará a indústria como um todo.

Como sabemos, o desenvolvimento do padrão MTP requer envolvimento prático. Os fornecedores OEM têm trabalhado duro, realizando testes "plug and play" que conectam módulos em um sistema principal. Esses testes foram bem-sucedidos e logo provarão que qualquer fornecedor de automação pode controlar todos os módulos OEM a bordo, independentemente do conteúdo do fornecedor de automação.

Muitas pessoas ainda estão se conscientizando das possibilidades associadas ao padrão MTP. A adoção beneficiará os operadores e reduzirá o custo total de propriedade, criando um futuro mais promissor para a indústria de petróleo e gás.

Quem trabalha com automação modular em uma embarcação FPSO? Dê uma olhada em nossa embarcação conectada e veja por si mesmo.

Publicado 10 de março de 2023

Topics: Petróleo e gás

Pal Roach
Pal Roach
Consultor sênior principal do setor de petróleo e gás da Rockwell Automation
Pal aproveita uma riqueza de experiência na área em processos de petróleo e gás, produção operacional e metodologias de engenharia de projetos para resolver problemas dos clientes e criar uma vantagem competitiva, enquanto orienta os clientes em suas jornadas de transformação digital.
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left O padrão MTP é o futuro
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.