Loading
Blog | Ciências da Vida

Servomotores robustos para ambientes desfavoráveis

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Conversor de resolver para encoder Elwood 1326AB com conectorizado Vega 2799

Quais são as opções ao conceituar e desenvolver máquinas automatizadas em que o ambiente, os materiais sendo processados ou a dinâmica do projeto criam condições fora das especificações típicas para servomotores? Da mesma forma, o que pode ser feito com projetos de máquinas bem-sucedidos e produtivos quando mudanças nos parâmetros do processo resultam em condições prejudiciais à longevidade do servomotor? Não há necessidade de comprometer a produtividade quando aplicações de controle de movimento exigem que servomotores sobrevivam a choques e vibrações contínuos, altas (ou baixas) temperaturas ambientes, radiação e outras condições desfavoráveis.

Quando as demandas por caminhões mais leves e eficientes exigiram painéis de carroceria estampados em alumínio, os equipamentos de transferência por servo-prensa experimentaram aumentos significativos de choque, em alguns casos superiores a 10 G de choque em cada batida. O impacto (com trocadilho) nos 24 servomotores em cada transferência de prensa foi uma vida útil de 2 – 3 meses antes de exigir substituição e reconstrução.

Como Technology Partner reconhecida por fornecer soluções robustas e de longo prazo em controle de movimento, a Rockwell Automation procurou a Elwood para avaliar soluções que aumentassem a produtividade das máquinas em ambientes de alto choque. A Elwood desenvolveu um programa de modificações para servomotores MP Series que oferece características de desempenho, montagem e conectividade idênticas, sem alterações de programa ou retunings, resultando em um ciclo de manutenção preditiva de 18–24 meses e um aumento massivo na produtividade.

O programa de modificações autorizado pela fábrica permite que a Elwood analise os efeitos dos ambientes extremos e das condições de operação. As modificações da Elwood oferecem soluções que reduzem o desgaste prematuro (desgaste de mancais, fretting, fadiga/desgaste em condutores internos, redução de freios, danos a conectores e falha de contato) e eliminam falhas de perda de sinal indesejadas. Como o programa é autorizado pela Rockwell Automation e a Elwood é Technology Partner, os motores das séries MPL e MPM mantêm sua garantia total de fábrica e as características originais de saída.

Os materiais e o processamento em algumas indústrias produzem condições difíceis que poderiam se beneficiar do controle de movimento de precisão e da automação por servo, mas podem criar problemas para componentes comuns e técnicas de construção. Máquinas de produtos florestais, como tornos de lâminas, produzem vibração contínua alta. Freezers automatizados operam abaixo dos limites para graxas/mancais padrão e dispositivos de realimentação digital. Aplicações externas geralmente têm requisitos de temperatura (−50–60 °C ambiente) que estão acima e abaixo das condições típicas de operação de servomotores industriais. Ambientes com partículas de alta energia e/ou materiais radioativos podem ser prejudiciais a semicondutores (assim como muitos outros materiais). As condições exclusivamente difíceis desses ambientes tornam o uso de resolvers uma escolha confiável para realimentação de posição e comutação (alinhamento de campo) em servomotores.

Realimentação para aplicações desfavoráveis

Resolvers são transformadores rotativos e dispositivos analógicos. Embora existam várias configurações, resolvers típicos têm um enrolamento de excitação (primário) e dois enrolamentos secundários separados por 90 graus elétricos (frequentemente referidos como seno e cosseno). Resolvers são robustos e não têm partes móveis, tornando-os ideais para aplicações desfavoráveis. Eles não dependem de semicondutores que podem reduzir devido a partículas de alta energia. Além disso, seguindo as melhores práticas para redução de interferência eletromagnética (EMI), a realimentação do resolver pode ser usada de forma confiável com comprimentos de cabo de até 100 m. Com algumas considerações especiais, a realimentação do resolver pode ser implementada com sucesso mesmo em comprimentos de cabo ainda maiores.

Resolvers oferecem a capacidade de detectar uma conexão quebrada ou ausente. Como os sinais de retorno esperados devem ser senoidais (oscilantes), uma tensão constante não é um estado válido. Esse benefício pode aumentar o nível de integração de segurança dos equipamentos que utilizam realimentação de resolver.

Como parece que resolvers resolvem muitos problemas em sistemas de controle de movimento, por que eles não são a primeira escolha em aplicações de controle de movimento atualmente? Existem algumas razões. Houve um tempo em que o custo do componente de um resolver era maior do que o de um encoder incremental. Dependendo dos dispositivos comparados, isso pode ou não ser verdade. A principal razão pela qual encoders são a escolha principal é a capacidade absoluta e multivoltas, resolução, retenção de dados e configuração/alinhamento. Encoders absolutos modernos oferecem opções que retêm a posição no dispositivo mesmo após um ciclo de energia. Eles oferecem opções de alta resolução que beneficiam o desempenho de sistemas de controle modernos de alta velocidade. Quando bem implementado, isso pode melhorar o desempenho e a capacidade de resposta da máquina. Uma última razão (significativa) pela qual você não vê resolvers como escolha padrão é que eles são dispositivos analógicos e requerem circuitos de precisão, e normalmente não estão incluídos em projetos de amplificadores de servo.

Fazendo tudo funcionar

Então, o que acontece quando você tem uma aplicação desfavorável que pode se beneficiar das soluções da Elwood para modificações MP, projetos robustos personalizados e/ou realimentação de resolver, e você tem um amplificador de servo que não suporta resolver? Tanto a Elwood quanto a Rockwell Automation fizeram parceria com a Vega para conectar as soluções de motor robustas com realimentação de resolver aos modernos amplificadores de servo Kinetix®.

A Vega é Technology Partner que fabrica conversores de resolver para digital projetados para serem conectados aos amplificadores de servo Kinetix®. Existem variantes dos conversores da série 2799 da Vega que combinam adequadamente com motores da série MP, motores personalizados da Elwood e até mesmo servomotores legados Bulletin 1326 da Rockwell Automation/Allen-Bradley.

Os conversores se assemelham muito a uma placa de ruptura 2198 para fiação de realimentação do motor para um drive Kinetix®. No entanto, eles incluem a eletrônica para produzir excitação senoidal, ler os sinais de retorno e convertê-los em realimentação digital para o amplificador Kinetix®. É o mesmo processo para qualquer motor que a Elwood produza com realimentação de resolver projetada para amplificadores Kinetix®. Isso inclui servomotores 1326 legados.

Caminho de modernização para servomotores 1326

A Elwood e a Vega têm uma excelente solução para modernizar máquinas construídas com motores da série 1326 com realimentação de resolver e amplificadores de servo Bulletin 1394 ou Kinetix6000. Para suporte de longo prazo, a Elwood continua a fabricar servomotores 1326AS e 1326AB e planeja continuar o suporte (tanto para novos quanto para reconstruídos) indefinidamente. Os drives modernos Kinetix® 5700, 5300 e 5100 podem suportar esses motores com realimentação de resolver usando os conversores da série 2799 da Vega. O ciclo de vida da sua máquina acaba de ficar mais longo e o caminho de modernização ficou mais simples e menos caro.

Publicado 30 de maio de 2023

Kinetix MPL-B220 Upfit em andamento

Figure 1:  Kinetix MPL-B220 Upfit In Process

Conversor de resolver para encoder Elwood 1326AB com conectorizado Vega 2799

Figure 3: Elwood  1326AB with Vega 2799 Connectorized Resolver to Encoder Converter


John Hoeppner
John Hoeppner
Vice-presidente e gerente geral - ELWOOD CORP | Motores de alto desempenho
A Elwood projeta e fabrica servomotores robustos que complementam os motores Kinetix para locais perigosos (requisitos Ex), ambientes desfavoráveis e suporte a sistemas legados
Logotipos combinados da Elwood, Vega e Rockwell
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Soluções robustas para controle de movimento em aplicações desfavoráveis
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.