Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Modernize seu sistema de potência, aumente a produtividade

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Modernize seu sistema de potência, aumente a produtividade hero image

Como produtor de petróleo e gás, você pode estar sentindo os efeitos de depender de um sistema de distribuição de energia desatualizado. Você está enfrentando redução da produtividade, aumento dos riscos de segurança ou estresse adicional devido à necessidade constante de localização de falhas.

Tradicionalmente, a solução “fácil” era substituir os equipamentos antigos por novas versões dos mesmos componentes e controles. Mas, na era digital atual, confiar em uma estratégia de substituição resulta em uma oportunidade perdida para suas operações. Uma solução digital pode levar sua produção muito mais longe.

Benefícios de uma solução digital

  • Aumento do acesso à inteligência de operações críticas
  • Foco na contenção de custos e otimização do desempenho dos ativos
  • Identificação de padrões que permitem a melhoria nos planos de manutenção
  • Visibilidade antecipada e ampliada de possíveis falhas

Com a disponibilidade de dispositivos inteligentes e a riqueza de dado em tempo real que eles fornecem, substituir sistemas elétricos antigos fisicamente conectados por uma plataforma digital que se integra à sua solução de controle de processo pode trazer benefícios comerciais de longo alcance. Novas capacidades de energia integrada inteligente podem fornecer funcionalidade sem precedentes.

Quer ver quanto você pode economizar ao optar por uma solução digital inteligente? Confira nossa calculadora de payback.

Faça a conexão

Um dos recursos mais benéficos dessa chave digital é a maior visibilidade. A mudança para uma solução digital permitirá que você veja o desempenho de seus ativos elétricos em tempo real, acelerando a tomada de decisões e a resolução de problemas. Antes que um alarme soe, seu pessoal pode ser alertado sobre uma possível falha e iniciar o processo de reparo. E a falha não terá a chance de afetar a produtividade ou o desempenho dos equipamentos.

Além disso, você ganha a capacidade de oferecer suporte à monitoração remota, melhorando diretamente a segurança do trabalhador. Com um sistema elétrico inteligente e integrado, o pessoal pode até trabalhar a partir de um smartphone, mantendo uma distância segura das condições potencialmente perigosas que os sistemas de energia podem criar.

A força de um

Dados unificados e em tempo real também posicionam sua empresa para entender e gerenciar melhor seu consumo de energia.

Esses benefícios estão alterando o cenário elétrico em indústrias pesadas, como petróleo e gás. De acordo com um estudo do ARC Advisory Group, 67% das novas fábricas implementaram dispositivos inteligentes como parte de seu sistema elétrico geral.

Quanto mais dispositivos inteligentes você tiver em seu sistema elétrico, mais informado você poderá ficar. Para ir um passo além, você deve considerar a combinação de seus sistemas elétrico e de processo. A combinação de informações fornece uma solução de controle de processo e energia mais produtiva e integrada.

Novas soluções de energia digital conectam perfeitamente seu sistema de controle de processo e equipamentos elétricos, trazendo informações para uma arquitetura de rede unificada. Isso cria um fluxo de informações centralizado, eliminando a necessidade de sistemas de controle de processo e elétrico separados. Isso posiciona sua empresa para entender e gerenciar melhor seu consumo de energia.

A solução inteligente

Essas soluções inteligentes tornam os dados acessíveis de qualquer dispositivo elétrico inteligente (IED), de qualquer estação de controle do operador, facilitando a implantação, a manutenção e a otimização. Isso também reduz significativamente os custos de implementação de uma solução de energia inteligente. De fato, a implantação de uma solução de energia inteligente integrada pode exigir até cinco vezes menos tempo de engenharia e mão de obra de instalação.

Uma refinaria de petróleo, por exemplo, utilizou dados unificados para reduzir o tempo de parada não programada relacionado a falhas de equipamentos em 27% e reduziu os custos relacionados à localização de falhas de manutenção em 35%.

Quando seus equipamentos elétricos ficam obsoletos, não basta substituí-los pela versão mais recente. As atualizações oferecem uma oportunidade de aproveitar sua infraestrutura existente e expandir suas capacidades digitais. Ao integrar o controle de energia e de processo e digitalizar, você pode adicionar funcionalidades que se pagam rapidamente com melhorias de produtividade.

Quer ver quanto você pode economizar ao optar por uma solução digital inteligente? Confira nossa calculadora de retorno.

Publicado 13 de maio de 2019

Topics: Petróleo e gás

Dan Pender
Dan Pender
Business Manager, Intelligent Packaged Power, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left Modernize seu sistema de potência, aumente a produtividade
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.