Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Obtenha maior rendimento com seu sistema de execução de manufatura

Modernização da arquitetura: como acelerar a implantação por meio de sistemas conteinerizados

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Comprimidos em um transportador em uma fábrica de produção farmacêutica

Manter as fábricas em funcionamento e com desempenho no auge da eficiência tem seus desafios e, se você usa um sistema de execução de manufatura (MES), sem dúvida já enfrentou a complexidade da gestão de esforço e mudanças associada à instalação e à manutenção do sistema atualizado, especialmente em ambientes regulamentados.  

Alguma dessas perguntas descreve seus desafios?  

  • Seu objetivo número um é minimizar as interrupções de produção que resultam das atividades do ciclo de vida em seus sistemas de TI, como o sistema de execução de manufatura. 
  • Provisionar o hardware e o software para cumprir com a plataforma suportada: quantas e de que tamanho são as máquinas virtuais? Qual sistema operacional (SO)? Onde encontrar os componentes de terceiro corretos e eles correspondem à plataforma suportada? Quem gerencia o quê? O que a TI já gerencia? Você precisa envolvê-los? 
  • Você tem padrões de TI que não correspondem à sua plataforma suportada. Como resolver isso? 
  • Como você aborda uma nova vulnerabilidade? 

Estes são apenas alguns dos desafios que indicam o quão complexas podem ser as soluções farmacêuticas e mostram por que cada atualização, alteração ou migração requer atividades complexas de instalação e validação que podem contribuir para longas interrupções na produção. 

Reduzindo a complexidade com sistemas em contêiner

A abordagem de implantação de aplicativos e configuração usando plataformas de distribuição modernas minimiza os obstáculos de adoção, implementação e monitoração de um sistema de execução de manufatura moderno. A conteinerização acelera a implantação e reduz o custo total de propriedade por meio de implantação mais rápida, gestão de dependências simplificada e melhor expansibilidade. Um mecanismo de atualização mais poderoso simplifica a gestão de versões. E a telemetria profunda de aplicativos e infraestrutura aumenta a disponibilidade e simplifica a localização de falhas. 

Essa abordagem torna muito mais fácil gerenciar algo que é difícil de gerenciar em escala. O sistema de execução de manufatura moderno certo pode reduzir a gestão do ciclo de vida—simplificando a gestão de versões, que às vezes é extrema, e a interação com as partes interessadas em todos os aplicativos, operações e integrações.  

Tecnologias e estratégias semelhantes usadas para soluções de empresa baseadas em nuvem podem simplificar e dimensionar soluções de sistema de execução de manufatura locais, melhorando drasticamente suas responsabilidades em relação a hardware, software e gestão de mudanças do ciclo de vida.   

Por exemplo, menos servidores e requisitos de plataforma simplificados, suportados e flexíveis eliminam quase completamente problemas complicados em torno de sistemas validados. Uma abordagem “low code/no code” para automatizar a configuração e a implantação reduz o tempo de implantação, simplifica o processo geral e torna o processo de implantação e atualização significativamente mais robusto e repetível.

Sistema de execução de manufatura para o setor de Ciências da vida
Sistema de execução de manufatura para o setor de Ciências da vida
Software
Software
Sistema de execução de manufatura para o setor de Ciências da vida
Assegurando integração total, o PharmaSuite oferece a precisão, o controle e a confiabilidade que os principais fabricantes exigem.
Saiba mais

Plataforma flexível e compatível 

Nossa arquitetura moderna e em contêiner permite que você descarregue dados de execução e execute resultados com uma dimensão mínima de hardware. O FactoryTalk® PharmaSuite® permite que os usuários: 

Reduzam o escopo e a dimensão. Ao usar uma plataforma de implantação de software robusta, os usuários podem reduzir sua responsabilidade com requisitos mínimos e flexíveis de plataforma compatível.  

Deixe a gestão de clusters para seu parceiro. Ao implantar clusters Kubernetes (k8s) como parte de sua tecnologia de implantação de software, a gestão e configuração de clusters não é mais tarefa de seus próprios engenheiros, liberando-os para fazer outros trabalhos.   

Reduza o tempo de implantação. Usar os princípios de integração contínua (CI) e implantação contínua (CD) garante implantações repetíveis e corretas na primeira vez. 

Busque a reprodutibilidade e a repetibilidade. Cada processo manual com muitos pontos de contato, partes interessadas e proprietários cria atrito. Uma versão de software em contêiner reduz esses pontos de contato e a oportunidade de conflito.  

Saiba mais sobre a modernização do FactoryTalk PharmaSuite e ouça especialistas no domínio neste webinar.

Publicado 20 de agosto de 2024

Topics: Optimize Production Transformação digital Production Operations Management Ciências da vida FactoryTalk PharmaSuite

Greg Metz
Greg Metz
Gerente, Capacitação de Arquitetura, Rockwell Automation
Com 18 anos de experiência no desenvolvimento e entrega de sistema de execução de manufatura e soluções de informações de manufatura, Greg lidera a equipe de Capacitação de Arquitetura no desenvolvimento e aprimoramento de sistema de execução de manufatura, IIOT e soluções de dados em nuvem para manufatura.
Conectar:
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Obtenha maior rendimento com seu sistema de execução de manufatura
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.