Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Maximize o espaço em seu gabinete e reduza o custo

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Maximize o espaço em seu gabinete e reduza o custo hero image

A tripulação da U.S.S. Enterprise nunca se preocupou com os limites do espaço em sua jornada estelar pelo universo infinito – mas quando se trata de seu sistema de controle, infelizmente, você não tem o luxo de espaço ilimitado.

Você deve explorar continuamente maneiras de trabalhar dentro desses limites e considerar como manter os custos baixos e o desempenho alto simultaneamente, tudo em um esforço para manter a eficiência do sistema.

Ao explorar o espaço limitado no universo do gabinete do seu sistema de controle, considere várias maneiras de ajudar a melhorar o desempenho do seu sistema enquanto trabalha dentro dessas restrições.

Desafios de limite de espaço

Você não estacionaria a nave estelar Enterprise em um hangar de avião, então por que tentar enfiar um sistema de controle em um gabinete muito pequeno para acomodá-lo?

O espaço limitado em seu painel de controle é um problema. Felizmente, os controladores continuam a evoluir para atender às demandas dos clientes. Portas Ethernet incorporadas e maior capacidade com o benefício adicional de alto desempenho em novos controladores podem permitir que você use menos deles em seu sistema de controle. O resultado final: mais espaço em seu gabinete.

Os módulos de E/S aprimorados permitem conectar mais dispositivos por módulo para simplificar o hardware. Isso permite usar menos módulos em seu sistema. Novamente, você obtém mais espaço em seu rack e em seu gabinete.

Fontes de alimentação mais estreitas permitem condensar a dimensão total do rack, liberando ainda mais espaço. Reduzir a largura física total do sistema ajuda a evitar a quebra das folgas mínimas de montagem – ou a montagem do rack em uma orientação não suportada devido ao tamanho. Você pode até ter espaço para expandir.

E os cabos de fonte de alimentação redundantes podem permitir que seu rack fique mais próximo da parte traseira do seu gabinete devido a designs com ângulo de 90 graus.

Organizado e eficiente

Oh, que teia emaranhada nós tecemos! Você pode imaginar os problemas se toda a fiação necessária na ponte da Starship Enterprise não fosse consolidada de maneira eficiente?

Os tribbles não seriam o único problema da tripulação! O mesmo é verdade dentro do gabinete do seu sistema de controle. Por exemplo, novas opções de cabeamento redundante fornecem uma maneira mais definida e eficiente de alimentar seu rack redundante, contribuindo para uma instalação de sistema mais organizada.

As opções de fonte de alimentação estreita também permitem que você construa um sistema mais eficiente porque é necessário menos espaço, assim como a capacidade de consolidar E/S. Os módulos de E/S aprimorados podem ajudá-lo a obter melhores resultados por meio de tempos de resposta mais rápidos. Eles também proporcionam controle de desempenho mais alto e mais precisão devido a tempos de execução mais rápidos. Um sistema mais organizado e eficiente resulta de um controle mais preciso.

Preocupações com custos

De controladores, a E/S, a fontes de alimentação, a cabos de fonte de alimentação redundantes, há muitas maneiras de economizar espaço em seu sistema de controle.

Sua missão é ir onde nenhum sistema de controle jamais esteve...

Publicado 27 de junho de 2016


Dennis Wylie
Dennis Wylie
Global Product Manager, ControlLogix Controllers, Rockwell Automation
Conectar:
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Maximize o espaço em seu gabinete e reduza o custo
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.