Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

O potencial de ROI inexplorado para fabricantes

Como a movimentação avançada de materiais pode reduzir custos e impulsionar a produtividade.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Um OTTO 1500 AMR transportando pilhas de material branco no corredor de um armazém.

É hora de modernizar a movimentação de materiais. Embora muitas vezes subestimada, a transição da movimentação de materiais manual para um processo automatizado gera retorno de investimento expressivo. Ao adotar robôs móveis autônomos (AMRs) e substituir processos manuais em silos por um sistema unificado de logística de produção, as empresas podem agilizar o fluxo de materiais nas linhas de produção.

Para colocar em prática essa visão de logística de produção, é preciso integrar os AMRs em um sistema totalmente conectado que permita o manuseio autônomo de materiais doca a doca e a gestão centralizada de processos automatizados além de gerar insights baseados em dados. Conectar hardware e software em uma plataforma unificada possibilita que os fabricantes aproveitem dados de toda a pilha de tecnologia, impulsionando ganhos de eficiência, economias de custo e melhorias de produtividade que resultam no aumento do ROI.

Impulsione a eficiência e reduza a área ocupada com AMRs

Um sistema integrado melhora a eficiência, pois ativos como transportadores fixos, empilhadeiras e AGVs com rotas predefinidas são substituídos por AMRs ágeis. Como os AMRs transportam inventário e navegam de forma inteligente, eles podem deslocar materiais mais rapidamente em distâncias mais curtas, proporcionando maior retorno do investimento. Os AMRs também ajudam a maximizar o uso do espaço da instalação. Em média, a movimentação manual de materiais consome 55% do espaço no chão de fábrica.1 A GE Healthcare reduziu a área ocupada de suas células de reparo em 40% ao adotar AMRs.2 Os AMRs têm raio de giro menor do que as empilhadeiras, permitindo corredores mais estreitos. Além disso, a entrega just-in-time libera espaço ao reduzir a necessidade de posicionar paletes antecipadamente.

Reduza os custos ao realocar a mão de obra e aumentar a segurança

A movimentação de materiais modernizada também ajuda a reduzir os custos com mão de obra. Um relatório constatou que os AMRs podem reduzir os custos operacionais em até 65% ao diminuir a dependência de mão de obra manual.3 Com a implementação dos AMRs, as organizações podem alocar seu pessoal de forma mais estratégica ao automatizar tarefas repetitivas de baixo valor e realocar a equipe para tarefas de maior valor agregado. Permitir que os trabalhadores desempenhem tarefas que sejam mais gratificantes e exijam menos esforço físico também eleva o engajamento, melhorando as taxas de retenção.

Os AMRs reduzem ainda mais os custos com mão de obra ao diminuir os acidentes de trabalho causados por içamento pesado e pelo uso de empilhadeiras. As empilhadeiras com acionamento manual são especialmente propensas a acidentes. Em média, 11% de todas as empilhadeiras estão envolvidas em algum tipo de acidente a cada ano.4 Esses acidentes tendem a ser mais sérios e, em geral, exigem mais tempo de recuperação do que outros incidentes de segurança.5 Com AMRs, as organizações podem reduzir os riscos à segurança ao eliminar o uso de empilhadeiras e trabalho manual. A FORVIA reduziu os incidentes de segurança a zero em 11 meses após adotar os AMRs.6 Os AMRs também usam sensores de segurança para monitorar o entorno, desviar de objetos móveis e fazer manobras evasivas quando há cruzamento de trajetórias, reduzindo a chance de colisões.

Simplifique as operações e acelere os cronogramas do projeto com tecnologia de simulação e emulação

A simulação e a emulação criam ainda mais possibilidades. Com a movimentação de materiais digitalizada e integrada, os operadores podem usar os dados detalhados que o sistema coleta para executar simulações de diferentes cenários possíveis e identificar oportunidades de otimização, bem como antecipar e prevenir gargalos. O uso da tecnologia de simulação e emulação também acelera os cronogramas do projeto. Uma empresa constatou que o uso da tecnologia de emulação reduziu o tempo total do projeto em 18%, incluindo a diminuição do tempo de comissionamento no local em cerca de 5 semanas.7 Quando visibilidade, insights e coordenação se alinham, o resultado é simples: um sistema mais eficiente que fornece dados quantitativos para ajudar as empresas a tomar decisões mais inteligentes, impulsionar a produtividade e aumentar a receita.

Aumente a produtividade com cronograma otimizado

Com uma abordagem holística, os processos que anteriormente eram isolados passam a ser coordenados com um cronograma otimizado, melhorando a produtividade. Em geral, os sistemas de produção integrados alcançam um aumento médio de 13% na produtividade.8 Ao incorporar cada elemento da movimentação de materiais no plano de produção e orquestrar o trabalho de operadores humanos, AMRs e veículos guiados automatizados (AGVs), cada deslocamento pode ser minuciosamente sequenciado para garantir que o material certo chegue ao lugar certo, no momento certo.

Os sistemas integrados também permitem ajuste fino em tempo real para otimizar ainda mais o cronograma e impulsionar a produtividade. Ao integrar cronograma, disponibilidade das máquinas e ferramental, torna-se possível realizar ajustes rápidos, como balanceamento de carga entre equipamentos para evitar gargalos à medida que as condições mudam. Em vez de contar com máquinas dedicadas por linha, você pode distribuir a carga de trabalho entre elas dinamicamente, com base em condições em tempo real, como mudanças na demanda do cliente e na disponibilidade de recursos. Os sistemas integrados também podem ajustar o plano de produção em tempo real, garantindo disponibilidade no momento certo, sem depender de intervenção humana para cumprir o cronograma quando as condições mudam.

A logística de produção é a próxima fronteira da automação

Uma abordagem holística aplicada à movimentação de materiais oferece às organizações a oportunidade de assegurar vantagem competitiva no cenário de produção atual. O roteamento dinâmico e os processos coordenados ajudam os operadores a responder às mudanças nas condições e a garantir que a produção cumpra o cronograma. Os benefícios vão além da redução dos custos com mão de obra ou dos acidentes, criando novas oportunidades de receita ao aumentar a eficiência, liberar espaço e impulsionar a produtividade. Com a logística de produção integrada, as organizações podem viabilizar um sistema de produção verdadeiramente conectado e coordenado em toda a empresa.

 

1 “Melhoria proposta do layout do chão de fábrica usando algoritmo urbano...” U Tarigan et al, 2021 IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.
2 História de cliente da GE Healthcare, OTTO
3 AGVs, AMRs e robôs de separação devem liderar o mercado de armazéns automatizados, avaliado em USD 27 bilhões até 2025 – Logistics Management
4 Estatísticas da Industrial Truck Association
5 Cinco acidentes comuns com empilhadeiras e como evitá-los – OSHA.com
6 O que esperar de 2025 em diante: AMRs prontos para acelerar a adoção – Automation Magazine
7 Tecnologia de emulação acelera a automação de armazéns
8 Dados internos da Rockwell Automation

Robótica e movimento avançados
Robótica e movimento avançados
Robótica e movimento avançados
Projete sistemas de automação mais inteligentes e de maior desempenho com nossas soluções líderes de robótica e movimento avançados.
Saiba mais

Publicado 4 de março de 2026

Topics: Optimize Production Advanced Motion & Robotics Controle de movimento

Ara Surenian
Ara Surenian
Production Logistics Business Manager, Rockwell Automation
Ara serves as the leader of the Production Logistics business unit at Rockwell Automation where he develops approaches to integrate advanced motion and robotics solutions to help customers automate and optimize end-to-end material movement for future-ready factories. Previously, he oversaw the company’s production planning and scheduling software portfolio. With four decades of experience in plant operations, lean manufacturing and digital transformation, Ara has consistently delivered significant enhancements across various manufacturing sectors.

Você também pode se interessar por:
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
  5. Chevron LeftChevron Left O potencial de ROI inexplorado para fabricantes
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.