Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Dentro do armazém moderno

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Imagem de um armazém logístico. Interior de uma sala de armazenamento de fábrica com mercadorias em grandes prateleiras.

O setor de armazenamento está evoluindo

Embora a incerteza no setor de armazenamento não seja novidade, as pressões atuais do mercado tornaram a navegação mais complexa do que nunca. A demanda imprevisível, as necessidades de atendimento e distribuição em constante mudança, a escassez generalizada de mão de obra e os prazos de entrega de projetos reduzidos estão desafiando os armazéns em todo o mundo. Os armazéns precisam se adaptar agora para superar esses desafios. E para garantir o sucesso a longo prazo, também é importante olhar além do cenário atual em direção ao futuro. Ao contrário dos armazéns construídos para um propósito específico no passado, o armazém moderno deve ser capaz de se adaptar não apenas aos desafios de hoje, mas também aos de amanhã.

Um "armazém moderno" é inteligente, orientado por dados e flexível para que possa enfrentar desafios conhecidos e se expandir para atender a novos. A automação está no cerne de tornar essa abordagem moderna possível. Além disso, existem duas áreas de foco principais — a capacidade de aproveitar os dados para obter insights e análise, e a otimização do movimento de materiais — que posicionam um armazém para enfrentar de forma eficaz os desafios atuais e futuros.

Aproveitando os dados para obter insights e análise

Aproveitar os dados é fundamental para o sucesso de um armazém moderno. Os dados dos sistemas operacionais ajudam os operadores de armazém a entender melhor os processos para que possam identificar quando, onde e como fazer melhorias. Mas transformar dados em insights valiosos que impulsionam os resultados de negócios geralmente é mais fácil falar do que fazer. Com equipamentos provenientes de vários fornecedores, os dados de armazenamento geralmente são fragmentados e isolados, dificultando a tradução em um fluxo consistente e utilizável de informações. Além disso, os dados geralmente existem em diferentes formas não padronizadas, tornando quase impossível analisá-los ao agregar.

Adotar uma estratégia de dados comum é fundamental para aproveitar o poder dos dados operacionais. Um modelo de dados comum garante que os equipamentos estejam usando a mesma "linguagem" (mesmos protocolos) e as mesmas "palavras" (mesma rotulagem de dados) para identificar os dados. Juntamente com a experiência certa para criá-los e analisá-los, um modelo de dados comum permite que os armazéns maximizem o uso de dados operacionais e obtenham insights poderosos.

Com uma estratégia de dados comum em vigor e sistemas conectados, você pode colocar seus dados para trabalhar usando relatório de análise avançado para impulsionar melhorias. Isso pode ser visto como o uso de software de gêmeo digital para otimização de desempenho, implementação de sistemas de execução de armazém (WES) para simplificar o atendimento de pedidos ou adoção de soluções de manutenção preditiva habilitadas por IA para aumentar a disponibilidade. Ao combinar análise com tecnologias líderes como essas, os armazéns ganham uma vantagem no mercado imprevisível de hoje. 

Juntamente com uma estratégia de dados comum e sistemas conectados, os armazéns também devem priorizar o risco de cibersegurança. À medida que a conectividade e a automação aumentam, o risco de cibersegurança de um armazém também aumenta. No cenário de ameaça atual, não é mais uma questão de "se" um ataque cibernético ocorrerá, mas de "quando". Ao estabelecer uma conectividade maior, é importante adotar uma abordagem holística e proativa da cibersegurança, garantindo que as vulnerabilidades sejam identificadas e tratadas para reduzir o risco potencial para sua empresa.

Otimização do movimento de materiais

Um armazém moderno também deve ser flexível, e isso começa com a otimização do movimento de materiais. Ao determinar a melhor maneira de mover materiais do ponto A ao ponto B, com a flexibilidade de alterar esse roteamento conforme necessário, os armazéns reduzem gargalos e são mais capazes de se adaptar a solicitações variadas de atendimento. Para alguns, aumentar a flexibilidade pode significar automatizar um armazém inteiro de ponta a ponta. Outros podem modernizar a infraestrutura existente. De qualquer forma, há dois aspectos a considerar: 1) Habilitar a flexibilidade com tecnologia de automação e 2) Aproveitar a IA e análise para otimização orientada por dados.

Permitir o movimento flexível e modular de materiais com tecnologia de automação é fundamental para construir a resiliência necessária para se ajustar à demanda em evolução. No dia a dia, os armazéns precisam da capacidade de se adaptar às variações na demanda. Usando sistemas e equipamentos projetados para flexibilidade, os operadores de armazém podem alterar dinamicamente o roteamento com base nas flutuações diárias. Os armazéns também devem ser capazes de fazer ajustes proativos e eficientes para otimizar eventos como picos sazonais. Com soluções modulares, é mais rápido e fácil alterar layouts e reconfigurar o transporte antes de grandes mudanças na demanda.

No entanto, embora possa ser tentador pular diretamente para a aquisição de tecnologia, é importante dar um passo atrás e considerar os resultados da visão geral. Depois de alinhar os resultados desejados, você pode determinar quais tecnologias de automação impulsionam melhor esses resultados. Por exemplo, para armazéns que buscam aumentar a flexibilidade e a eficiência da coleta, Robôs Móveis Autônomos (AMRs) podem ser a resposta, com coleta e navegação inteligentes que eliminam a necessidade de rotas fixas e predeterminadas. Para armazéns que buscam aumentar a flexibilidade do transportador, a Independent Cart Technology (ICT) pode ser a solução, pois permite roteamento dinâmico contínuo em toda a instalação com praticamente zero tempo inativo. E não se trata apenas da própria tecnologia de automação — a otimização do sistema de ponta a ponta é necessária para garantir que uma abordagem de movimentação de materiais atenda às suas necessidades específicas.

Uma abordagem orientada por dados para otimizar o movimento de materiais é essencial para projetar um sistema de armazenamento totalmente flexível e modular. A otimização do movimento de materiais consiste em determinar a melhor maneira de mover os materiais do ponto A ao ponto B. Normalmente, isso envolve pensar na ordem em que os produtos devem ser coletados e como otimizar para diferentes combinações de produtos e tamanhos de pedidos. Mas essas decisões podem ser difíceis de tomar sem os dados certos.

Ao agregar dados de suas operações de armazenamento e filtrá-los por meio de um modelo de dados comum, você pode obter informações valiosas para ajudar a tomar essas decisões. Soluções de IA e análise, como software de gêmeo digital, podem ajudar a otimizar ainda mais seu sistema de movimentação de materiais, modelando cadeias de fornecimento e simulando diferentes cenários de projeto.

Faça parceria com a Rockwell Automation para criar sua estratégia de armazém moderno

Na Rockwell Automation, estamos dedicados a ajudar nossos clientes a atender às necessidades de hoje e do futuro com armazéns modernos que são inteligentes, flexíveis e orientados por dados. Adotamos uma visão de dados em primeiro lugar para a modernização, apoiando nossos clientes em suas jornadas de dados com nosso vasto ecossistema de parceiros, soluções, serviços e experiência em consultoria. Nossos especialistas podem ajudar você a realizar sua visão de armazém moderno em escala, seja otimizando a manutenção preventiva, implementando software de emulação de gêmeo digital ou permitindo a automação completa do armazém. Permitimos a otimização de ponta a ponta em toda a sua empresa, para que você possa estar pronto, não importa o que o amanhã traga.

Automação de Depósito e Processamento de pedidos
Automação de Depósito e Processamento de pedidos
Indústria
Indústria
Automação de Depósito e Processamento de pedidos
Os sistemas de galpões de depósito inteligentes de hoje nos ajudam a responder mais rapidamente às mudanças nos requisitos da cadeia de fornecimento. A tecnologia de depósito automatizado nos ajuda a resolver esses problemas.
Saiba mais

Publicado 2 de outubro de 2023

Topics: Depósito e Processamento de pedidos

Michael Lennard
Michael Lennard
Líder de Consultoria da Indústria de Warehouse & Logistics, Rockwell Automation
Michael Lennard lidera uma equipe de Warehouse & Logistics Industry Consultants focada em transformar as operações da cadeia de fornecimento por meio de dados e tecnologia. Com 15 anos na Rockwell Automation, ele traz um profundo fundo em automação para ajudar os clientes a repensar o que é possível.
Conectar:
Evan Kaiser
Evan Kaiser
Vice-presidente global de OEMs, Rockwell Automation
Evan atua como diretor global de indústria para armazenagem, logística e manuseio de materiais da Rockwell Automation. Com 30 anos de experiência na Rockwell Automation, Evan tem amplo conhecimento de soluções de automação e como elas se aplicam ao segmento de armazenagem e logística.
Linda Freeman
Linda Freeman
Gerente de Commerce & Entertainment Industry, Rockwell Automation
Com mais de 25 anos de experiência em automação industrial, Linda orienta os clientes na aplicação de tecnologia avançada e apoia discussões sobre o roteiro de armazenamento e logística. Ela é certificada como Engenheira de Segurança Funcional e Especialista em Cibersegurança pela TUV Rheinland, e Fellow da Society of Women Engineers.
Conectar:
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Dentro do armazém moderno
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.