Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Indústria 4.0: os desafios e os riscos

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Indústria 4.0: os desafios e os riscos hero image

A quarta Revolução Industrial (também conhecida como Indústria 4.0) é um tópico em alta hoje. Todo o conceito representa a digitalização total da indústria e está intimamente relacionado à Internet das coisas (IoT) que está se infiltrando em todas as áreas industriais, resultando na criação de uma internet das coisas industrial, ou Internet das coisas industrial, para abreviar.

A Indústria 4.0 e a Internet das coisas industrial são conceitos empolgantes que exigem que a infraestrutura de uma empresa esteja totalmente interconectada. A abordagem tradicional era baseada em sistemas separados de tecnologia operacional (TO) e informações da empresa (TI). Com o tempo e graças aos avanços tecnológicos, essas áreas se aproximaram até finalmente se fundirem. 

Se configurada corretamente, a interconexão dessa infraestrutura traz vantagens para as empresas em termos de tempo e dinheiro economizados.

É possível fornecer monitoração, planejamento e manutenção, basicamente, em tempo real porque os dados estão imediatamente disponíveis. Esse tipo de acessibilidade fácil aos dados e a dependência mútua e interconexão de sistemas, no entanto, também apresenta certos riscos. Um dos principais desafios da digitalização é a cibersegurança. Discutirei isso e outros desafios importantes da Indústria 4.0 em detalhes abaixo.

Principais desafios

  • Segurança: a interconexão de sistemas é um recurso fundamental na digitalização industrial, que também, no entanto, representa um desafio de segurança em termos de gestão de vulnerabilidades. Esses dados devem ser protegidos contra ataques de hackers externos diretos, mas também contra vazamentos de dados não intencionais, por exemplo, como resultado de error do funcionário ou falta de competência. A questão da cibersegurança é especialmente importante para gerenciar infraestruturas que são críticas para um estado funcional (produção e distribuição de eletricidade e gás), bem como infraestruturas com risco de acidentes ambientais e de saúde (fábricas químicas, usinas nucleares etc.).
  • Testabilidade: Cada novo sistema ou uma mudança em um sistema deve ser testado em um ambiente industrial antes da implantação para que sua segurança e resposta confiável em várias situações possam ser verificadas. Os testes sempre foram uma fase crítica do processo de implementação de mudanças, mesmo na era de sistemas de TO e TI separados. Uma vez que uma empresa esteja totalmente integrada e digitalizada, os testes se tornam um desafio mais complexo do que nunca.
  • Uso de elementos de inteligência artificial: Um tópico muito discutido em relação à Indústria 4.0 é o uso da inteligência artificial para controle autônomo, bem como para fins de manutenção inteligente e manutenção preditiva, otimização de controle e processos de tomada de decisões e, finalmente, para aumentar a segurança (por exemplo, reconhecimento facial ou de voz). Para funcionar corretamente, a maioria dos algoritmos de inteligência artificial requer uma fase de "aprendizado" ou "treinamento" usando uma amostra de dados representativa. No entanto, obter esses dados é outro desafio importante. Não é apenas necessário obter uma quantidade adequada de dados relevantes para o aprendizado, mas também deve ser comprovado que esses dados cobrem adequadamente todos os estados críticos do sistema para que todo o sistema possa ser testado com sucesso.
  • Legislação e padronização: o setor de automação industrial enfrenta regulamentações legais cada vez mais rígidas relacionadas à proteção da saúde humana e do meio ambiente. Além disso, é necessário perceber que a Indústria 4.0 não é um padrão, mas representa um grupo inteiro de padrões, que ainda estão em evolução. Reagindo às tendências e requisitos atuais, a Rockwell Automation, portanto, continua a evoluir seu conceito de Indústria 4.0 chamado The Connected Enterprise®. Oferecemos aos nossos clientes as opções de conectividade mais recentes disponíveis para atender aos critérios de confiabilidade e segurança mais rigorosos.

A Indústria 4.0 traz muitas novas oportunidades fantásticas, que não seriam possíveis antes da digitalização completa e da interconexão dos sistemas da empresa. Por outro lado, ela também traz novos desafios que precisam ser respondidos.

Publicado 15 de julho de 2019


Jan Bezdicek
Jan Bezdicek
Director of Research & Development, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left Indústria 4.0: os desafios e os riscos
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.