Loading
Blog | Transformação digital
Recent ActivityRecent Activity

5 pilares de uma solução de gestão de borda sólida

O paradigma da computação de borda chegou e os líderes de IX estão se preparando para novas oportunidades

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Escritório da fábrica de automóveis: engenheira conversa com cientista, usa tablet para projetar transportador de produção para motores de potência avançada. Linha de montagem automatizada com braço robótico para fabricação de veículos

Tendências do mercado

O paradigma da computação de borda chegou e o espaço industrial está bem posicionado para tirar proveito disso. Há um grande impulso na criação e processamento de dados na borda devido à maior digitalização das interações e instrumentação de ativos em pontos de contato distribuídos. Também há uma demanda crescente por menor latência e processamento de dados local na borda porque as soluções de negócios digitais precisam cada vez mais de mais distribuição de dados fora dos data centers. Por fim, as equipes agora consideram fundamental ter segurança de dados, qualidade e gestão do ciclo de vida na borda para cargas de trabalho locais e práticas de governança. O resultado final: o espaço de TO tem sido mal atendido e estamos vendo dinâmicas de mudança rápida na borda, com um foco contínuo em simplificação, eficiência e segurança.

Prepare-se para expandir para a borda

Para enfrentar esses desafios de forma eficaz, os líderes de IX precisam criar uma estratégia em que a necessidade de capacidade de computação de borda seja explicitada a longo prazo. Para maximizar o sucesso da implantação de borda, eles precisam alocar pessoal de TO e TI nas organizações e treiná-los em capacidades modernas de gestão de borda. Em um nível alto, uma estratégia de gestão de borda deve desbloquear essas capacidades para os administradores de TO:

1. Maior produtividade e eficiência

Os administradores de TO devem ser capazes de descobrir e identificar automaticamente todos os dispositivos de borda na fábrica. A implantação centralizada de dispositivos de borda sem intervenção é fundamental aqui. Depois que todos os dispositivos de borda estiverem registrados, os administradores de TO poderão gerenciar remotamente toda a frota de dispositivos para manutenção de software — sem precisar enviar ninguém ao local. Além disso, eles poderão implantar remotamente aplicativos nesses dispositivos de borda para atender a diferentes casos de uso de TO de maneira simples e escalável.

2. Melhor capacidade de gestão e flexibilidade

Os administradores de TO devem ser capazes de lidar com casos de uso simples e complexos com uma única solução de gestão de borda. Eles devem ser capazes de trazer seu próprio hardware, aplicativos e provedor de nuvem de sua escolha para a gestão de borda de ponta a ponta. Obviamente, isso deve abranger um único painel de visibilidade para a gestão de dispositivos e aplicativos de borda. 

3. Postura de segurança excelente

A segurança não deve ser uma reflexão tardia, mas sim visível de forma abrangente em toda a solução. Para expansibilidade, a borda deve ser protegida contra ataques cibernéticos com políticas de segurança padrão do setor, chaves de nível de hardware e firewalls de nível de aplicativo. Os dispositivos de borda devem ser protegidos com um paradigma de segurança de confiança zero, ao mesmo tempo em que fornecem visibilidade, auditoria e conformidade integradas.

Pilares da solução de gestão de borda

Para capacitar os administradores de TO no nível certo, os líderes de IX devem procurar uma solução abrangente de gestão de borda que possa oferecer as capacidades mencionadas acima. Consideramos esses os principais pilares de uma solução sólida de gestão de borda, sem os quais você não pode – ou melhor, não deve – viver.

1. Gestão de dispositivos de borda

Para começar, uma solução robusta de gestão de borda deve integrar dispositivos de borda com provisionamento de toque único. Embora o provisionamento possa ser um processo em várias camadas e doloroso, toda essa complexidade precisa ser simplificada para oferecer autenticação transparente e hardware pré-certificado. Uma vez provisionados, os computadores de borda devem ser capazes de se conectar facilmente ao plano de gestão. Cada dispositivo deve ser configurável com um modelo de personalidade predefinido — algo que pode ser compartilhado entre vários dispositivos. Por fim, uma vez que os dispositivos estejam provisionados e configurados, é importante visualizar os dados de telemetria por dispositivo e rastrear a memória, CPUs e utilização de armazenamento para otimizar as operações.

2. Gestão de frota

Uma vez que os dispositivos de borda estejam prontos para serem gerenciados individualmente pela solução de gestão de borda, a capacidade de gerenciar frotas de dispositivos com flexibilidade e segurança é o próximo passo. O pessoal de TO deve ser capaz de definir personalidades para máquinas semelhantes para consistência e segurança, alcançar segurança com acesso local zero ou alterações de configuração e controlar instâncias de aplicativos por dispositivo. No final das contas, a inteligência de borda é fornecida por meio de aplicativos em dispositivos de borda, portanto, a gestão de aplicativos é uma grande parte da gestão de borda. A solução de gestão de borda deve fornecer a capacidade de implantar cronogramas de aplicativos à vontade: definir regras para quais aplicativos podem ser implantados na frota, rastrear versões para cada aplicativo imutável, orquestrar uma transição perfeita entre versões de aplicativos, escolher horas de implantação por nó e recuperar a produtividade mesmo quando a conectividade em rede é perdida intermitentemente.

3. Mercado de aplicativos privado/público

Um mercado de aplicativos é fundamental para executar a lógica de negócios na borda e pode ser um diferencial estratégico para operações industriais. Aprofundando-se nisso, os administradores de TO devem ser capazes de publicar aplicativos públicos ou privados (traga seus próprios ou aplicativos de parceiros dentro da organização) e implantá-los em ambientes de máquinas virtuais/contêineres/com reconhecimento de cluster dentro dos computadores de borda. Os aplicativos de borda públicos podem ser selecionados pelo fornecedor da solução de gestão de borda, enquanto os aplicativos de borda privados podem ser criados e implantados em contêineres ou máquinas virtuais com base em aplicativos internos da empresa. Os administradores de TO devem ser capazes de controlar a visibilidade desses aplicativos para usuários autorizados na organização e permitir que eles compartilhem com outros conforme necessário.

4. Segurança

Embora a borda expanda o impacto das iniciativas de IX, ela também cria oportunidades para ataques cibernéticos. Houve várias crises na cadeia de fornecimento criadas a partir de uma superfície do ataque vulnerável em fábricas industriais. A resposta é alcançar a implementação de um modelo de segurança de confiança zero para proteger dispositivos de borda no nível do silício. Os dispositivos devem ser integrados usando a raiz de confiança de hardware criptográfico e configuráveis apenas a partir de um local central — a configuração local deve ser desativada para ajudar a evitar adulterações. Os dispositivos de borda devem ter perfis de segurança, controle de acesso baseado em papel/política e firewalls distribuídos em níveis de aplicativo para segmentar o tráfego da rede. No mínimo, todos os dados em trânsito ou em repouso devem ser criptografados em um nível de ponta a ponta. As capacidades de segurança devem ser completas com visibilidade integrada, auditoria e conformidade.

5. Padrões abertos

Aderir a um padrão aberto cria possibilidades mais amplas para construir sobre as convenções mais recentes do setor e reduz situações em que você pode ter que refazer a arquitetura da solução. Em sistemas fechados e proprietários, os usuários (e as empresas) ficam presos ao que o único fornecedor determina como melhor. Em geral, os padrões abertos do setor ajudam a melhorar a qualidade dos produtos, criando mais oportunidades para inovar. Esses padrões abertos permitem que as organizações evitem problemas de interoperabilidade em suas diversas infraestruturas e impulsionem seu crescimento contínuo, inovação e aceitação do cliente. Uma solução robusta de gestão de borda deve incorporar os padrões abertos para permitir a gestão de qualquer tipo de dispositivo, em qualquer arquitetura de CPU, em qualquer sistema operacional.

Resultados de negócios

Qualquer organização industrial que aproveite uma solução robusta de gestão de borda descrita acima se beneficiará tremendamente. Primeiro, as iniciativas de IX verão maior rendimento no geral, reduzindo atrasos administrativos e de scheduling ao enviar pessoal ao local para gerenciar dispositivos de borda em todos os locais. Segundo, os administradores de TO experimentarão maior produtividade, repetibilidade e eliminação de erros manuais ao gerenciar os dispositivos de borda. Terceiro, devido a uma solução centralizada de gestão de borda com uma estrutura de custos baixa, limitada e previsível, o custo total de propriedade e implementação será reduzido a nível de organização. Quarto, os líderes de IX poderão construir as melhores soluções em cima de uma arquitetura segura e aberta. Por fim, os líderes de IX poderão expandir as iniciativas de IX de borda com casos de uso inovadores em linhas, fábricas e locais com recursos existentes.

Tenha sucesso com um líder industrial comprovado

À medida que você explora casos de uso de computação de borda para sua organização, você está melhor posicionado para o sucesso se fizer parceria com um líder industrial comprovado com experiência credível em TO em torno da gestão de borda industrial. A Rockwell Automation está na vanguarda das inovações industriais desde 1903 — com foco em moldar o iX para empresas de manufatura discreta ou de processo nas últimas décadas. Como fabricante em grande escala, adotamos com sucesso a transformação digital em nossas 20 instalações globais que produzem 400000 SKUs — acelerando nosso tempo de lançamento no mercado, reduzindo os prazos de entrega pela metade e melhorando a produtividade anual para 4 – 5%. Nossa abordagem abrangente para estratégia de negócios de ponta a ponta e serviços de consultoria de tecnologia é fundamental para fornecer os resultados que importam. Nossa abordagem de consultoria integrada não apenas ajuda você a alcançar seus principais objetivos de negócios, mas também a dimensionar seu impacto de transformação digital com casos de uso futuros.

Publicado 27 de setembro de 2022

Software FactoryTalk Edge Gateway
Mulher profissional olhando para duas telas de computador, trabalhando com FactoryTalk Edge
Software FactoryTalk Edge Gateway

Obtenha insights de nível empresarial a partir de seus dados industriais para tomar decisões mais inteligentes e acelerar a Internet das coisas industrial transformação digital.

Explorar
Topics: Accelerate Digital Transformation Industrial Analytics Transformação digital FactoryTalk Edge FactoryTalk Analytics

Chirayu Shah
Chirayu Shah
Director of Product Management, Digital Products, Rockwell Automation
Chirayu Shah is a director of product management, Information Software. In this role, he leads the product portfolio of cloud services (FactoryTalk Hub), edge platform (FactoryTalk Edge), data platform and analytics (AI/ML, descriptive). Chirayu has 21+ years of experience in industrial software leadership, an innovator’s mindset and a strategic eye for business and technology transformation.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Explorando soluções de gestão de borda industrial
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.