Loading
Blog | Carreiras
Recent ActivityRecent Activity

Líder de EHS da Índia impulsiona a missão de sustentabilidade

O líder de EHS Ankit Singh é um catalisador para a mudança, envolvendo a Rockwell Automation em projetos para ajudar a construir casas, iluminar bairros e educar crianças na Índia.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Ankit Singh, líder de EHS, caminha perto de sua casa em Sahibabad, Índia.

Uma árvore, um ato de bondade, iniciou um movimento.

E por trás desse movimento está Ankit Singh.

Ankit, líder de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (EHS) em Sahibabad, Índia, sempre foi fascinado por práticas sustentáveis.

"Desde muito jovem, eu estava ciente da falta de recursos em nosso país", disse Ankit. "A Índia é um país de 1.36 bilhão de pessoas. Com tantas necessidades e tão poucos recursos, tivemos que conservar o que tínhamos e usá-lo com sabedoria." 

Essa preocupação inicial com o meio ambiente e sua capacidade de identificar maneiras de melhor utilizar recursos preciosos foram um treinamento perfeito para sua vida profissional em EHS, onde ele combina um senso aguçado de aprimoramento com o compromisso da empresa com estratégias e resultados de sustentabilidade e responsabilidade social corporativa.

"A sustentabilidade é central para nossa missão de tornar o mundo mais produtivo e mais sustentável, e para nossa promessa de expandir a possibilidade humana", disse Ankit. "O que faço é uma pequena parte da missão geral. Meus líderes me oferecem liberdade e autonomia em meu trabalho, para que eu possa usar a criatividade como um catalisador para inspirar os outros."

Uma muda, centenas de horas

"Quando crianças, plantávamos árvores para ajudar a manter nossas casas mais frescas no calor escaldante do verão", disse Ankit. "Esse pensamento de longo prazo – olhar para o que pode ser feito agora para criar um ambiente melhor no futuro – tornou-se a base de como vejo a resolução de problemas e maneiras de adicionar positividade à sociedade."

E isso nos traz de volta à árvore.

Para o Dia Mundial do Meio Ambiente, Ankit organizou uma cerimônia em que os funcionários escreveram seus nomes em vasos feitos de material de sucata e plantaram uma pequena árvore na área. À medida que cuidavam de suas árvores, os funcionários também começaram a sentir mais propriedade e responsabilidade individual por iniciativas maiores de EHS.

"Esse ato criou uma onda de entusiasmo e os funcionários perceberam que sim, eles podem fazer a diferença", disse Ankit. "As pessoas começaram a compartilhar esse trabalho nas mídias sociais, a assumir a propriedade pelos resultados e a se voluntariar para fazer mais."

Os funcionários se concentram nas necessidades básicas em áreas rurais carentes. Três projetos atuais são:

  • Parceria de construção de casas com a Habitat for Humanity
  • Iniciativa de energia solar para ajudar famílias remotas a obter eletricidade
  • Apoio à educação em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM)

Os funcionários ajudaram a construir três casas para famílias que enfrentam dificuldades significativas; forneceram energia solar para 500 casas remotas em aldeias sem eletricidade; e adotaram oito escolas para crianças carentes onde os voluntários agora ensinam essas crianças sobre STEM.

"Faz parte de nossos papéis como cidadãos da Índia e funcionários da Rockwell Automation construir a vida dos outros, o que nos elevará a todos", disse Ankit.

E há outro benefício.

"Qualquer pessoa que esteja pensando em ingressar em uma empresa deve observar de perto como esse empregador apoia a comunidade", disse Ankit. "Muitos dos lugares onde gastamos nosso tempo e recursos estão em áreas rurais, longe de nossos escritórios, mas é aqui que podemos fazer a maior diferença para as pessoas. Nosso trabalho começou pequeno com um ato que criou um compromisso de fazer tudo o que pudéssemos para tornar o mundo melhor para nossos concidadãos."

O compromisso da equipe da Índia em melhorar a vida das pessoas ao seu redor reflete a cultura de trabalho que eles valorizam.

"Queremos ser o lugar onde as pessoas podem e querem fazer seu melhor trabalho", disse Ankit. "Criamos confiança e pertencimento para todos e nos tratamos com respeito. E refletimos e apoiamos as comunidades onde vivemos e trabalhamos."

Saiba mais sobre a equipe de sustentabilidade da Rockwell Automation e, se você tem paixão pelo progresso, explore nossas oportunidades de carreira.

Publicado 21 de setembro de 2021


Carol Jors
Carol Jors
Contadora de histórias, Rockwell Automation
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Líder de EHS da Índia impulsiona a missão de sustentabilidade
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.