Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Aumente a otimização sem alterar a receita

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Aumente a otimização sem alterar a receita hero image

No mês passado, discutimos algumas das últimas tendências e oportunidades na destilação de bebidas alcoólicas. Em resumo, para atender à crescente demanda, as empresas precisam melhorar e minimizar esse processo demorado de qualquer maneira possível, e a tecnologia de controle preditivo por modelo (MPC) apoia os destiladores à medida que otimizam suas instalações e operações.

Embora a tecnologia MPC ajude a eliminar inconsistências durante a destilação, ela também pode ajudar a melhorar a rentabilidade e a qualidade durante a fermentação.

Blog: Como as destilarias podem maximizar o throughput sem sacrificar a qualidade.

O que é fermentação?

Antes do processo de fermentação, grãos como milho, cevada, centeio e trigo são moídos até virar um pó fino. Os grãos em pó, junto com água, são colocados em caldeiras de mosto e cozidos a temperaturas próximas de 200 °F.

Na etapa final do cozimento, a temperatura é reduzida e a cevada maltada é adicionada. Em seguida, as enzimas da cevada maltada quebram os amidos do grão em açúcares simples que podem ser fermentados em álcool. A mistura, junto com levedura e água, é então resfriada e transferida para um fermentador.

A fermentação normalmente dura cerca de 72 horas, mas varia dependendo do tipo de destilado e das condições locais. À medida que a mistura descansa no fermentador, a levedura converte os açúcares simples em etanol, transformando a mistura em cerveja de destilaria.

Redução dos níveis de estresse

A levedura não se sai bem sob condições estressantes. Durante o processo de fermentação, há vários estressores da levedura que afetam a rentabilidade de álcool e outras qualidades da cerveja do destilador resultante, incluindo os níveis de pH no início da fermentação e a temperatura ao longo da fermentação.

Gerenciar essas variáveis com a tecnologia MPC pode ajudar a aliviar o estresse na levedura, resultando em rentabilidades de álcool consistentes e um produto final que está de acordo com as diretrizes e expectativas da marca. Confiar na MPC para lidar com essas variáveis também libera os operadores para que possam concentrar seus anos de experiência e tempo em tarefas de maior valor.

Gerenciando o pH do fermentador

O pH no início da fermentação tem um impacto significativo na cerveja do destilador resultante porque a acidez é um estressor para a levedura. Se o pH definido for muito baixo, a levedura não será tão produtiva e as rentabilidades de álcool serão reduzidas. Se o pH definido for muito alto, pode ocorrer crescimento bacteriano indesejado, resultando em rentabilidades reduzidas, sabores indesejados nas bebidas alcoólicas ou, potencialmente, perda do lote.

Para destilados como bourbon e uísques do Tennessee, uma parte da mistura destilada anteriormente, ou mistura azeda, é adicionada ao fermentador. A quantidade e a acidez da mistura azeda afetarão o pH definido do fermentador.

Como a mistura azeda é um fluxo de reciclagem, a variação em um lote pode ecoar e causar variação em outro lote vários dias depois. Embora esse efeito possa se estabilizar com o tempo, o MPC oferece a oportunidade de ajustar gradualmente a proporção de mistura azeda e água enviada ao fermentador. Nesse caso, o MPC gerencia consistentemente o fermentador e o pH definido, garantindo rentabilidades de álcool consistentes e adesão às metas da receita tradicional.

Saiba mais sobre os benefícios do MPC na indústria de bebidas alcoólicas.

A temperatura é inimiga

A temperatura excessiva também pode estressar a levedura, portanto, a temperatura deve ser monitorada de perto. A fermentação é uma reação exotérmica, então o calor é um subproduto do processo e faz com que a temperatura do fermentador aumente. À medida que a temperatura aumenta, o estresse na levedura faz com que a taxa de fermentação diminua, o que resulta em uma diminuição na produção de álcool e na rentabilidade.

Para remover o calor em excesso, são usadas serpentinas de resfriamento dentro do fermentador para controlar a temperatura do fermentador. Infelizmente, isso pode levar a outro problema em destilarias maiores, onde vários fermentadores compartilham o mesmo cabeçalho de água de resfriamento. Com essa configuração, a alteração da vazão de água para um fermentador provavelmente mudará as vazões para os fermentadores próximos, e os operadores simplesmente não têm tempo para ajustar todas as vazões de forma contínua e manual para alcançar temperaturas consistentes.

As malhas de controle regulatório podem ser usadas para resolver esse problema, mas, dadas as interações, malhas ajustadas agressivamente irão oscilar, potencialmente induzindo variação de temperatura, e malhas ajustadas lentamente fornecerão um controle lento.  

Em vez disso, o MPC pode desempenhar um papel significativo na manutenção de temperaturas consistentes durante a fermentação. Como o MPC é multivariado por natureza, ele permite que a gestão de todas as temperaturas do fermentador seja feita ao mesmo tempo. A parte “modelo” do MPC leva em conta as interações entre as vazões, ao mesmo tempo em que considera distúrbios, como mudanças na temperatura da água de resfriamento.

Aumente a rentabilidade e a produção com o MPC

Ao gerenciar as variáveis estressantes, o MPC contribui positivamente para o processo de fermentação, melhorando a rentabilidade e a consistência do lote. À medida que a variabilidade é reduzida, surge uma oportunidade de otimização.

Há uma forte correlação entre a rentabilidade do álcool e o tempo de fermentação, porém, à medida que o tempo de fermentação é estendido, a taxa de produção de etanol diminui. Como empresa, você deve decidir o que é preferível, dependendo de suas necessidades de produção, gargalos em outras partes da planta, preços de commodities e outros fatores externos: aumento da rentabilidade do álcool no mesmo tempo de fermentação, ou a mesma rentabilidade do álcool em um tempo de fermentação mais curto, permitindo mais lotes a cada mês, ou algo intermediário?

À medida que os produtores de destilados trabalham para aumentar a produção enquanto mantêm as receitas e a integridade do produto, o MPC pode criar oportunidades e incentivar esses resultados em cada etapa do processo.  

Se você deseja saber mais sobre os benefícios do MPC na indústria de bebidas alcoólicas, leia mais aqui.

Publicado 19 de dezembro de 2018

Topics: Alimentos e bebidas

Kent Stephenson
Kent Stephenson
Principal Engineer, Rockwell Automation
Conectar:
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recommended For You

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Aumente a otimização sem alterar a receita
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.