Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Melhore a medição e o controle com uma solução unificada

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Estação de medição de skid de tubulação para refinaria

Hoje, os produtores de petróleo e gás estão fazendo a transição de campos de poço único simplistas para campos de poços múltiplos mais complexos.

Embora as áreas de múltiplos poços tenham uma variedade de benefícios, o aumento de tamanho e escopo criou um novo desafio – requisitos de dados e controle muito maiores. Esses novos requisitos estão pressionando os produtores a manter a integridade e a precisão dos dados.

Quebrando tradições

Os custos de manutenção, a expansibilidade e as capacidades de dados/medição levaram a tecnologia RTU tradicional ao limite. 

Cada poço em uma área de múltiplos poços requer içamento artificial, controle de equipamentos, medição de vazão e medição de nível. Isso cria mais demandas de controle e aquisição de dados do que uma RTU tradicional única pode suportar. Para enfrentar isso, os produtores precisam adquirir RTUs adicionais para distribuir o controle entre várias unidades. Mas há desafios com essa abordagem:

  1. Múltiplas RTUs podem criar um “ninho de pássaros” para os produtores – exigindo a manutenção de múltiplas configurações e programas de aplicações, complicando a gestão da comunicação.
  2. O uso de hardware de vários fornecedores pode limitar a comunicação SCADA, complicar a integração e dificultar as práticas de treinamento.
  3. RTUs “caixa preta”, projetadas com entradas e saídas específicas, limitam a flexibilidade para alterar ou atualizar sistemas e criam desafios de serviço e suporte.

Operadores e gestores que já enfrentaram problemas comuns de RTU podem encontrar melhores soluções em plataformas modulares e expansíveis de controle único, como a tecnologia de controlador lógico programável (CLP).

Sucesso de plataforma única

Modular: Com controle multidisciplinar, os CLPs podem ser configurados de diferentes maneiras, permitindo o controle de uma ampla variedade de instrumentos de campo. Os operadores podem alcançar a automação normal de áreas de poços, bem como o controle de processo e discreto combinados, com um sistema que também suporta comunicação para muitos tipos diferentes de rede.

Expansível: Os CLPs oferecem bibliotecas e códigos predefinidos que podem ser adicionados instantaneamente e configurados no local, facilitando a adição de novo hardware e a expansão para novos poços. Isso minimiza a necessidade de os técnicos escreverem novos códigos quando o hardware é adicionado, o que ajuda a eliminar o tempo de parada e a diminuir os gastos.

Além disso, módulos avançados, como um computador de vazão de petróleo e gás em chassis, atendem aos padrões de medição necessários dentro da arquitetura de controle. Isso permite que os produtores tenham uma arquitetura para controle e medição sem exigir taxas de licenciamento e eliminando o esforço desafiador de integrar vários produtos de fornecedores.

Controle e integridade de dados: Sempre que os dados se movem de um sistema para outro, a integridade está em risco. Com soluções de infraestrutura integrada como o módulo de computador de vazão da ProSoft Technology e a plataforma de controle da Rockwell Automation, os produtores podem ajudar a garantir a integridade de seus dados porque:

  1. Os dados de controle e de vazão do módulo podem ser mantidos em seu formato nativo e não precisam ser agregados.
  2. A solução é capaz de um nível mais granular de dados – fornecendo informações até o milissegundo – para dar suporte aos padrões de medição da indústria e ajudar a garantir a precisão dos dados na transferência de custódia.
  3. Ela suporta medição em escala maior de grandes corridas de medidores. O computador de vazão da ProSoft Technology opera como um coprocessador para a plataforma de controle da Rockwell Automation, suportando a medição em escala maior.
  4. A funcionalidade de E/S remota incorporada permite o controle da operação completa e a visualização da medição/dados, a partir de um dispositivo móvel.

Controle e medição simplificados

As áreas de múltiplos poços tornaram os requisitos de dados e aplicação nas operações upstream maiores do que nunca. No entanto, com os dados provenientes de vários locais, é importante ter a capacidade de gerenciá-los em um sistema e gerenciá-los adequadamente. CLPs modulares e expansíveis são capazes de lidar com as arquiteturas expansíveis exigidas pelas áreas de poços modernas e se integrar facilmente a outros sistemas, como módulos de vazão. A adoção de uma solução única permite maior integridade dos dados, melhor expansibilidade e redução dos tempos e custos de instalação.

Saiba mais aqui.

Este blog foi coautoria de Erik Syme, diretor de gestão de programas da ProSoft Technology, um parceiro Encompass da Rockwell Automation PartnerNetwork.

Encompass e PartnerNetwork são marcas comerciais da Rockwell Automation Inc.

Publicado 14 de junho de 2019

Topics: Petróleo e gás

Nolen Moss
Nolen Moss
Strategic Account Manager, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left Melhore a medição e o controle com uma solução unificada
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.