Fortaleça sua força de trabalho
Esses recursos podem beneficiar trabalhadores experientes tanto quanto os novos, especialmente se as informações forem limitadas em sua operação. De fato, quando uma empresa química substituiu o sistema de controle em suas fábricas por um SDCD moderno, ela melhorou a coleta de informações e os relatórios financeiros.
A empresa decidiu implementar o SDCD PlantPAx® da Rockwell Automation. O novo sistema habilitado para informações exibia dado em tempo real, ajudando os operadores a tomar decisões melhores e mais oportunas. Além disso, o novo sistema transformou a coleta de dados, a agregação de dados e os relatórios para que as percepções pudessem ser compartilhadas sob demanda com a gestão de negócios para uma melhor tomada de decisões e relatórios financeiros.
Como resultado, o projeto de USD 16.000.000,00 se pagou em apenas nove meses, e o SDCD moderno será usado em outros quatro projetos dentro da empresa.
Reduza o tempo de parada e os problemas de alarme
As operações químicas estão inundadas de dados de dispositivos inteligentes, que são projetados para suavizar as operações e reduzir o tempo de parada não programada. No entanto, isso só é alcançável se os dados brutos puderem ser transformados em informações acionáveis.
Um SDCD moderno pode ajudar. Ele transforma dados de diagnóstico e desempenho em informações acionáveis que os operadores usam para ver se um equipamento ou unidade de produção está se aproximando de uma falha.
Uma empresa química precisava expandir uma unidade para atender à crescente demanda do mercado e optou por atualizar toda a sua unidade de produção para um SDCD moderno. O sistema de controle mais antigo estava operando de forma ineficiente, resultando em tempo de parada não programada.
O SDCD moderno fornece dados de produção históricos e dado em tempo real aos operadores da fábrica em um formato claro e compreensível para facilitar a análise. Agora, quando ocorre um problema, o tempo de parada é significativamente reduzido. Os operadores podem identificar facilmente o problema usando os dados de produção e desempenho dos equipamentos capturados. Como resultado, a empresa química reduziu as instâncias de tempo de parada contínuo em 50%.
Um SDCD moderno também ajuda a reduzir alarmes incômodos e distrativos e torna os alarmes restantes acionáveis. Como resultado, quando os alarmes ocorrem, os operadores são orientados pelo SDCD para saber imediatamente o que precisam fazer e com que urgência precisam realizar essas ações. Isso ajuda a reduzir o tempo de localização de falhas, custos e tempo de parada não programada.
A escolha é sua
Seja construindo uma nova fábrica de processamento químico ou substituindo um sistema de controle existente, um SDCD moderno oferece muitos benefícios. Ele ajuda a preencher a lacuna de conhecimento para trabalhadores mais novos e oferece insights acionáveis. Ele ajuda a melhorar a produtividade e a tomada de decisões e ajuda a tornar seu negócio geral mais bem-sucedido.