Recommended For You
Todos nós já fizemos isso – empurramos um produto um pouco demais.
Um triturador de lixo, por exemplo. Se colocarmos algo muito grande ou muito duro naquele ralo e ouvirmos o zumbido doloroso de um motor lutando pela vida, sabemos que devemos desligá-lo e esperar. E se não formos rápidos o suficiente, uma chave de segurança fará o trabalho para nós, evitando o superaquecimento.
Faça essa pequena manobra com muita frequência, no entanto, e você encurtará a vida útil do seu triturador.
A mesma coisa acontece com o motor que alimenta uma carga mecânica. Se você pressionar demais, com muita frequência, há o potencial de tempo de parada não programada enquanto o motor superaquecido é desligado, esfria e se prepara para iniciar novamente.
A tecnologia de proteção do motor mais antiga protegerá um motor contra superaquecimento desligando-o – mas isso é reativo (após o problema) em vez de proativo. A produção para enquanto o motor se recupera – potencialmente arriscando centenas de milhares de USD em receita.
Agora, em vez de uma solução eletromecânica, existem algumas opções baseadas em eletrônica que podem monitorar o motor eletricamente e mecanicamente – essas opções podem ajudar a prever como e quando um motor pode falhar para que você possa antecipar o problema. Se o motor falhar, o diagnóstico ajudará a resolver o problema o mais rápido possível.
O segredo dos relés de sobrecarga eletrônica para proteção do motor elétrico e do equipamento de monitoração da condição para proteção mecânica está em como as informações sobre o que está acontecendo dentro do motor são comunicadas ao mundo exterior. Juntos, eles podem prever com mais precisão quando um motor pode falhar para que você possa tomar uma decisão sobre como proceder.
Em muitos casos, cada segundo conta. Digamos que você esteja misturando cimento. Você tem 30 s restantes no processo e o motor desarmará em 45 s. Agora você sabe: pode continuar sem arriscar o lote ou o motor. Você tem dados melhores e, com eles, pode tomar decisões melhores.
Este é apenas um exemplo dos dados disponíveis. Se você estiver em um acordo de gestão de energia e, várias vezes por ano, sua concessionária quiser que você reduza o uso, com os dados fornecidos pelo relé de sobrecarga eletrônica, você pode avaliar rapidamente quanta potência (kW) cada motor está usando e desligar cargas não críticas.
Esse avanço é especialmente útil se você estiver usando agora uma forma comum de manutenção do motor – o telefone.
Eu já vi isso com muita frequência – você não sabe que um motor foi desarmado até passar por ele, seguido de uma chamada para a manutenção. Tudo isso leva tempo. Em vez disso, a proteção do motor baseada em eletrônica pode enviar um sinal para a estação de controle e uma mensagem para a manutenção antes do encerramento. Se o motor for desarmado, todos os dados sobre o evento são capturados para exame para ajudar a evitar uma repetição no futuro.
O melhor de tudo é que os relés de sobrecarga eletrônica e as soluções de monitoração da condição custam uma fração do preço da tecnologia anterior.
Observe suas aplicações de motor elétrico. Algum processo é crítico? Se sim, qual é o custo do tempo de parada? Encontre uma solução de proteção do motor e monitoração da condição que se adapte à sua aplicação e evite o tempo de parada não programada da produção.
Publicado 3 de novembro de 2014