Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Como os integradores de sistemas podem criar sistemas de controle elétrico mais inteligentes

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Mão segurando uma lâmpada com cérebro dentro

As empresas industriais esperam visibilidade em todos os aspectos de fábricas novas ou atualizadas, incluindo seu sistema de controle elétrico. Agora, a pressão está sobre os integradores para ajudar a conectar esses sistemas e tornar seus dados em tempo real disponíveis para os trabalhadores.

Mas os sistemas de controle elétrico tradicionais não se integram facilmente às operações conectadas. Esses sistemas fisicamente conectados geralmente existem separadamente do sistema de controle de processo de uma fábrica. E seus dados frequentemente só estão disponíveis em uma e-house ou subestação, o que significa que os trabalhadores precisam entrar em áreas potencialmente perigosas para acessá-los.

Diante desses desafios, mais integradores de sistemas estão optando por usar soluções de energia inteligente integrada. Esses sistemas fornecem tecnologia digital de ponta que pode se integrar à solução de controle de processo de uma fábrica, unificando os dois em uma única arquitetura. Também pode fornecer acesso às informações do sistema elétrico que os clientes desejam, proporcionando benefícios comerciais de longo alcance tanto para usuários finais quanto para integradores.

Para usuários finais: sistemas mais inteligentes

Cerca de dois terços das novas fábricas utilizam dispositivos inteligentes em seu sistema elétrico geral, de acordo com um estudo do ARC Advisory Group. A integração digital de todos esses dispositivos pode dar aos usuários finais acesso a informações como falhas, condições operacionais, alarmes e eventos.

Essas informações podem ajudar os trabalhadores a identificar mais rapidamente onde, quando e por que um problema ocorreu, para que possam resolvê-lo mais rapidamente. Isso inclui a capacidade de observar problemas de qualidade de energia e aumentos inesperados na intensidade da energia. A visibilidade no sistema elétrico também pode ajudar os trabalhadores a detectar problemas precocemente, antes que eles avancem para o sistema de controle. Por exemplo, a carga desigual do sistema de distribuição elétrica pode desligar ventiladores em conversores catalíticos.

Obter a capacidade de fornecer um sistema de energia e sistema elétrico inteligente pode abrir portas para novos projetos e novas oportunidades de negócios para integradores de sistemas.

Um sistema em rede também pode usar acesso remoto ao sistema elétrico para aumentar a segurança. Os trabalhadores podem acessar informações do sistema elétrico ou até mesmo abrir e fechar disjuntores a partir de um computador remoto ou dispositivo móvel, sem entrar em uma subestação de alta tensão.

Para integradores: integração mais rápida e melhor

Tradicionalmente, os integradores tiveram que desenvolver programação personalizada para cada sistema de controle elétrico. Mas alguns sistemas de energia inteligente integrados incluem faceplates padrão pré-construídos que os integradores podem reutilizar em diferentes projetos. Isso pode ajudá-los a reduzir os requisitos de programação e acelerar os tempos de integração.

O fornecedor de tecnologia certo também pode ajudar os integradores a garantir que os dados de dispositivos elétricos inteligentes (IEDs) sejam entregues nas velocidades que os clientes precisam. Usando protocolos de comunicação como IEC-61850 e EtherNet/IP, juntamente com interfaces para redes legadas, um fornecedor pode conectar todos os IEDs e fornecer acesso a informações em tempo real sobre equipamentos e condições operacionais.

Alguns fornecedores até desenvolveram diretrizes de desempenho para ajudar a identificar como diferentes sistemas funcionarão antes de serem construídos. Isso pode ajudar os integradores a reduzir seus tempos de projeto e teste.

Um modelo de negócios inteligente

Os integradores têm um papel vital a desempenhar para ajudar os clientes industriais a se tornarem mais conectados e orientados por dados. E aqueles que podem fornecer acesso confiável e econômico às informações de que os clientes precisam para otimizar as operações terão mais sucesso. Obter a capacidade de fornecer um sistema de energia e sistema elétrico inteligente pode abrir portas para novos projetos e novas oportunidades de negócios para integradores de sistemas.

A Rockwell Automation pode ajudar os integradores a obter essa vantagem competitiva fornecendo um sistema de energia inteligente integrado que unifica o controle elétrico e de processo e libera o poder dos dados do sistema de controle elétrico em tempo real. Mais informações sobre energia inteligente integrada podem ser encontradas aqui.

Publicado 30 de julho de 2018


Joe Matheys
Joe Matheys
Product Specialist, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left Como os integradores de sistemas podem criar sistemas de controle elétrico mais inteligentes
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.