Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Como a Indústria 4.0 afeta os negócios?

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Como a Indústria 4.0 afeta os negócios? hero image

A Indústria 4.0 é uma iniciativa do governo alemão para promover a informatização nos setores industriais tradicionais, como a engenharia de produção.

O objetivo do projeto é a Fábrica Inteligente, para incluir tecnologias fundamentais como sistemas ciberfísicos e a internet das coisas.

O termo Indústria 4.0, que é usado quase exclusivamente na Alemanha, denota o quarto estágio da revolução industrial. Após a invenção das máquinas movidas a vapor, dos transportadores e da informatização de escritórios, o foco agora está na integração das tecnologias da web em produtos e na engenharia de produção. Fora da Alemanha, Indústria 4.0 é mais conhecida como Internet Industrial.

Uma das tecnologias da Indústria 4.0 são os sistemas ciberfísicos, que combinam tecnologias mecânicas e de computador e também são conhecidos como mecatrônica. Eles são fundamentais na criação de sistemas o mais autônomos possível.

Eles incluem as etapas iniciais em direção a carros sem motorista, como o Google Car, bem como o Rover que está atualmente explorando Marte. Embora o Rover de Marte seja gerenciado a partir de um centro de controle, ele ainda é um dispositivo autônomo.

Devido ao tempo que leva para transmitir um sinal da Terra a Marte, o Rover não pode ser pilotado com controle remoto “normal”.

Os sensores locais do Rover observam seu entorno e seu software analisa os dados resultantes, toma decisões e dá comandos de direção que são executados pelas partes mecânicas.

Esses conceitos já foram implementados nas funções de assistência de estacionamento e prevenção de colisão em determinados carros. Os principais recursos dos sistemas ciberfísicos incluem claramente sensores que observam seu entorno e software embarcado para monitorar e conduzir o sistema de forma autônoma.

Os sistemas ciberfísicos têm o potencial de aumentar significativamente a produtividade na fabricação e na cadeia de fornecimento. Os processos que tinham apenas o fluxo de trabalho de produção controlado agora estão sendo estendidos a objetos (ou dispositivos).

Esses objetos se tornam parte de um processo, e os processadores são incorporados aos objetos. Esse fenômeno pode ser resumido pelo termo “Fábrica Inteligente”, uma combinação de logística de produção de toda a empresa, interação homem-máquina e máquina-máquina, bem como replicação 3D em aplicações industriais.

O resultado é mais autonomia e processos de produção inteligentes que podem se controlar e se regular. As vantagens incluem a otimização do processo de fabricação que vai além da produção enxuta, juntamente com a prevenção de danos e acidentes devido à detecção oportuna de problemas e riscos.

Esse já é um conceito familiar em TI com sistemas de autocorreção, nos quais quaisquer erros que surgem são detectados e resolvidos pelo próprio sistema. A iniciativa da Indústria 4.0 foi projetada para levar esse conceito a coisas como processos de produção no nível meta e os próprios produtos no nível de instância. Um exemplo seria a criação de um replicador 3D visto como um processo de produção cujo produto final é o replicador 3D.

A segunda tecnologia inerente à Indústria 4.0 é a internet das coisas. A ideia por trás disso é que os dispositivos podem ser interconectados pela internet e se comunicarem entre si.

Com sua iniciativa da Indústria 4.0, o governo alemão está focando na “Fábrica Inteligente”, em sistemas e processos de produção inteligentes, bem como na criação de locais de produção distribuídos e em rede. O objetivo é fortalecer e avançar a posição da Alemanha como um país industrial e exportador – a manufatura que foi terceirizada para países de baixo salário pode ser trazida de volta para a Alemanha.

No entanto, ainda há um longo caminho a percorrer antes de alcançarmos a Indústria 4.0. Ainda existem dificuldades em dominar a segurança e gerenciar o volume de comunicações e dados.

A segurança é claramente a principal prioridade. Ela abrange dois aspectos principais: a confiabilidade do software embarcado e a proteção contra hackers.

Basta imaginar uma falha no sistema de um carro autônomo a 130 km/h em uma rodovia, ou um ataque cibernético em um local de produção em plena operação! Quanto à gestão e análise de volumes de dados muito grandes, isso é coberto pelo termo “big data”, para o qual novas tecnologias e processos estão surgindo no mercado em ciclos de inovação muito rápidos. Esses problemas parecem ser relativamente fáceis de resolver.

Outros problemas incluem a questão da padronização de protocolos e interfaces. No final das contas, isso dependerá da disposição da indústria em colaborar nas iniciativas da Indústria 4.0.

Além disso, há também um problema muito diferente para a Indústria 4.0: ela criará mais empregos do que destruirá? Uma das primeiras opiniões sobre esse assunto é do MIT, que diz que, pela primeira vez na história, até as tecnologias atuais destroem mais empregos do que criam. Como resultado, a sociedade enfrenta um desafio social e econômico até então desconhecido. Ainda não surgiu uma solução, mas é um fenômeno que precisamos abordar com urgência.

Indústria 4.0 é um termo que a Rockwell Automation há muito tempo se refere como produção inteligente ou convergência de produção. Nesta Connected Enterprise o chão de fábrica se conecta com os sistemas de toda a empresa de maneira integrada e segura para utilizar novas tecnologias, como dispositivos móveis, a nuvem e big data.

Publicado 26 de fevereiro de 2014


Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Como a Indústria 4.0 afeta os negócios?
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.