Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Como um contator pode gerar economias de custo durante o tempo de projeto de um painel?

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Como um contator pode gerar economias de custo durante o tempo de projeto de um painel? hero image

Mão de obra de engenharia. Mão de obra de instalação. Grandes fontes de alimentação. Grandes transformadores. Painéis enormes. Uma imensa quantidade de energia para alimentar a eletrônica.

Ao considerar essa lista, o preço do seu painel está aumentando quando você preferiria gastar esse dinheiro em outro lugar?

Quando você pensa em cortar custos, sua mente provavelmente salta para coisas como reduzir a fiação ou uma instalação e teste mais rápidos. Muito provavelmente, "contatores" não é o primeiro pensamento que vem à sua mente quando você tenta economizar dinheiro.

No entanto, os contatores modernos agora são projetados para oferecer redução de custo que você deve considerar ao tentar cortar custos para seu painel. Mas como exatamente um contator pode economizar dinheiro? Existem vários recursos que são projetados nos contatores modernos para otimizar seu orçamento.

Bobina universal

O primeiro recurso que os contatores modernos oferecem é uma bobina universal eletrônica de ampla faixa. Tradicionalmente, os contatores tinham uma bobina destinada à alimentação CA ou CC.

Para projetar um painel, você precisaria pesquisar uma infinidade de números de peça de um produto para encontrar a bobina que atenda às necessidades específicas de sua aplicação. Para cada contator necessário, você precisaria gastar um tempo valioso para examinar inúmeras bobinas com diferentes opções de CA ou CC, faixas de hertz e faixas de tensão. 

Agora, os contatores modernos se afastaram do uso de bobinas tradicionais que eram destinadas à operação CA ou CC. Novas bobinas universais eletrônicas de ampla faixa possuem capacidades de alimentação CA e CC em uma única bobina. Essas bobinas também são capazes de lidar com faixas de tensão maiores.

Isso significa que uma nova bobina em contatores modernos pode cobrir as faixas de potência e tensão de inúmeras bobinas tradicionais. Em vez de pesquisar uma infinidade de números de peça para encontrar o produto que atende à sua especificação, você só precisa considerar algumas opções que abrangem as opções tradicionais, economizando tempo de projeto e custo de mão de obra.

As novas bobinas não apenas reduzem os números de peça, mas também apresentam menor consumo de energia do que as bobinas tradicionais. De fato, os contatores modernos podem ter uma redução média de 40% no consumo de energia em comparação com os contatores legados. Com o tempo, e especialmente com inúmeros contatores, isso pode resultar em grandes economias de custo em energia.

...contatores modernos podem ter uma redução média de 40% no consumo de energia em comparação com contatores legados.

Como as bobinas eletrônicas universais de faixa ampla exigem menos consumo de energia, outros eletrônicos que suportam o contator também podem ser reduzidos para economias de custo. Por exemplo, o transformador de controle e a fonte de alimentação podem ser reduzidos porque um transformador de controle grande e uma fonte de alimentação grande não são mais necessários para suportar a bobina com eficiência energética.

Dimensão pequena e peso leve

O segundo recurso de economias de custo dos contatores modernos é seu tamanho pequeno e peso leve quando comparados aos contatores antigos. Os contatores modernos são, em média, 25% menores em largura do que os produtos antigos e 50% mais leves. Essa redução de tamanho permite economias significativas no espaço do painel, não apenas do contator, mas também do transformador de controle e da fonte de alimentação menores que agora podem acompanhar o contator.

Com a redução de tamanho, podem ser usados painéis menores, resultando em grandes economias de custo. Além disso, os contatores mais leves permitem um transporte e instalação mais fáceis e menos dispendiosos. Em vez de usar guindastes e máquinas grandes para mover contatores volumosos, os contatores menores e mais leves podem ser movidos e instalados com pouco incômodo.

Certificações ampliadas

O terceiro recurso dos contatores modernos são as certificações ampliadas que permitem que o mesmo produto seja certificado em todo o mundo. Tradicionalmente, ao comprar um contator, você teria que dedicar tempo para descobrir qual produto era certificado em determinadas regiões do mundo.

Um produto pode ter sido certificado em uma região, mas não globalmente, portanto, diferentes produtos precisariam ser usados para diferentes regiões do mundo. Agora, os contatores modernos são certificados globalmente, garantindo uma seleção de produto simplificada que pode gerar economias de custo de mão de obra na fase de projeto da escolha de um contator.

Quer reduzir custos em seu painel? Da próxima vez que estiver pensando em maneiras de reduzir seus custos, considere as pequenas mudanças que você pode fazer com contatores modernos que podem levar a grandes economias de custo em mão de obra, espaço e energia ao longo do tempo.

Publicado 2 de maio de 2018


Hannah M. Schermerhorn
Hannah M. Schermerhorn
Marketing Engineer, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left Como um contator pode gerar economias de custo durante o tempo de projeto de um painel?
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.