Loading
Blog | Perspectivas de Gestão
Recent ActivityRecent Activity

Uma abordagem com 5G como facilitador: como ela ajuda os fabricantes a construir a fábrica do futuro

Como será a fábrica do futuro? Analisamos como o 5G revolucionará todos os setores de produção.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Uma vista genérica da cidade

A tecnologia nunca para. A mudança é inevitável, com as tecnologias dominantes do dia a dia eventualmente dando lugar a novas ondas de inovação que impulsionam um setor para frente. Essa tendência está atualmente em jogo no mundo da fabricação e das operações B2B, já que o 4G, o padrão de comunicação dominante da última década, está sendo substituído pelo 5G.

Embora eventualmente o próprio 5G seja substituído pela próxima geração, agora ele oferece aos fabricantes a promessa de ser uma tecnologia sem fio viável para aumentar e até substituir as conexões de rede industrial com fio tradicionais. Isso tem o potencial de ser uma mudança de paradigma que pode ajudar a definir e construir as fábricas do futuro. Uma que ajuda a reduzir os gastos e o tempo de lançamento no mercado, ao mesmo tempo em que melhora a flexibilidade da organização e a comunicação.

Para os fabricantes, o 5G agora é um facilitador da transformação digital na produção inteligente para ajudar a entregar resultados de negócios que vão desde incentivar a agilidade até melhorar a sustentabilidade. As operações industriais podem aproveitar o aumento do 5G para atender à sua necessidade de conectividade sem fio de alto desempenho e usá-lo para evoluir para uma empresa mais conectada.

Flexibilidade em um mundo 5G

A fábrica do futuro é construída sobre uma base de flexibilidade. Os últimos anos ilustraram a necessidade de poder mudar rapidamente para lidar com uma situação em constante mudança e demonstraram como a capacidade de manter a capacidade operacional durante períodos de fluxo é fundamental para o sucesso.

Isso pode significar alterar máquinas para produzir um produto final diferente ou ajustar sistemas para incorporar novos projetos, mas sempre volta à necessidade de ter a flexibilidade operacional necessária desde o início.

O 5G oferece essa flexibilidade e agilidade no chão de fábrica, reduzindo os prazos para obter insights baseados em dados e a transferência rápida e transparente de dados, seja de máquina para máquina ou de máquina para robô. Um elemento-chave que o 5G pode fornecer é a tecnologia de comunicação de baixa latência, maior confiabilidade e maior capacidade em comparação com as gerações anteriores de redes móveis, o que significa que mais dados podem ser transmitidos mais rapidamente e com menos atraso. Isso é importante para permitir a colaboração entre dispositivos e sistemas em tempo real, a fim de operar de forma eficaz e reduzir o tempo de parada não programada, que pode ser extremamente caro para os fabricantes.

Explorando soluções de gestão de borda industrial
Explorando soluções de gestão de borda industrial
Blog
Blog
Explorando soluções de gestão de borda industrial
O paradigma da computação de borda chegou e os líderes de IX estão se preparando para novas oportunidades. Explore soluções de gestão de borda de um líder industrial comprovado.

Habilitando comunicações imediatas

No entanto, alcançar um nível maior de flexibilidade requer que as comunicações sejam instantâneas. Com máquinas mais autônomas operando de forma independente e veículos não tripulados se tornando comuns no chão de fábrica, as comunicações entre operadores e máquinas ganham maior prioridade. Na era da produção inteligente, onde a flexibilidade e a agilidade são fundamentais, ser capaz de se comunicar de forma imediata e precisa é muito importante quando as necessidades estão mudando.

Aqui, o 5G pode ser um facilitador para comunicações contínuas. Mensagens de baixa latência, em que um robô pode se comunicar com um framework de operador centralizado sobre as operações necessárias, permitem que os fabricantes tenham maior visibilidade de todo o processo. Mas tudo isso é construído com base em comunicações confiáveis. Atualmente, as comunicações podem ocorrer em todos os cenários em um chão de fábrica, seja por meio de wi-fi de malha fechada ou cabos com fio, no entanto, mais pode ser alcançado por meio de comunicação sem fio.

Ao criar uma malha de comunicação sem fio de centenas, até mesmo milhares de sensores, atuadores e máquinas, é possível alcançar comunicações contínuas entre humanos e máquinas para ajudar a definir a fábrica 5G do futuro.

A força de trabalho 5G

Com comunicações mais rápidas entre máquinas, vêm comunicações mais rápidas entre pessoas. A fábrica do futuro é aquela que facilita o trabalhador conectado. Avançando, não se trata simplesmente de conectar um trabalhador a uma máquina ou a um ativo, mas também de conectar pessoas a pessoas.

Com um pessoal mais móvel e disperso, operações suaves exigem comunicação em tempo real. Isso ajuda os trabalhadores a entender onde são necessários a seguir ou qual será o próximo trabalho, tudo facilitado pelas capacidades sem fio 5G. Mesmo que estejam recebendo essas mensagens ou suporte de outro trabalhador que está potencialmente a milhares de quilômetros de distância. Simplificando, o 5G remove as fronteiras geográficas e torna o mundo um lugar mais conectado para trabalhar.

O 5G também pode ser um facilitador de uma fábrica mais segura para os trabalhadores. Os trabalhadores podem carregar dispositivos e chips variáveis em seus bolsos que são sensores híbridos que exigem comunicações sem fio para alertá-los quando se aproximam demais de uma máquina ou entram em uma área potencialmente perigosa para eles. Com esses sensores em funcionamento e se comunicando em tempo real, os problemas podem ser detectados antes de acontecerem e, portanto, podem ser evitados. 

Conectando pessoas, processos e dados

À medida que novas tecnologias como o 5G se tornam mais prevalentes, mais simplificadas e mais onipresentes no mundo da manufatura, forjar conexões fortes entre pessoas, processos e dados se torna cada vez mais importante.

Neste mundo em constante conexão, o 5G permite que tudo funcione de forma mais suave, até mesmo permitindo que níveis maiores de colaboração ocorram. Embora a transição para o wi-fi apresente muitos benefícios financeiros, operacionais e sustentáveis para uma organização de manufatura, é o ambiente colaborativo que ele ajuda a criar que pode fornecer os maiores benefícios.

Conectar pessoas, processos e dados para gerar insights acionáveis em tempo real é a base sobre a qual as fábricas do futuro serão construídas, e as comunicações híbridas por meio das capacidades do 5G permitirão que esses objetivos sejam alcançados em escala industrial.

 
Para saber mais, visite-nos na Hannover Messe 2023, de 17–21 de abril de 2023.

Publicado 28 de fevereiro de 2023

 
Topics: The Connected Enterprise Management Perspectives

Sachin Mathur
Sachin Mathur
Diretor da EMEA, Software & Control Business Segment, Rockwell Automation
Sachin é especializado em conduzir programas de transformação organizacional; identificar e viabilizar resultados de negócios do cliente final por meio de novas tecnologias e ecossistemas de parceiros. Ele é um verdadeiro defensor de estratégias de execução “fora da caixa” e de impulsionar a transformação digital ao unir forças com especialistas em domínio em um ecossistema de parceiros.
Conectar:
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Como o 5G ajuda os fabricantes a construir a fábrica do futuro
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.