Loading
Blog | Software
Recent ActivityRecent Activity

5G Release 17 do 3GPP e o ambiente de trabalho industrial

Avanços empolgantes no mundo da tecnologia 5G

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Um engenheiro verificando informações da máquina em um tablet em uma fábrica, depósito do futuro próximo

Você está pronto para algumas notícias empolgantes no mundo da tecnologia 5G? O lançamento mais recente do 3GPP, a organização que reúne a especificação do 5G, traz mudanças significativas que certamente proporcionarão aprimoramento aos espaços de trabalho industriais. A Release 17, disponível desde outubro de 2022, foca no aprimoramento do espectro mmWave, uma largura de banda essencial usada pelo 3GPP. Esta não é uma atualização pequena – esta atualização adiciona cerca de 1 / 5 a mais de uso de espectro do que as versões anteriores, o que se traduz em um aumento massivo na capacidade de dados.

O que é mmWave?

Mas vamos voltar um pouco – o que exatamente é mmWave, você pode estar se perguntando? Em resumo, são as faixas de frequência no intervalo de 24 GHz a 300 GHz. A Release 17 aprimora o espectro mmWave, chamado FR2-2, para usar a faixa de 52.6–71 GHz. Isso significa que as redes 5G poderão lidar com ainda mais dados, o que é uma ótima notícia para quem depende de velocidades de internet ultrarrápidas.

Uma das coisas mais empolgantes sobre essa atualização é que o espectro mmWave está em uma parte mais alta do espectro, o que limita seu uso a uma faixa mais próxima. Mas não se deixe enganar – com a ajuda da tecnologia de formação de feixe, a capacidade de alcance é significativamente aumentada em comparação com a faixa padrão de 3.5 GHz. A formação de feixe pode ser usada de várias maneiras para melhorar a cobertura, a eficiência da rede e reduzir a interferência, tornando as redes 5G ainda mais confiáveis do que antes.

Como o número de bandas de frequência está relacionado à capacidade de dados?

Pense em uma frequência como um canal de cabo, ela fornece vídeo (pense que vídeo são dados) 24 / 7. Se você adicionar outra frequência, estará adicionando vários canais de cabo diferentes e aumentando significativamente a quantidade de dados transmitidos.

Quanto a largura de banda aumentará, e quantos dados poderão ser transmitidos?

Então, de quantos dados estamos falando aqui? A atualização FR2-2 adiciona quase 18 GHz em nova largura de banda, o que é um aumento significativo. E como a largura de banda está dentro de uma faixa de alta frequência utilizável, é perfeita para locais como estádios, docas, depósitos ferroviários e grandes pisos de fábrica. A especificação FR2-2 5G NR fornece recursos aprimorados para casos de uso que exigem latência ultrabaixa e taxa de transferência ultra-alta. Isso significa que inclui recursos como operação duplex por divisão de frequência (FDD) e duplex por divisão de tempo (TDD), suporte para arranjos de antenas Massive MIMO (Multiple Input Multiple Output), formação de feixe e rastreamento de feixe. Também suporta múltiplas tecnologias de acesso, como acesso múltiplo por divisão de frequência ortogonal (OFDMA) e acesso múltiplo não ortogonal (NOMA).

Por que os AGVs são uma combinação natural para a tecnologia de espectro mmWave mais alto?

Um dos casos de uso mais empolgantes para a tecnologia de espectro mmWave mais alto são os Veículos Guiados Autonomamente (AGVs). Os AGVs exigem muito esforço para projetar, comissionar e manter devido à quantidade de controle realizada no próprio veículo. Ao criar um caminho para dados de baixa latência, grande parte do controle pode ser feita externamente, tornando o AGV mais ágil e de custo otimizado. A distância que os AGVs normalmente percorrem está dentro do alcance de uma antena mmWave e a comutação pode ser coordenada para permitir a troca em longas distâncias.

Então, aí está – a versão mais recente do 3GPP está pronta para revolucionar o mundo da tecnologia 5G, especialmente quando se trata de aprimoramento de mmWave para o local de trabalho industrial. Com a atualização FR2-2, podemos esperar velocidades de internet ainda mais rápidas, redes mais confiáveis e casos de uso empolgantes como AGVs. É um mundo novo e corajoso lá fora, e mal podemos esperar para ver o que vem a seguir!

Quer mais informações sobre 5G? Confira nosso white paper sobre 5G na fábrica.

Publicado 14 de agosto de 2023

Topics: Software Evolution

Rob Lodesky
Rob Lodesky
Gerente de contas-chave, HMS Networks
Rob está em seu 9º ano na HMS Industrial Networks e atualmente ocupa o papel de gerente de contas-chave. Rob trabalhou em vários papéis na indústria de automação e comunicação industrial desde 2005.
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left 5G Release 17 do 3GPP e o ambiente de trabalho industrial
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.