Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Manufatura de alto desempenho para a indústria de bateria

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Manufatura de alto desempenho para a indústria de bateria hero image

Como o mercado de veículos elétricos (VE) tem crescido de forma constante há vários anos, a demanda por baterias para VE tem apresentado um crescimento consistente subsequente. Os dados da McKinsey mostram que, em 2017, os fabricantes globais de baterias para VE produziram uma capacidade de armazenamento estimada em 30 GW·h. Isso é quase 60 % a mais do que no ano anterior — uma tendência que parece estar se consolidando.

A origem dessa tendência é uma mistura de prioridades do consumidor em mudança e um impulso por políticas mais sustentáveis em relação aos carros movidos a gasolina e diesel.

Alguns países, especialmente Dinamarca e Islândia, já anunciaram planos para proibir a venda de veículos movidos a combustíveis fósseis até 2030. E, embora outros possam ter prazos mais distantes, por enquanto, podemos esperar que a demanda pela fonte de veículos de emissão zero – baterias integradas – cresça substancialmente.

Preparar

Até recentemente, os fabricantes de baterias conseguiram atender à demanda de baixo volume usando automação limitada e um sistema de informações desconectado. Mas essa abordagem não será suficiente para fornecer os bilhões de watts de energia que os veículos elétricos exigirão no futuro. Não apenas a demanda por VEs disparará, a vida útil de uma bateria, embora melhore a cada ano, ainda é finita, e, portanto, a necessidade de substituições provavelmente continuará.

No entanto, o mercado de baterias para veículos elétricos é dominado por fabricantes asiáticos, embora os fabricantes de automóveis europeus tenham se esforçado ativamente para garantir um fornecimento suficiente de baterias. Portanto, há uma oportunidade substancial aqui para os fabricantes de baterias europeus entrarem no mercado e atenderem à demanda do mercado.

Dada a natureza dessas próprias baterias e o quão desafiador é enviá-las, faria muito mais sentido para os fabricantes de baterias estabelecer fábricas mais próximas de casa do que transportar as mercadorias.

Isso começou a ocorrer recentemente, com as operações mais bem-sucedidas sendo inteligentes, altamente automatizadas e conectadas de forma eficiente. Nesse sentido, nem todos os fabricantes ainda fizeram os investimentos necessários.

De fato, o desafio não é apenas acompanhar a demanda por baterias; é também acompanhar a rápida evolução da tecnologia de baterias. À medida que a tecnologia de baterias muda rapidamente, você precisa ser capaz de ajustar e produzir eficientemente vários tipos de baterias. É vital que você seja capaz de mudar suas linhas de produção rapidamente, enquanto ainda gerencia a rentabilidade e o controle de qualidade. É aí que a automação se torna fundamental.

Pesquisas recentes da Rockwell Automation mostram que líderes seniores em todo o mundo disseram que aumentar a eficiência operacional é a maior prioridade para suas iniciativas digitais – exceto no setor automotivo.

Nesse setor, a principal prioridade era impulsionar a inovação. De fato, como disse um líder empresarial automotivo: “Você precisará implementar novas tecnologias para acompanhar as mudanças nos gostos do consumidor.”

 

Preparar

Além de formar parcerias poderosas de baterias em regiões de produção, o que pode ser demorado e caro a longo prazo, adotar novas tecnologias é o caminho mais rápido a seguir. A boa notícia é que acompanhar a rápida evolução da tecnologia de baterias não é impossível.

Na maioria dos casos, nem precisa ser difícil. Os fabricantes precisarão investir em sistemas de alto desempenho, mas não precisam fazer tudo de uma vez. A transição para operações automatizadas pode acontecer em fases, em um ritmo e escala que sejam sustentáveis e práticos.

Um sistema de execução de manufatura (MES) pode ser a resposta? Para os fabricantes de baterias, um sistema de execução de manufatura pode fornecer uma base sólida para construir uma operação automatizada de alto desempenho. Os fabricantes podem integrar sistemas de controle e de negócios para gerar e rastrear melhor dados de produção valiosos, que podem ser analisados e transformados em insights acionáveis.

Os fabricantes de baterias enfrentam uma infinidade de desafios, e um bom sistema de execução de manufatura pode resolvê-los. A qualidade e o desempenho da máquina podem ser padronizados integrando as instruções de trabalho do processo às máquinas.

Além disso, um bom aplicativo de sistema de execução de manufatura também pode informar quando o processo de uma máquina está saindo dos limites prescritos. Assim, mesmo que a tecnologia para a fabricação de baterias se torne cada vez mais complexa, os fabricantes podem responder a possíveis problemas em tempo real, antes que se tornem um problema para o negócio.

Os aplicativos de sistema de execução de manufatura também podem ser dimensionados para cima ou para baixo, dependendo da necessidade, permitindo que as empresas tenham flexibilidade e otimização durante períodos críticos de crescimento. A chave para processos de fabricação de baterias bem-sucedidos é abraçar a inteligência, ao mesmo tempo em que se tem a capacidade de responder ao ritmo contínuo dos avanços tecnológicos.

 

Ir

Em conclusão, os fabricantes de baterias devem considerar os seguintes pontos para aproveitar as oportunidades existentes na fabricação de baterias:

  • Dimensione a produção ao longo do tempo: você pode passar para operações automatizadas em fases e aumentar gradualmente à medida que comprova o retorno do investimento.
  • Use um sistema de execução de manufatura: isso servirá como sua base para construir uma operação de automação de alto desempenho e expandir seus negócios.
  • Prepare-se para o longo prazo: faça parceria com especialistas como a Rockwell Automation, que podem ajudá-lo em cada etapa do processo.

 

Lembre-se

Embora a criação de uma empresa conectada seja benéfica para qualquer fabricante, o aumento acentuado (e a adoção futura prevista) das vendas de veículos elétricos está criando uma urgência e um incentivo ainda maiores.

Ao investir tempo para criar uma estratégia de produção inteligente e trazer as tecnologias e os parceiros certos, você estará na melhor posição para colher os frutos à medida que o mercado cresce.

Se você deseja saber mais sobre fabricação de alto desempenho para a indústria de baterias e vai participar da Battery Show Europe 18–20 de maio de 2021 na Messe Stuttgart,  Stuttgart, Alemanha, você é bem-vindo para ver minha apresentação no evento.

Publicado 6 de março de 2020

Topics: Automotivo e pneus

Andy Bell
Andy Bell
Gerente de Parceiros de Tecnologia da EMEA, Rockwell Automation
Com mais de 22 anos na Rockwell Automation, Andy adquiriu amplo conhecimento sobre nosso foco na indústria centrada no cliente e, em particular, sobre como a PartnerNetwork pode ajudar nossos clientes a ter sucesso. Antes de ingressar na Rockwell Automation, Andy trabalhou com integradores de sistemas e tem uma sólida formação em fundo de engenharia. Andy ocupou várias funções na Rockwell Automation e trabalhou em vendas geográficas, gestão de contas globais e liderança de segmento OEM. Seus últimos 15 anos foram em funções de vendas internacionais, portanto, Andy também traz uma compreensão de diferentes culturas e desafios.
Conectar:
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recommended For You

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Manufatura de alto desempenho para a indústria de bateria
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.