Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

A chuva está chegando, mas onde está o plano de recuperação de águas pluviais?

Os governos locais precisam de um plano para capturar, armazenar e realizar o tratamento da água da chuva de forma eficaz.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Estação de tratamento de efluentes

A recuperação de águas pluviais, a prática de coletar água da chuva, vem sendo realizada há séculos com o objetivo de reduzir o consumo de água tratada e aumentar os esforços para operar de forma sustentável.

Hoje, à medida que as cidades e as populações crescem, o interesse em uma melhor gestão de águas pluviais está aumentando. Os governos há muito entendem que a gestão responsável de águas deve ser alcançada para atender às necessidades do crescimento populacional.

Até agora, conseguimos atender às nossas necessidades nos Estados Unidos, mas com uma população de mais de 320 milhões de pessoas, as exigências estão crescendo e o mesmo acontece com a indústria de recuperação de águas pluviais.

À medida que os governos locais implementam regulamentações e regras para gerenciar, capturar e proteger suas águas pluviais, empresas como a nossa são cada vez mais solicitadas a ajudar os municípios a otimizar sua infraestrutura para melhorar a recuperação de águas pluviais.

Por exemplo, algumas cidades proibiram a coleta de água da chuva em recipientes de armazenamento em propriedades privadas. Quando a chuva cai nessa cidade, a cidade está reivindicando que a água que cai do céu pertence a ela.

Em outras cidades, a jardinagem adequada é necessária para evitar o escoamento de águas pluviais. Multas podem ser aplicadas aos proprietários cujas escolhas de jardinagem não permitem níveis aceitáveis de recarga de água subterrânea.

Where Do We Put It?

À medida que os municípios buscam aumentar a capacidade de águas pluviais, surge outro problema: onde armazenar a água coletada?

As opções acima do solo geralmente exigem um espaço considerável e são suscetíveis a impactos ambientais.

O armazenamento subterrâneo de água ou a recarga de aquíferos é uma segunda opção que tem seu próprio conjunto de complicações, incluindo a intrusão de água salgada, custos de injeção e elevação, para citar alguns.

Where is This Headed?

Os governos estão tomando ação com investimentos em infraestrutura de água em tecnologias avançadas de tratamento e recuperação de água.

Grandes municípios estão liderando o caminho com projetos que se concentram no tratamento de efluentes para recarga potável de locais de armazenamento existentes acima e abaixo do solo.

No entanto, se eles puderem capturar mais águas pluviais diretamente da fonte, custos reduzidos para tratamento podem resultar em retornos mais rápidos sobre seus investimentos.

Em 2017 e nos anos seguintes, a atenção contínua à infraestrutura que permite a recuperação, o armazenamento e o tratamento de águas pluviais será crucial para as cidades que buscam fornecer água limpa a uma população crescente.

Além disso, é importante iniciar as conversas difíceis que precisaremos ter sobre a propriedade da água, conforme ela se aplica às linhas de distrito e bacias hidrográficas.

Interessado em mais informações sobre recuperação de águas pluviais? Visite nossa página de tratamento de efluentes municipal ou entre em contato conosco.

Publicado 4 de outubro de 2017

Topics: Saneamento

Bret Young
Bret Young
Area Manager, Power Control, Rockwell Automation
Conectar:
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.
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
  5. Chevron LeftChevron Left A chuva está chegando, mas onde está o plano de recuperação de águas pluviais?
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.