Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Observações de fábrica nova para líderes do setor

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Observações de fábrica nova para líderes do setor hero image

Naturalmente, quase todos os executivos seniores do setor que conheço buscam tornar suas empresas existentes mais eficientes e produtivas.

Traçar um curso através do ciclo constante de atualizações e melhorias que mantém a indústria moderna viável pode ser um grande desafio.

Integrar soluções de controle, segurança, proteção e sistema de execução de manufatura mais eficientes, bem como substituir equipamentos no fim da vida útil em uma instalação, exige uma combinação muito particular de pragmatismo e visão.

Tenho muito orgulho da forma como os engenheiros da Rockwell Automation enfrentam consistentemente esses desafios e ajudam nossos clientes a tornar as instalações mais produtivas, eficientes e sustentáveis, independentemente do setor.

Melhorar uma fábrica existente não é toda a história, no entanto; também há momentos em que os clientes estão criando uma fábrica totalmente nova. Em qualquer projeto de fábrica nova, é vital manter o foco aguçado na produtividade.

Isso pode parecer óbvio, mas a produtividade na era da The Connected Enterprise® é sobre ser flexível e preparada para o futuro – não apenas nos equipamentos e sistemas que você instala – mas também na maneira como a fábrica usa os dados para aproveitar ao máximo seu pessoal e cadeia de fornecimento.

Indiscutivelmente, quando se trata de projetos de fábrica nova, a era da Internet das coisas industrial está muito presente. Sei que falo pela equipe da Rockwell Automation que trabalha com a Jaguar Land Rover, quando digo que estamos muito orgulhosos de desempenhar um papel na entrega de soluções de fábrica novas, flexíveis e produtivas para uma marca tão renomada.

Também ficamos encantados por ter um carro Jaguar F-Pace na Hannover Messe para nos ajudar a explicar nossa visão da The Connected Enterprise®.

Como eu disse, pode parecer um pouco óbvio querer que uma fábrica seja o mais produtiva possível, mas o que mudou nos últimos anos é a quantidade de maneiras pelas quais a produtividade pode ser projetada e como as tecnologias flexíveis podem oferecer produtividade aprimorada e preparada para o futuro.

Por exemplo, as tecnologias iTRAK e MagneMotion ajudam a mover peças e produtos pela fábrica de forma mais eficiente e com menos manutenção do que os métodos tradicionais.

Além disso, elas podem ser programadas e reprogramadas para executar diferentes funções em diferentes momentos ou para diferentes volumes de produção. Essas funções podem ser alteradas com o toque de um botão (ou melhor, de uma tela), e novas funções podem ser adicionadas com novas linhas de produto ou recursos. Isso significa que os tempos de transição são muito reduzidos e a instalação se torna imediatamente mais produtiva e melhor capaz de se adaptar a mudanças futuras também.

Quando novas tecnologias de movimento flexíveis como essas estão operando em uma Connected Enterprise® totalmente conectada, os gerentes de instalação podem se beneficiar ainda mais ao desbloquear o potencial de seus dados.

Com visibilidade sem precedentes do desempenho dos equipamentos no chão de fábrica, os dados podem ser analisados e transformados em inteligência de negócios acionável. Esse conhecimento em tempo real pode ajudar a melhorar a eficiência da manutenção, reduzir o tempo de parada não programada e medir a produtividade de novas maneiras.

Levar novos níveis de inteligência de negócios do nível da máquina para os níveis de sistema de execução de manufatura (MES) e ERP da empresa significa que a fabricação pode se tornar uma parte integrada de toda a cadeia de fornecimento.

Já houve um momento melhor para construir uma nova instalação? É difícil pensar em um! A boa notícia para aqueles que não podem começar do zero é que a produtividade e a flexibilidade da instalação existente podem ser aprimoradas integrando tecnologias mais recentes como parte das atualizações de fim de vida "normais".

Os princípios da Connected Enterprise® podem oferecer enormes benefícios a qualquer instalação que adote uma abordagem estratégica em direção a um ambiente que une Tecnologia da Informação (TI) e Tecnologia Operacional (TO) para aproveitar os dados já disponíveis.

Se você quiser saber mais sobre o que é possível em sua instalação, fale com sua equipe local da Rockwell Automation.

Publicado 11 de setembro de 2017

Topics: Automotivo e pneus

Thomas Donato
Thomas Donato
Senior Vice President, Global Sales and Marketing, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left Observações de fábrica nova para líderes do setor
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.