Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Obtenha mais por menos: a Connected Enterprise® proporciona produtividade

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Obtenha mais por menos: a Connected Enterprise® proporciona produtividade hero image

Os primeiros esforços na adoção de tecnologias da Internet das Coisas (IoT) geralmente se concentram em corrigir ou estabilizar as operações: manutenção de equipamentos, entrega de produtos de qualidade no prazo, segurança dos trabalhadores e melhoria da segurança de dados.

Logo depois, outros benefícios aparecem, à medida que a Connected Enterprise® recém-conectada começa a antecipar os requisitos de produção — melhorando a produtividade em toda a organização:

  • Desenvolvimento de novos produtos: Compartilhar informações em tempo real em toda a empresa permite que os departamentos colaborem no desenvolvimento de novos produtos, garantindo a rápida transferência de inovações da P&D para o mercado. As especificações de processo e ferramentas podem ser desenvolvidas muito antes de uma transferência de produção, com novos requisitos avaliados em relação às capacidades atuais — levando a lançamentos de produtos eficientes e lucrativos.

  • Confiabilidade da fábrica: O pessoal de manutenção agora pode usar dados de máquina em tempo real para empregar técnicas preditivas e evitar tempos de parada não agendado. Este é um grande problema para a maioria das fábricas: a confiabilidade da máquina (como uma porcentagem do tempo de disponibilidade agendado) tem uma média de apenas 78.3 porcentagem, e 17.3 porcentagem da manutenção é não agendado (com base na porcentagem de despesas de manutenção). A disponibilidade melhorada mantém os equipamentos funcionando — e torna os trabalhadores mais produtivos.

  • Desempenho das operações: Quando os funcionários da linha de frente estão cientes de até mesmo pequenas variações nos resultados esperados — por hora, turno, dia, semana — eles podem resolver problemas, evitar recorrências e estabelecer novas referências para o desempenho operacional. Esse ciclo contínuo de aprimoramento impulsiona uma maior produtividade, menores custos de produção e maiores lucros.

  • Colaboração da cadeia de fornecimento: Mesmo a melhor fábrica pode ser prejudicada pela falta de informações do cliente (mudanças na demanda, especificações de produto alteradas) ou problemas inesperados com fornecedores (atrasos de fornecedor, gargalos logísticos, escassez de componentes). Com uma Connected Enterprise® estendida que atinge fornecedores e clientes, a cadeia de fornecimento funciona em uníssono — e todas as partes melhoram sua produtividade.

The Connected Enterprise® oferece informações sobre o que está acontecendo agora na organização — e como as operações podem ser aprimoradas hoje e amanhã. Conecte sua empresa para melhorar a produtividade e obter vantagem competitiva.

Publicado 24 de abril de 2017


Beth Parkinson
Beth Parkinson
Market Development Director, Connected Enterprise, Rockwell Automation
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Obtenha mais por menos: a Connected Enterprise® proporciona produtividade
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.