Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Obtenha mais de seus inversores de frequência e operações com manutenção preditiva

Os inversores de frequência com manutenção preditiva podem ajudar você a evitar o tempo de parada não programada, refinar os cronogramas de manutenção e obter mais de seus investimentos em ativos de automação.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Tacômetro e ícone de óleo

Se você é como muitos proprietários de carros, leva seu carro para trocas de óleo regulares, mas tem dificuldade em acompanhar o cronograma de manutenção recomendado pelo fabricante. Você também pode se perguntar se uma troca de óleo é necessária, com base em como você dirige seu carro.

Graças aos recursos de diagnóstico dos carros que entram no mercado, agora podemos eliminar grande parte das suposições que vêm com a manutenção de nossos veículos. Os dados são coletados sobre componentes críticos do veículo e usados para nos alertar sobre problemas iminentes. Isso pode ajudar a manter nossos carros com base nas necessidades reais em vez das médias do setor e fazer isso antes que ocorra uma quebra cara e inconveniente.

Essa é a manutenção preditiva – e ela tem um potencial semelhante para manter sua operação industrial. No entanto, para entender seu verdadeiro impacto, é importante primeiro compreender a diferença entre manutenção preventiva e manutenção preditiva.

Preventivo vs. preditivo

A manutenção preventiva envolve a criação de um cronograma de manutenção para realizar a manutenção ou substituir dispositivos com base em sua vida útil esperada. Isso é certamente melhor do que uma abordagem de manutenção de "usar até quebrar", que torna o tempo de parada não agendado uma parte rotineira e cara de suas operações.

Ainda assim, a manutenção proativa é realizada com base em um cronograma definido, em vez da integridade e do desempenho reais de um dispositivo. Isso pode levar à substituição de dispositivos perfeitamente bons muito antes do necessário. Também pode deixá-lo vulnerável a um dispositivo falhar antes da data de substituição ou serviço agendado.

A manutenção preditiva, por outro lado, compila dados de um dispositivo para monitorar seu desempenho e aplica algoritmos preditivos para prever falhas muito antes que elas aconteçam. Além disso, pode ajudar a refinar seus cronogramas de manutenção e maximizar seus investimentos em ativo de automação.

A manutenção preditiva está se tornando mais valiosa à medida que mais dados se tornam disponíveis – não apenas do próprio dispositivo, mas de componentes específicos dentro do dispositivo. Isso é especialmente verdadeiro em um dos dispositivos mais importantes em sua instalação: os inversores de frequência (VFDs).

Insights preditivos mais profundos

Seja em um compressor, bomba ou prensa de estamparia metálica, os inversores de frequência executam os processos integrais que mantêm sua produção em andamento. Se um deles falhar, sua aplicação falha.

Felizmente, os inversores de frequência conectados por meio de uma rede agora podem ser acessados, analisados e rastreados ao longo do tempo. Além disso, os inversores de frequência modernos fornecem informações sobre alguns de seus componentes principais, como ventiladores, capacitores de barramento e transistores bipolares de porta isolada (IGBTs).

Os ventiladores, por exemplo, são mecânicos e acabarão se desgastando com o tempo. A geração mais recente de inversores de frequência tem algoritmos pré-construídos que monitoram especificamente o desempenho dos ventiladores e podem prever com precisão sua vida útil com base na monitoração da temperatura, velocidade de operação e horas reais de operação.

Um técnico de manutenção pode usar essas informações para reparar ou substituir o inversor de frequência ou o componente. E, como eles podem prever falhas com meses de antecedência, podem planejar esses serviços em torno de eventos de tempo de parada agendado e garantir que as peças sobressalentes estejam disponíveis.

Você está atrasado?

Se você não tem certeza se a manutenção preditiva ajudaria suas operações, pergunte a si mesmo:

  • Você sofre com paradas regulares por causa do desempenho operacional do inversor de frequência?
  • Você agenda manutenção regular para substituir componentes como ventiladores, filtros e IGBTs do inversor de frequência sem saber se terá um problema?
  • Você está usando seu orçamento operacional em vez do orçamento de manutenção para resolver problemas do inversor de frequência?

Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, é hora de considerar tornar os inversores de frequência com recursos de manutenção preditiva uma prioridade. Você pode saber mais sobre as opções de inversores de frequência.

Publicado 27 de fevereiro de 2017


Andy Gagnon
Andy Gagnon
Product Manager, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left Obtenha mais de seus inversores de frequência e operações com manutenção preditiva
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.