Uma mudança que você pode fazer hoje
Empresas em todo o mundo já estão usando soluções de inteligência operacional empresarial para criar operações mais competitivas.
Um grande produtor de alimentos e bebidas, por exemplo, está usando uma solução em dezenas de seus locais de fabricação. Os trabalhadores agora têm acesso baseado em função a métricas e informações padronizadas em tempo real, apesar de inúmeros sistemas. O resultado? A empresa aumentou a produtividade em 5–8 % em suas fábricas.
Este caso de uso é um exemplo perfeito de como uma solução de inteligência operacional empresarial pode agregar valor às suas operações hoje.
A solução não exige uma revisão da infraestrutura. Ela pode funcionar com seus sistemas existentes para fornecer monitoração em tempo real de tudo o que você precisa saber, como a utilização de ativos, eficiência da produção, desempenho do pessoal e uso de energia.
Ela também pode funcionar com novas tecnologias capacitadoras, como realidade aumentada (AR), para ajudar você a visualizar o desempenho da produção de maneiras literalmente novas.
Na verdade, o exemplo de um operador andando pelo chão de fábrica e analisando o desempenho da máquina em seu telefone não é hipotético. É algo que uma empresa europeia já está fazendo hoje, combinando inteligência operacional em tempo real com tecnologia de AR. Agora, os trabalhadores não precisam esperar dias ou semanas para ver como estão se saindo – eles podem descobrir em um instante.
A solução também pode aproveitar o aprendizado de máquina para fornecer análise preditiva de desempenho. Isso significa não mais reagir a problemas de desempenho, mas sim obter previsões de problemas que estão prestes a acontecer, antes que afetem a produção. Esses insights podem até acionar reações automáticas, como tickets de manutenção, para ajudá-lo a resolver os problemas de forma rápida e correta.
Simples e flexível
Um benefício adicional de algumas novas soluções de inteligência operacional empresarial é sua simplicidade e flexibilidade.
Você não precisa de um diploma em TI para implementá-las e gerenciá-las. Tudo o que você precisa é de uma compreensão básica de um processo de fabricação para começar a criar painéis e relatórios usando ferramentas simples de arrastar e soltar.
Além disso, painéis e relatórios podem ser personalizados para cada usuário, seja ele um operador, gerente de fábrica ou COO.
Para saber mais sobre inteligência operacional empresarial e outras soluções inovadoras, visite a página da web do FactoryTalk InnovationSuite.