Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Obtenha uma contagem regressiva para o tempo de parada não programada com a manutenção preditiva baseada em acionamento

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Engenheiro em pé em uma refinaria de petróleo e apontando a mão para as tubulações

Você tem uma contagem regressiva para quando seus ativos críticos devem falhar? O que você poderia fazer com uma?

E se, em vez de se apressar para resolver falhas de ativos quando elas acontecem do nada, você pudesse vê-las chegando e fazer planos para resolvê-las? Você provavelmente teria mais tranquilidade, com menos agonia por falhas inesperadas e o tempo de parada não programada que vem com elas. Você também provavelmente perceberia economias financeiras ao reduzir seus gastos com manutenção e peças de reposição.

Hoje, um recurso de "contagem regressiva para falha" para seus ativos de produção não é apenas um desejo. É algo que você pode implantar usando novos inversores de frequência CA que têm manutenção preditiva avançada e integrada.

Agnóstico + Adaptativo = Preciso

A manutenção preditiva pode oferecer diferentes níveis de precisão.

Por exemplo, alguns produtos são configurados para fazer certas suposições, como as condições operacionais em que serão usados. No entanto, se um produto for configurado para as condições mais quentes possíveis, mas for usado em uma instalação resfriada, ele provavelmente alertará os usuários sobre a necessidade de manutenção ou substituição antes do que realmente é necessário. E embora essa seja uma abordagem de manutenção melhor do que esperar que os ativos falhem, ela não permite que você obtenha o máximo de desempenho ou valor de seus investimentos de capital.

Os novos inversores de frequência CA com manutenção preditiva são configurados com algoritmos agnósticos. Isso significa que o inversor não fará suposições sobre a aplicação ou as condições de operação em que você o implanta.

Em vez disso, o inversor passa seus primeiros 30 dias de operação aprendendo os estresses de suas aplicações. Ele usa sensores incorporados para monitorar estressores como temperatura, tensão, corrente e velocidade. Em seguida, ele usa modelos para converter esses estressores em dados de taxa de consumo de vida útil para componentes críticos como ventiladores e capacitores.

Após 30 dias, o inversor terá um entendimento estabelecido de sua aplicação com base em parâmetros de estresse reais – não presumidos. Mesmo depois disso, o produto continuará reaprendendo e atualizando seu modelo de caso de uso pelo menos uma vez por hora.

Os inversores de frequência CA com manutenção preditiva avançada também são adaptativos. Portanto, se um novo turno for adicionado à produção ou se um inversor for trocado de uma máquina para outra, o inversor reaprenderá como está sendo usado e adaptará suas previsões para quando seus componentes atingirem o fim da vida útil.

Esses recursos de aprendizado agnóstico e adaptativo podem ajudar você a entender a vida útil real restante dos componentes críticos do inversor. Isso permite que você os utilize em todo o seu potencial e substitua-os ou seus componentes críticos somente quando necessário.

Melhores percepções para otimizar a manutenção

Os inversores de frequência com manutenção preditiva avançada podem ajudar você a tomar decisões de manutenção mais inteligentes e precisas.

Os operadores e técnicos podem rastrear os dados de fim de vida útil até a hora para cada componente crítico para planejar melhor as atividades de manutenção. E eles podem ser notificados por um alarme quando os componentes críticos atingirem uma certa porcentagem de sua vida útil restante prevista. Então, eles podem criar um plano de manutenção para o dia ou turno exato em que substituirão o componente.

Os inversores também podem ajudar você a aprender e otimizar seu desempenho em suas operações.

Por exemplo, você pode notar que os inversores de frequência que operam em uma instalação com ar condicionado têm uma vida útil mais longa do que aqueles em uma instalação sem resfriamento. Especificamente, os mancais no ventilador do dissipador de calor do inversor podem estar se desgastando mais rapidamente na instalação mais quente. Você pode então determinar que estender a vida útil do inversor e reduzir sua manutenção faz sentido financeiro e operacional suficiente para adicionar ar condicionado em instalações que não o possuem.

Manutenção preditiva integrada

Um dos aspectos mais atraentes dos inversores de frequência com manutenção preditiva é que eles oferecem esse recurso como uma funcionalidade inerente do produto. Eles não exigem add-on ou cobranças extras para acessar as informações preditivas.

Os dados de componente com vida útil restante podem ser lidos diretamente no inversor. No entanto, você tem a opção de dimensionar os dados para o seu software de visualização em toda a fábrica ou para a nuvem. Isso permite que você crie uma estratégia de manutenção preditiva que corresponda ao tamanho e às necessidades de suas operações.

Para saber mais sobre inversores de frequência com manutenção preditiva, confira os novos inversores Allen-Bradley PowerFlex® 755T. Os inversores usam nossa tecnologia patenteada TotalFORCE para fornecer manutenção preditiva de ponta e são projetados para aplicações de 10–6000 HP.

Publicado 21 de junho de 2019


Garron Morris
Garron Morris
Principal Engineer, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left Obtenha uma contagem regressiva para o tempo de parada não programada com a manutenção preditiva baseada em acionamento
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.